Ein Energietechniker inspiziert Geräte eines Umspannwerks. Energietechnik. Industrie.

 

Cyberattacken auf Stromnetze können verheerend sein und nicht nur zu großflächigen Stromausfällen, sondern auch zu Störungen der wirtschaftlichen Entwicklung, Sicherheitsproblemen und Chaos führen, während die Versorgungsunternehmen daran arbeiten, den Service wiederherzustellen. Das US-Stromnetz ist ein komplexes Netz Zu schützen, mit 200.000 Meilen Übertragungsleitungen, 55.000 Umspannwerken und 5,5 Millionen Meilen Verteilungsleitungen.

 

In diesem Jahr waren bereits mehr als zwei von drei Versorgungsunternehmen weltweit von Ransomware-Attacken betroffen. Innerhalb dieser Gruppe geben fast alle dieser Unternehmen (98 %) an, dass die Angreifer auch versucht haben, ihre Backups zu kompromittieren.

 

Dies sind die gängigsten Arten von Attacken:

  • Ausgenutzte Schwachstellen (49 %)
  • Kompromittierte Anmeldedaten (27 %)
  • Bösartige E-Mails (14 %)
  • Phishing (7 %)
  • Downloads (2 %)
  • Brute-Force-Attacken (1 %)

Aus diesem Grund ist es so wichtig zu verstehen, wie Sie Ihre unternehmenskritischen Systeme schützen können. Dies beginnt mit den NERC CIP-Standards.’’

 

Diese Standards werden im Laufe der Zeit weiterentwickelt, um sich an die sich ständig verändernden Arten von Bedrohungen anzupassen, mit denen Stromübertragungs- und -verteilungsunternehmen konfrontiert sind. So wurde beispielsweise im Jahr 2023 CIP-015 (Internal Network Security Monitoring) hinzugefügt, um Versorgungsunternehmen bei der Erkennung anomaler oder nicht autorisierter Netzwerkaktivitäten zu unterstützen, damit sie eine Attacke schnell erkennen und darauf reagieren können. Im Juni dieses Jahres reichte die NERC bei der FERC einen Zulassungsantrag ein. Mit der Zulassung wird dieser Standard in Kraft treten.

 

Was sind die NERC-CIP-Standards?

Bei den NERC CIP -Standards handelt es sich um eine Reihe von Standards zum Schutz kritischer Infrastrukturen (CIP), die von der North American Electric Reliability Corporation (NERC) entwickelt wurden. Diese Standards wurden entwickelt, um das US-amerikanische Stromversorgungssystem BES (Bulk Electric System) vor Cyberbedrohungen zu schützen, die von Malware- und Ransomware- bis hin zu DDoS-Attacken reichen.

 

Die grundlegenden Cybersicherheitsmaßnahmen, die sie der Branche zur Verfügung stellen, sollen als Rahmenwerk kritische Infrastruktur schützen und überprüfen, ob die richtigen Sicherheitskontrollen durchgeführt werden, um einen ausfallsicheren, sicheren und zuverlässigen Betrieb aufrechtzuerhalten.

 

NERC wurde Ende der 1960er Jahre gegründet, um als Reaktion auf den Stromausfall im Nordosten des Jahres 1965, der durch ein defektes Relais verursacht wurde und 30 Millionen Menschen stundenlang im Dunkeln sitzen ließ, die ersten Zuverlässigkeitsprinzipien der Elektrizitätsindustrie zu entwickeln.’

 

Die NERC-CIP-Standards, wie wir sie heute kennen, wurden erstmals im Jahr 2008 von der Federal Energy Regulatory Commission zugelassen.

 

Für wen wurden die NERC-CIP-Standards festgelegt?

Die NERC-CIP-Standards regeln die unternehmenskritische Infrastruktur für alle Interessengruppen, die sich auf die Zuverlässigkeit des BES auswirken, einschließlich Eigentümer, Betreiber und Benutzer. Diese Standards gelten für Stromversorgungsunternehmen sowie für Stromerzeugungs-, -übertragungs- und -verteilungsunternehmen.

 

Was decken die NERC-CIP-Standards ab?

Die NERC-CIP-Standards bieten präskriptive Leitlinien für unterschiedlichste Kategorien. Die Standards sind anhand dieser Kategorien in verschiedene Bereiche unterteilt. (Hinweis: CIP-001 ist eingestellt und kein Bestandteil aktiver CIP-Standards.)

 

Identifizierung und Klassifizierung von Assets (NERC CIP-002)

Dieser Standard verlangt von Versorgungsunternehmen, dass sie ihre BES-Systeme zur Gewährleistung einer optimalen Cybersicherheit danach kategorisieren, wie sie sich auf die Netzzuverlässigkeit auswirken: nach hohen, mittleren oder geringen Auswirkungen. Außerdem werden die erforderlichen Sicherheitskontrollen basierend auf den Auswirkungen festgelegt.

 

Richtlinien und Governance (NERC CIP-003)

CIP-003 unterstützt Stromübertragungs- und -verteilungsunternehmen bei der Erstellung und Überwachung ihrer Pläne zur Förderung der Cybersicherheit und des Sicherheitsmanagements. Außerdem sind darin die Anforderungen an die Entwicklung und Pflege von Sicherheitsrichtlinien und -verfahren festgelegt.

 

Personalschulung (NERC CIP-004) &

Um das Risiko einer durch interne Teams verursachten Kompromittierung des BES, die zu Ausfallzeiten oder Instabilität führen könnte, so gering wie möglich zu halten, bietet dieser Standard einen Leitfaden zur Förderung eines Bewusstseins für Cybersicherheit und für Trainings. Er umfasst ebenfalls das Risiko- und Zugriffskontrollmanagement, wie z. B. das Entfernen von Berechtigungen, wenn eine Person ein Unternehmen verlässt.

 

Elektronischer Sicherheitsperimeter (NERC CIP-005)

CIP-005 enthält Anforderungen, die Versorgungsunternehmen dabei unterstützen, den Netzwerkzugriff auf unternehmenskritische Anlagen über elektronische Sicherheitsperimeter oder virtuelle Barrieren zur Überwachung des Datenflusses zu kontrollieren. Außerdem enthält er einen Leitfaden für Aspekte wie den Fernzugriff.

 

Physische Sicherheit (NERC CIP-006)

Bei der Cybersicherheit geht es ’nicht nur um Netzwerkkomponenten,—sondern auch um physische Sicherheitskomponenten. Dieser CIP-Standard legt Schritte zur Erstellung physischer Sicherheitspläne fest, einschließlich Systeme zur Kontrolle von Besuchern, Überwachung und Meldung physischen Einbruchs.

 

Systemsicherheitsmanagement (NERC CIP-007)

Um die Angriffsfläche von BES zu minimieren, enthält dieser Standard Richtlinien für die Verwaltung, Steuerung und Beschränkung des Zugriffs auf Netzwerkkomponenten wie Ports und Dienste. Außerdem enthält er Anleitungen zur Verwaltung von Sicherheitspatches und -updates sowie zur Überwachung potenzieller Sicherheitsereignisse.

 

Meldung von Vorfällen und Reaktionsplanung (NERC CIP-008)

Wenn Versorgungsunternehmen Opfer einer Cyberattacke werden, müssen sie optimal vorbereitet sein, um darauf reagieren zu können. CIP-008 bietet Richtlinien zur Erstellung und Pflege eines Reaktionsplans für Cybersicherheitsvorfälle, einschließlich der Meldung versuchter und tatsächlicher Angriffe—und wem diese gemeldet werden müssen.

 

Pläne zur Wiederherstellung (NERC CIP-009)

Eine schnelle Wiederherstellung nach einem Cybersicherheitsvorfall ist von entscheidender Bedeutung. CIP-009 unterstützt Versorgungsunternehmen bei der Planung und Sicherstellung der Kontinuität ihres Betriebs, um sicherzustellen, dass der Betrieb kritischer Anlagen nach einer Unterbrechung wiederhergestellt werden kann.

 

Umgang mit Änderungen an Cyber-Assets und Schwachstellenmanagement (NERC CIP-010)

Um eine sichere Umgebung zu gewährleisten, enthalten diese CIP-Standards Anforderungen in Bezug auf den Umgang mit Änderungen an Cyber-Assets und die Behebung von Schwachstellen. Benutzer erhalten Einblicke in die Verwaltung von Konfigurationsänderungen und die Durchführung von Schwachstellenbewertungen.

 

Schutz von Informationen in Zusammenhang mit dem BES (NERC CIP-011)

Um Versorgungsunternehmen beim Schutz von Informationen in Zusammenhang mit dem BES zu unterstützen, legen die CIP-011-Anforderungen fest, wie sensible BES-Informationen für einen optimalen Schutz identifiziert, klassifiziert und verarbeitet werden müssen.

 

Kommunikation in Kontrollzentren (NERC CIP-012)

Um einen zuverlässigen Netzbetrieb, eine zuverlässige Netzsteuerung und -verwaltung zu gewährleisten, legt dieser Standard die Anforderungen an sichere, zuverlässige Kommunikationssysteme fest, wie z. B. Verschlüsselung und Authentifizierung, um Cyberangriffe und unbefugten Zugriff zu verhindern.

 

Verwaltung von Lieferkettenrisiken (NERC CIP-013)

Der Standard CIP-013 wurde Ende des Jahres 2020 zu den NERC-CIP-Standards hinzugefügt und implementiert Sicherheitskontrollen zur Verwaltung von Lieferkettenrisiken, um die Probleme anzugehen, die in den letzten Jahren in der Branche zu einer Priorität geworden sind. Der Standard unterstützt Versorgungsunternehmen bei der Bewertung und Verwaltung der Risiken, die mit der Beschaffung und Installation von BES-Komponenten von Anbietern verbunden sind, indem es Anleitungen zur Gewährleistung der Sicherheit von Hardware, Software und Diensten bietet, die von Versorgungsunternehmen genutzt werden.

 

Physische Sicherheit von Umspannwerken (NERC CIP-014)

Dieser Standard konzentriert sich auf die Abwehr von Attacken auf kritische Umspannwerke, die als Bindeglied zwischen Kraftwerken und Benutzern fungieren. Er erläutert die Anforderungen an die Durchführung von Risikobewertungen für Umspannwerke, die Entwicklung von Sicherheitsplänen zum Schutz vor Sabotage und unbefugtem Zugriff sowie die Meldung verdächtiger Aktivitäten, die sich auf Umspannwerke auswirken.

 

Überwachung der internen Netzwerksicherheit (NERC CIP-015)

CIP-015 die neueste Ergänzung der NERC-CIP-Standards. Der Standard wurde hinzugefügt, um die Sicherheit des Stromnetzes zu erhöhen. Er erläutert, wie der Datenverkehr innerhalb von Zonen überwacht werden kann, um böswillige Aktivitäten und potenziellen unbefugten Zugriff zu erkennen, damit Versorgungsunternehmen bösartige Aktivitäten früher erkennen und darauf reagieren können.

 

Wie oft werden die Standards aktualisiert?

Aufgrund technologischer Veränderungen, Trends und neu aufkommender Probleme und Cyberbedrohungen werden im Laufe der Zeit immer wieder Änderungen an den NERC-CIP-Standards vorgenommen. So wurde beispielsweise der Standard CIP-001, der sich auf die Berichterstattung über Sabotage konzentrierte, außer Kraft gesetzt. Erst im vergangenen Jahr wurden die Anforderungen aktualisiert, um auf die Änderungen innerhalb der Branche zu reagieren. Der bereits erwähnte Standard CIP-015 ist ein gutes Beispiel für diese Aktualisierungen.

 

Muss mein Unternehmen die NERC-CIP-Standards erfüllen?

Da es sich bei diesen Standards um Vorschriften handelt, handelt es sich auch um Anforderungen,—das heißt, sie’sind gesetzlich vorgeschrieben. Stromversorgungsunternehmen sowie Stromübertragungs- und -verteilungsunternehmen müssen diese Anforderungen erfüllen.

 

Durch Off-Site- und On-Site-Audits und Stichproben verfolgt, bewertet, untersucht, bewertet und setzt die NERC die Einhaltung der Vorschriften durch ihr Compliance Monitoring and Enforcement Program durch.

 

Falls Ihr Unternehmen diese Vorschriften nicht einhält, kann dies Geldstrafen, Sanktionen und andere Maßnahmen zur Konsequenz haben.

 

Unterstützung beim Schutz Ihrer Energieinfrastruktur

Unsere Branchenexperten verfügen über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Unterstützung von Versorgungsunternehmen bei der Vorbereitung auf die Zukunft und gleichzeitigen Optimierung des Betriebs und Maximierung des Werts von Altgeräten. Unsere Digital Automation Consultants, Solution Consultants und Solution Architects kennen die Eigenheiten der Versorgungsbranche und die sich Ihnen stellenden Herausforderungen aus eigener Erfahrung. Wenn Sie Fragen zur optimalen Anwendung der NERC CIP-Standards haben,’helfen wir Ihnen gerne.

 

Die Experten unserer Customer Innovation Centers arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um die Stärken, Schwächen und Arbeitsabläufe des Netzwerks Ihres Versorgungsunternehmens zu bewerten.’ Auf dieser Grundlage unterstützen wir Sie dabei, praktische Ziele für die Cybersicherheit zu definieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Wert steigern und betriebliche Leistungskennzahlen erreichen und ein Konzept erstellen können, das Ihnen als Leitfaden auf dem Weg dorthin dient.

 

Da sich die NERC CIP-Standards ständig ändern, halten wir Sie auf dem Laufenden.’ Wir werden kontinuierlich weitere Bildungsinhalte zur Verfügung stellen, einschließlich weiterer Informationen über den Standard CIP-015.

 

Erfahren Sie mehr über die Energielösungen von Belden.

Verwandte Links