Im vergangenen Jahr hat die Pandemie dazu beigetragen, die Bedeutung von WLAN auf Universitätsgeländen noch stärker in den Fokus zu rücken. Da die Hochschulen auf Online-Lehre umstellten,—auch wenn sich die Mehrheit ihrer Studenten auf dem Campus befand,—gewann ein zuverlässiger und zugänglicher drahtloser Zugang an Bedeutung, da die Studenten aus ihren Wohnheimen, Bibliotheken, Cafés oder sogar von draußen zuschalteten.
Um den drahtlosen Zugang während der COVID-19-Pandemie zu erweitern, beschloss die Washington State University, ihr WLAN auf die Parkplätze des Campus auszudehnen, um Studenten und Dozenten Zugang zu schnellem Internet zu ermöglichen, ohne dass sie ein Gebäude betreten müssen. Viele andere Schulen taten es ihnen gleich und boten Drive-in-Zugang und Außenverbindungen an. Die University of Alabama in Birmingham bot sogar ihre Parkplatz-Hotspots den nahegelegenen Schulen zur Nutzung durch ihre Schüler an. ’
Wie viele Hochschulen im letzten Jahrzehnt verzeichnete auch die Université du Québec à Montréal (UQAM) eine schnell wachsende Anzahl drahtloser Verbindungen auf ihrem Campus, da sie täglich Zehntausende von Nutzern unterstützte. Um der Nachfrage gerecht zu werden, investierten sie in ein flächendeckendes drahtloses Netzwerk mit mehr als 3.000 drahtlosen Zugangspunkten.
Aber nur selten ist ein drahtloses Netzwerk tatsächlich “drahtlos.” Wi-Fi ist auf ein robustes, leistungsstarkes Verkabelungssystem angewiesen, das im Hintergrund dafür sorgt, dass die drahtlosen Zugangspunkte mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden bleiben. Um eine höhere drahtlose Bandbreite anbieten zu können, benötigte UQAM außerdem ein Verkabelungssystem, das die Konnektivität von Benutzern und Geräten unterstützt.
Die 40 Abteilungen und Schulen der Institution verteilen sich auf 30 Gebäude, von denen viele mindestens fünf Jahrzehnte alt sind, mit Asbestisolierung gebaut wurden und eine Kombination aus massiven und abgehängten Decken sowie Leitungszonen aufweisen.’— Bei einigen Gebäuden fehlte es sogar gänzlich an Plenumfläche. Zusammen mit über 300 Telekommunikationsverteilern, die über den gesamten Campus verteilt sind, würden diese Hindernisse die Installation und Kabelverlegung zwar zu einer Herausforderung, aber nicht zu einer unmöglichen machen.—
Als zertifizierter Belden-Komplettanbieter wollte UQAM auf den bereits vorhandenen Belden-Systemen aufbauen, um Konsistenz zu wahren, Kompatibilität sicherzustellen und den Platzbedarf zu minimieren.
Trotz der unterschiedlichen Decken- und Leitungsführungen auf dem gesamten Campus wurden REVConnect® Kupplungen und FlexPlugs eingesetzt, um Flexibilität und Leistung zu gewährleisten. Der schnelle und einfache Terminierungsprozess von REVConnect ist auf alle Komponenten der Kategorien 5e, 6 und 6A anwendbar.’ Die Komponenten reduzieren zudem Nacharbeiten und erneute Tests, wodurch das Projekt im Zeitplan blieb und Unterbrechungen oder Ausfallzeiten vermieden wurden, während gleichzeitig die bestmögliche Leistung aufrechterhalten werden konnte.
Außerdem wurden REVConnect-Kupplungen verwendet, die es den Installateuren ermöglichten, REVConnect FlexPlugs für Installationen anzupassen, die Längen von mehr als 18 Zoll erforderten.
In Kombination mit Kabeln der Kategorie 5e 1213 und BIX-Steckverbindern unterstützt diese Belden-Komplettlösung Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s und bei Bedarf auch größere Reichweiten über 100 m hinaus.
Um zusätzliche Verbindungspunkte zu vermeiden, verwendeten die Installateure in den meisten Fällen die MPTL-Topologie (Modular Plug Terminated Link), um die drahtlosen Zugangspunkte mit dem Netzwerk zu verbinden. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, ein horizontales Kabel direkt mit einem Gerät, wie beispielsweise einem drahtlosen Zugangspunkt, zu verbinden. Es vereinfacht nicht nur die Installation, sondern unterstützt auch Anwendungen oberhalb der Decke und sorgt für ein saubereres, ordentlicheres Erscheinungsbild.
Seit der Einführung von UQAM traten keine Probleme mit Beendigungen auf.’ Tatsächlich plant die Institution, diese Art von Kabelinstallationen auf dem gesamten Campus fortzusetzen und Gebäude auf Belden’s Kategorie-6-Kabel und Serverräume auf Kategorie-6A- und Singlemode-Glasfaserkabel aufzurüsten.
Über den Autor
Daniel Charles
Globaler Produktmanager
Daniel Charles ist seit 2014 bei Belden und war in verschiedenen Funktionen als Produktspezialist tätig. Heute ist Daniel einer der globalen Produktmanager von Belden für Kupferverbindungen. In dieser Funktion führt er funktionale, innovative und zeitsparende Konnektivitätslösungen ein, die den Bandbreiten- und Budgetanforderungen der Kunden gerecht werden. Daniel schloss 2011 sein Studium an der HEC Montréal mit einem Abschluss in Operations Management und International Business ab.