Futuristisches Konzept: Chief Technology Officer eines Rechenzentrums mit Laptop in der Hand, steht in einem Lager, Informationen und Digitalisierung mit Linien, die durch Server verlaufen. SAAS, Cloud Computing, Online-Service

 

Die Geschwindigkeiten in Rechenzentren nehmen stetig zu. Die Branche ist von 40G-Geschwindigkeiten auf 100G-Geschwindigkeiten übergegangen, und diese gehen rasch auf 400G-Geschwindigkeiten über. Aber selbst 400G-Geschwindigkeiten werden’nicht schnell genug sein, um einige neue Anwendungen zu unterstützen. Aus diesem Grund strebt die Branche Rechenzentrumsgeschwindigkeiten von 800 G und 1,6 TB an.

 

Die IEEE Standards Association gibt weiterhin neue Spezifikationen für schnelleres Ethernet, reibungslosere Datenübertragung und größere Reichweite heraus.

 

Mit der zunehmenden Geschwindigkeit der Rechenzentren verlagert sich der Schwerpunkt von der seriellen Übertragung (bei der ein Bit nach dem anderen über einen einzigen Kanal übertragen wird) zur parallelen Übertragung (bei der mehrere Datenbits gleichzeitig über mehrere Kanäle übertragen werden).​​​​​​​

 

Da für jeden Datenstrom ein eigenes Faserpaar benötigt wird (eines zum Senden und eines zum Empfangen), bedeutet die Verwendung der parallelen Übertragung mehr Faserpaare pro Verbindung.

 

Und mehr Faserpaare pro Verbindung bedeuten mehr Glasfaser, die innerhalb des Rechenzentrums verwaltet werden muss. Um mehr Glasfaser auf weniger Raum unterzubringen, werden Innovationen aus hochdichten Glasfasern für die Planung von Rechenzentren immer wichtiger.

 

In einem kürzlich von Data Center Dynamics geleiteten Webinar Getting Granular on Connectivity sprach Andrew Oliviero, Vizepräsident für Forschung und Entwicklung und Strategie bei Belden, genau über dieses Thema.& Im Rahmen des Gesprächs erläutert Oliviero den Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit von Rechenzentren und dem Bedarf an mehr Glasfaserkabeln. Er spricht auch über neue Technologien, die eine höhere Dichte ermöglichen.’

 

Im Folgenden werden drei High-Density-Technologien vorgestellt, die sich zur Unterstützung einer größeren Anzahl von Glasfasern und höherer Geschwindigkeiten in Rechenzentren durchsetzen. Sie können sich die gesamte Diskussion jederzeit ansehen .

 

Multifaser-Steckverbinder verbinden mehr Fasern in einem einzigen Port

Multifaser-Steckverbinder, auch MPO-Steckverbinder (Multifiber Push-On) genannt, können mehrere Glasfasern mit einer einzigen Steckverbinderschnittstelle unterstützen (in manchen Fällen zwischen zwei und 72 Fasern!). Durch die Zusammenführung mehrerer Fasern in einer einzigen Verbindung sparen MPO-Steckverbinder wertvollen Platz und erhöhen die Portdichte. Ihr geringer Platzbedarf reduziert den Platzbedarf zusätzlich. Für den korrekten Anschluss gibt es Stecker und Buchsen.

 

Diese Anschlüsse sind zur bevorzugten Option für die Unterstützung der parallelen Übertragung geworden, wie wir oben erwähnt haben: —Sie ermöglichen die gleichzeitige Übertragung vieler Datenströme. Da sie mehrere Fasern unterstützen können, erleichtern sie auch die Netzwerkerweiterung, wenn eine Skalierung erforderlich ist, um die Kapazitätsanforderungen zu erfüllen.

 

Flachband-Glasfaserkabel komprimieren viele Fasern auf engstem Raum​​​​​​​

Flachband-Glasfaserkabel kombinieren eine hohe Faserdichte mit Massenfusionsspleißen. Im Inneren eines Glasfaser-Flachbandkabels verlaufen die Leiter parallel zueinander in der gleichen Ebene. (Grundsätzlich werden Gruppen einzelner Fasern zu Bändern zusammengefügt.) “” Auf diese Weise können alle Fasern im Band gleichzeitig gespleißt werden, wodurch der Zeitaufwand für den Anschluss reduziert wird.

 

Historisch gesehen sind diese Kabel nicht gerade für ihre Flexibilität bekannt.’ Sie biegen sich nur entlang ihrer Längsachse (der sogenannten “vorzugsbiegeachse”) und können schwierig zu handhaben sein. Um zu vermeiden, dass die Fasern im Inneren durch falsches Biegen beschädigt werden, stellen die Hersteller bewusst steife Flachbandkabel her. Dies schützt zwar die Leistungsfähigkeit der Faser, erschwert jedoch die Handhabung und das Ziehen.​​​​​​​

 

Bei Flachbandkabeln müssen die Bänder vor dem Spleißen sortiert und für eine Spleißkassette vorbereitet werden.’

 

Es gibt jedoch flexible Flachbandkabel, die viele dieser Probleme lösen. Sie bieten die höchste verfügbare Anschlussdichte bei geringem Außendurchmesser und viel mehr Flexibilität als herkömmliche Flachbandkabel. (Mit anderen Worten: Es ist einfacher zu handhaben und zu installieren.)’ Die Sortierung und Bündelung erfolgt im Werk, was die Installationszeit im Vergleich zu herkömmlichen Flachbandkabeln (die bereits eine Zeitersparnis bieten) noch weiter reduziert.

 

Skalierbare optische Verteilerrahmen verwalten Glasfaserverbindungen

Optische Verteiler (ODF) spielen eine grundlegende Rolle bei der Verwaltung von Glasfasern in Rechenzentrumsumgebungen mit hoher Dichte. Sie sind in der Lage, große Mengen an Glasfaserverbindungen zu verarbeiten und gleichzeitig das Durcheinander zu reduzieren und die Zugänglichkeit von Elementen wie Patchkabeln und Steckverbindern zu verbessern.

 

Die Skalierbarkeit dieser Systeme ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, damit sie eine ständig wachsende Anzahl von Fasern aufnehmen können, um höhere Geschwindigkeiten und mehr Bandbreite zu unterstützen. Durch die Möglichkeit, das System im Laufe der Zeit nach Bedarf mit mehr Kassetten, Kabeltrassen und Gehäusen zu erweitern, kann wertvoller Platz optimal genutzt werden.

 

Modulare ODFs können beispielsweise in verschiedenen Konfigurationen (Rücken an Rücken oder Seite an Seite) aufgestellt werden und bieten so noch mehr Erweiterungsmöglichkeiten.

 

Ein modulares ODF-System erleichtert auch das Hinzufügen von Schränken, wenn die Anzahl der Glasfaserverbindungen zunimmt. Wenn weitere Verbindungen hinzugefügt werden, können Sie zusätzliche Schränke bereitstellen.

 

Optimierung der Investitionen in Rechenzentren

Da die Geschwindigkeiten in Rechenzentren steigen, wird Belden auch weiterhin mit Ihnen zusammenarbeiten, um Systeme und Innovationen zu entwickeln, die eine hohe Dichte ohne Leistungseinbußen unterstützen.

 

Wir unterstützen Rechenzentren nicht nur bei der Vorbereitung auf höhere Geschwindigkeiten, sondern auch bei der Optimierung von Investitionen, um zukünftige Kosten zu senken.

 

Sehen Sie sich das Webinar an , um mehr über die Rechenzentrumslösungen von Belden zu erfahren.

 

Verwandte Links

Über den Autor

Belden

Belden setzt eine Vielzahl von Experten ein, die uns bei der Beschaffung hochwertiger Inhalte unterstützen. Zu diesen Fachexperten zählen aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, externe Mitarbeiter und Branchenspezialisten. Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an [email protected], um mit dem entsprechenden Teammitglied in Kontakt zu treten.