Konzept mit virtuellem Diagramm, Graphenschnittstellen, digitale Anzeige, Verbindungen, Statistiksymbole. Männliche Hände tippen auf Dock-Tastatur, modernes elektronisches Tablet. Unscharfer Hintergrund. horizontal

 

Die Verfügbarkeit ist in vielen Branchen von entscheidender Bedeutung, aber Stromübertragungs- und -verteilungsunternehmen gehören zu einer ganz eigenen Kategorie, wenn es um Bedarf und Zuverlässigkeit geht.

 

Da Energie für unsere Lebens- und Arbeitsweise von entscheidender Bedeutung ist, sind Kraftwerke und Anlagen die Definition von “betriebskritisch.” Ohne Strom gibt es keine Geschäfte, kein Gesundheitswesen, keine Bildung, keine Kommunikation, keine Konnektivität, keinen Transport, keine Wasseraufbereitung, keine Notfallmaßnahmen – die Liste ist endlos.

 

Kraftwerke arbeiten tagtäglich daran, zuverlässige Energie zu vernünftigen Kosten bereitzustellen, trotz ständiger Herausforderungen, die von Geräteausfällen bis hin zu Cyberangriffen reichen.

 

Der Wechsel von TDM zu paketbasierten Netzwerken

Ein robustes Backbone-Netzwerk und die Fähigkeit, einen Single Point of Failure zu verhindern, sind der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Kraftwerken. Eine zuverlässige Stromversorgung kann nur mit Netzwerkgeräten erreicht werden, die so konzipiert sind, dass Ausfallzeiten minimiert und Betriebsunterbrechungen vermieden werden. Was für den Betrieb herkömmlicher Unternehmen funktioniert, liefert bei einem unternehmenskritischen Versorgungsnetz nicht die gleichen Ergebnisse.’

 

Da Kraftwerke und Anlagen jedoch immer intelligenter werden, können die von modernen Smart Grids und digitalen Umspannwerken verwendeten Kommunikationsprotokolle nicht mehr effizient über TDM-basierte (Time-Division-Multiplexing) Netzwerke übertragen werden, auf die sich viele Versorgungsunternehmen als Backbone-Technologie verlassen.’—

 

Da diese TDM-basierten Netzwerke das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, wird es immer schwieriger, die für den Betrieb der Systeme erforderlichen Komponenten zu finden.’ Aus diesem Grund ist die Migration von TDM zu paketbasierter Netzwerktechnologie für Versorgungsunternehmen unumgänglich.

 

Die paketbasierte Technologie ermöglicht eine effizientere Nutzung der Bandbreitenkapazität von Glasfasern, insbesondere für Ethernet-basierte Anwendungen.

 

Zwei paketbasierte Technologien, die in Betracht gezogen werden sollten: MPLS-TP und IP/MPLS

Es gibt zwei paketbasierte Netzwerkprotokolle, die von vielen Versorgungsunternehmen in Betracht gezogen werden: MPLS-TP und IP/MPLS. Es ist wichtig, die Unterschiede zu verstehen, damit Sie die richtige Option für Ihr Versorgungsnetz auswählen können.’

 

Beide Technologien basieren auf MPLS-Netzwerkprotokollen (Multi-Protocol Label Switching). MPLS ist ein verbindungsorientiertes Kommunikationsprotokoll, das von der IETF (Internet Engineering Task Force) in RFC 3031 definiert wurde, um die Leistung paketbasierter Netzwerke zu verbessern.

 

Was ist IP/MPLS?

IP/MPLS ist eine bewährte Netzwerkprotokolltechnologie, die entwickelt wurde, um bestimmte Einschränkungen in IP-gerouteten Netzwerken zu beheben. IP/MPLS kombiniert die Funktionen von IP-Routing und MPLS und ist von der IETF standardisiert.

 

Wenn IT-Entscheider in den Auswahlprozess einbezogen werden, tendieren sie aufgrund ihres dynamischen Verhaltens häufig zu IP/MPLS. IP/MPLS eignet sich gut für Kernnetzwerke und große Backbone-Netzwerke wie ISPs, bei denen große Datenmengen umgeleitet werden müssen und die Flexibilität von Any-to-Any-Verbindungen erforderlich ist.

 

Wenn es jedoch um Transportnetzwerke geht, wie etwa das Backbone in Versorgungsnetzwerken, ist das IP/MPLS-Netzwerkprotokoll’nicht so skalierbar. Bei diesen OT-Netzwerken handelt es sich um relativ kleine, statische Netzwerke, die Kontrolle erfordern. In Transportnetzen kommt es auf Leistung an. Der durch dieses dynamische Verhalten verursachte Verarbeitungsaufwand ist eine kostspielige Belastung und führt zu mehr Komplexität bei der Konfiguration und Verwaltung kritischer Dienste.

 

Darüber hinaus fehlt der IP/MPLS-Technologie ein NMS (Network Management System), was zu einem sehr arbeitsintensiven Prozess zur Konfiguration einzelner Knoten führt. Dies führt zu erheblichen Problemen bei der Wartung und Problemlösung von Netzwerken, für die je nach internen Kenntnissen häufig Dritte einbezogen werden müssen.

 

Was ist MPLS-TP?

Ähnlich wie IP/MPLS basiert das in RFC 5317 definierte Netzwerkprotokoll MPLS-TP auf der MPLS-Technologie und ist für unternehmenskritische Netzwerke optimiert. Es ermöglicht Pakettransportdienste mit der Vorhersagbarkeit und Zuverlässigkeit, die in bestehenden Transportnetzen zu finden ist. Es wurde von ITU-T und IETF definiert, um speziell die Anforderungen von OT-Netzwerken zu erfüllen, die IP/MPLS nicht verwalten kann.’’

 

Anstatt unerwünschte dynamische Protokolle auszuführen, berücksichtigt MPLS-TP die wichtigsten Anforderungen eines OT-Netzwerks:

  • In-Band-OAM (Betrieb, Administration und Wartung)
  • Statische Konfiguration
  • Bidirektionale Weiterleitung

Aus diesen Gründen ist MPLS-TP heute die am häufigsten eingesetzte paketbasierte Technologie in Versorgungsnetzen.

 

Warum MPLS-TP besser für unternehmenskritische Versorgungsnetzwerke geeignet ist

Das MPLS-TP-Netzwerkprotokoll bietet viele Vorteile gegenüber IP/MPLS als komplette Backbone-Netzwerklösung, die die Bedürfnisse und Anforderungen von Versorgungsnetzen erfüllt.

 

Es bietet einen robusten und zuverlässigen Rahmen für Lösungen für Versorgungsnetze und entspricht den strengen Anforderungen an Betrieb, Effizienz und Zuverlässigkeit, die Versorgungsunternehmen stellen.

 

Unsere Experten haben ein informatives Whitepaper zusammengestellt, in dem 10 Möglichkeiten beschrieben werden, wie MPLS-TP die Anforderungen unternehmenskritischer Versorgungsnetzwerke unterstützt.

 

 

Passende Ressourcen:

 

Über den Autor

Davy Haegdorens

Manager für Geschäftsentwicklung

Davy Haegdorens kam 2022 als Business Development Manager des Teams zu OTN Systems, einer Marke von Belden. Er verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Technologie, Daten und Engineering. In seiner Funktion unterstützt er Versorgungskunden bei der Entwicklung sicherer, zuverlässiger Netzwerklösungen für Umspannwerke und intelligente Stromnetze sowie bei der Stärkung der Widerstandsfähigkeit ihrer Kommunikationsnetze.