Hersteller von Verbrauchsgütern müssen jede Gelegenheit nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen—und die vernetzte Fertigung kann den Fabriken dabei helfen.

 

Auch wenn es wie ein großer (und möglicherweise unnötiger) Sprung nach vorn erscheint, so gibt es doch eine verblüffende historische Vorhersage: Hersteller, die sich an Umbrüche anpassen, werden sich durchsetzen. Diejenigen, die sich dem Wandel verweigern, wenn die Branche es verlangt, werden früher oder später aufgeben. Das gilt auch für die vernetzte Fertigung: In naher Zukunft wird es für Anlagen sehr schwierig sein, ohne sie auszukommen.

 

Der Wert der vernetzten Fertigung für die Konsumgüterindustrie zeigt sich in einem großen Einsparpotenzial in sieben wichtigen Bereichen.

 

1. Bestandsverwaltung

 

Durch vernetzte Fertigung können Sie Ihren Bestandsplanungsprozess und Ihre Füllraten verbessern und so die Kosten senken. Durch die Vernetzung Ihrer Mitarbeiter, Prozesse und Lieferketten erhalten Sie einen besseren Überblick und eine bessere Kontrolle über Ihre Bestände und Transportkosten. Beispielsweise können vernetzte Geräte mit integrierter Analytik Ihrer Anlage helfen, die Produktionsmengen auf der Grundlage des Verbraucherverhaltens in Echtzeit anzupassen.

 

2. Arbeitsproduktivität

 

Ein weiterer Vorteil der vernetzten Fertigung ist die Verringerung des nicht wertschöpfenden manuellen Aufwands, z. B. für die Erfassung von Produktions- und Wartungsdaten. Dadurch lassen sich auch Produktivitätsprobleme in Echtzeit erkennen, so dass entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Laut einem Bericht von McKinsey hat die vernetzte Fertigung das Potenzial, Produktivitätssteigerungen zwischen 20 % und 30 % bei Arbeitsabläufen, die eine intensive Zusammenarbeit erfordern, wie z. B. Lieferantenmanagement und Wartung, zu erzielen. Wenn die Arbeitsproduktivität steigt, können CPG-Anlagen mehr Produkte in kürzerer Zeit produzieren, ohne dass dies negative Auswirkungen auf die Qualität hat.—

 

3. Maschinenstillstand

 

Durch die Überwachung von Zustand, Status und Leistung der Maschine rund um die Uhr informieren vernetzte Geräte Sie darüber, wann alles reibungslos läuft—und wann nicht’. Dank vernetzter Sensoren, die beispielsweise Vibrationen und Geräusche erkennen und melden, ist der Leistungsstatus einer Maschine’immer bekannt. Die zuständigen Personen können sofort über Probleme informiert werden, bevor sie zu Umsatzeinbußen, Qualitätsproblemen oder Schäden an Geräten führen. Darüber hinaus können vernetzte Geräte Wartungsaufgaben optimieren, indem sie die Bestellung von Ersatzteilen und die Planung von Reparaturen dann automatisieren, wenn die Produktion am wenigsten beeinträchtigt wird.

 

4. Durchsatz

 

Mit Hilfe der vernetzten Fertigung können Sie die Produktion besser und genauer nachverfolgen, Engpässe erkennen und beseitigen und Prozesse so optimieren, dass Sie mit den vorhandenen Ressourcen in der gleichen Zeit mehr Produkte herstellen können. Anhand von Echtzeitinformationen, die in Dashboards eingespeist werden, können Sie jederzeit und überall während der Produktion sehen, was passiert, und so den Durchsatz überwachen, unabhängig davon, ob Sie remote oder in der Fabrikhalle arbeiten.’—’ Dank dieser ständigen Überwachung können Daten erhoben werden, die Einblicke in Schlüsselparameter und KPIs zur Messung wichtiger Produktionsziele wie Zykluszeiten und Fehlerquoten bieten.

 

5. Planungsgenauigkeit

 

Mit genauen Daten können Manager und Vorgesetzte fundierte, sichere und rechtzeitige Entscheidungen treffen, um Pläne und Zeitpläne zu optimieren. So liefert die vernetzte Fertigung beispielsweise auf Grundlage der sich ändernden Verbraucheranforderungen oder Betriebsbedingungen wertvolle Erkenntnisse darüber, was, wann und wo produziert werden soll.

 

6. Kommunikation

 

Durch die vernetzte Fertigung wird die Gefahr von Konflikten und Unklarheiten in der Anlage verringert, die sich negativ auf die Produktivität auswirken. Durch die Einbettung der digitalen Zusammenarbeit in die Arbeitsabläufe von Konsumgütern unterstützt die vernetzte Fertigung Statusaktualisierungen in Echtzeit und rationalisiert komplexe Abläufe. Sie unterstützt die Zusammenarbeit und Koordination zwischen den Mitarbeitern bei Arbeitsabläufen, die von der Ursachenforschung bis zur Problemlösung reichen. Außerdem kann ein sicherer Fernzugriff ermöglicht werden, um den Informationsaustausch mit externen Mitarbeitern und Dritten zu beschleunigen und zu erleichtern.

 

7. Mitarbeiterförderung

 

Bestehende Mitarbeiter verfügen oft über viel Erfahrungswissen, das sie weitergeben können,—aber es fehlen ihnen Möglichkeiten, dieses Wissen zu teilen und zu dokumentieren. Die vernetzte Fertigung kann dazu beitragen, diese unverzichtbaren Informationen zu erfassen und zu systematisieren und gleichzeitig den Schulungsaufwand für neue Mitarbeiter zu verringern. Darüber hinaus erhalten Vorgesetzte Einblick in die Leistung einzelner Bediener, sodass sie die Teams erkennen und belohnen können, die am schnellsten arbeiten oder die wenigsten Fehler machen (und vielleicht auch Best Practices oder Tipps von ihnen sammeln können).——

 

Vernetzte Fertigung bedeutet geringere Ausgaben und eine bessere Kostenkontrolle in der gesamten Fabrikhalle, was wiederum die Wettbewerbsfähigkeit steigert – etwas, wonach jeder Hersteller von Verbrauchsgütern strebt.—

 

Belden kann die digitale Transformation Ihres CPG-Werks einfach und stressfrei gestalten. Auch wenn unsere Wurzeln im OT liegen, verfügen wir auch über IT-Kenntnisse und Know-how. Wir verfügen über ein voll besetztes Team aus internen Experten für die digitale Transformation und Lösungsberatern.’ Gemeinsam können wir einen Plan erstellen, der Ihnen als Leitfaden für die Erreichung der Ziele Ihres CPG-Werks dient.’

 

Verwandte Links

 

Warum die Datenerfassungsphase für den Konsumgütersektor so wichtig ist

Lösungen zur Generierung wiederkehrender Vorteile für die Konsumgüterindustrie

Eine Formel für die digitale Zukunft: Vernetzte Fertigungsverfahren für Konsumgüter

Über den Autor

Belden

Belden setzt eine Vielzahl von Experten ein, die uns bei der Beschaffung hochwertiger Inhalte unterstützen. Zu diesen Fachexperten zählen aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, externe Mitarbeiter und Branchenspezialisten. Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an [email protected], um mit dem entsprechenden Teammitglied in Kontakt zu treten.