Fertigungsautomatisierung Roboterarm-Kontrollsystem

 

Mit der Einführung neuer Technologien zur Produktivitätssteigerung im verarbeitenden Gewerbe und in der Industrie werden diese auch von Kriminellen genutzt. Die zunehmende Vernetzung von Systemen und Geräten schafft zusätzliche Einfallstore, die von Cyberkriminellen ausgenutzt werden können.

 

Die Integration von Automatisierung und künstlicher Intelligenz (KI) in Prozesse kann auch neue Schwachstellen aufdecken. Infolgedessen werden industrielle Cyberangriffe immer häufiger. Laut Deloitte ist ein deutlicher Anstieg der Bedrohungen zu verzeichnen. Angesichts der 400%igen Zunahme von IoT-Malware-Angriffen in verschiedenen Branchen ist die Fertigungsindustrie der am stärksten betroffene Sektor.

 

Wie gehen Industrieunternehmen angesichts dieser Herausforderungen mit der Cybersicherheit um? Auf welche Investitionen und Maßnahmen setzen die Global Player der Branche, um ihre Bemühungen im Bereich der OT-Cybersicherheit zu stärken? Um das herauszufinden, haben wir in Zusammenarbeit mit Omdia mehr als 300 Cybersecurity-Entscheidungsträger aus großen globalen Unternehmen befragt. Wir teilen hier einige unserer Ergebnisse mit Ihnen, zusammen mit Verbesserungsvorschlägen, die auf den Ergebnissen der Umfrage basieren.

 

Warum sich die OT-Sicherheit jetzt weiterentwickeln muss

OT-Systeme wurden ursprünglich nicht dafür konzipiert, externen Angriffen standzuhalten, und die IT-OT-Konvergenz bringt noch mehr Herausforderungen mit sich. Wie bereits erwähnt, müssen sich die Bemühungen im Bereich der Cybersicherheit jedoch weiterentwickeln, um den besonderen Herausforderungen der Automatisierung in der Fertigungsindustrie gerecht zu werden.

Darüber hinaus ist die Sicherheit von OT-Systemen aufgrund der möglichen Folgen von Störungen, wie z. B. Verletzungen von Arbeitnehmern, Umweltgefahren und anderen Schäden, ein Thema mit großer gesellschaftlicher Relevanz.

 

Doch die Vielfalt der OT-Netzwerke erschwert die Entwicklung geeigneter Sicherheitskonzepte, die für alle gelten. Jede Branche hat unterschiedliche Standards und vielschichtige Lieferketten. Aus diesem Grund gibt es mittlerweile zahlreiche Gesetzesinitiativen, wie z. B. NIST (USA) und NIS 2 (EU). Sie sollen allgemeine Sicherheitsstandards flächendeckend durchsetzen und industriellen Umgebungen dabei helfen, eine Grundlage für die Cybersicherheit zu schaffen, auf der sie aufbauen können.

 

3 wichtige Erkenntnisse zur OT-Sicherheit

Aus den Antworten der Cyber-Sicherheitsbeauftragten in unserer Umfrage lassen sich drei wichtige Erkenntnisse ableiten, die uns helfen können zu verstehen, wo die Branche in Bezug auf Digitalisierung und Cybersicherheit steht.

 

1. Bei der Sichtbarkeit besteht Verbesserungsbedarf

Transparenz – ein klares Verständnis der Cybersicherheitslandschaft – ist entscheidend, um gezielte technische, organisatorische und verfahrenstechnische Maßnahmen umzusetzen und zu verfolgen. Doch nur 63 % der Umfrageteilnehmer gaben an, dass die Sichtbarkeit aller ihrer Geräte für den Schutz vor Cyberangriffen „sehr wichtig“ sei. Es ist klar, dass noch nicht alle Unternehmen die Bedeutung der Sichtbarkeit erkennen.

 

Dies deutet darauf hin, dass es möglicherweise eine Lücke im Bewusstsein oder Verständnis für die entscheidende Rolle gibt, die Sichtbarkeit bei der Verbesserung der Cybersicherheit spielt. Wenn Sie alle Ihre Geräte „sehen“ können, können Sie Bedrohungen leichter erkennen und umgehend bekämpfen.

 

Infografik zur OT-Sicherheitsumfrage

 

2. Next-Gen-Firewalls mit DPI sollten eine höhere Priorität haben

 

Herkömmliche Firewalls erfüllen nur die Aufgabe, bestimmten Datenverkehr auf bestimmten Ports zu verhindern. Für moderne Cybersicherheit reicht das nicht mehr aus. Aber wenn es um Firewalls der nächsten Generation geht, gaben nur 43 % der Teilnehmer an, dass sie „sehr wichtig“ seien.

 

Diese Geräte verfügen über eine Deep Packet Inspection (DPI), d. h. es wird auch der Inhalt der Kommunikation analysiert, die die Firewall passiert. Dies bedeutet, dass Firewalls der nächsten Generation Bedrohungen erkennen können, die herkömmliche Firewalls überwinden können.

 

Infografik zur OT-Sicherheitsumfrage

 

3. Cyber-Assessments müssen häufiger durchgeführt werden

Da Cybersicherheit ein kontinuierlicher Prozess ist, sind regelmäßige Cybersicherheitsbewertungen von grundlegender Bedeutung, um Sicherheitsstrategien zu steuern, Entscheidungen über Sicherheitsarchitekturen und -lösungen zu treffen und Sicherheitsmaßnahmen zu priorisieren.

 

Obwohl Unternehmen Cyber-Assessments mindestens vierteljährlich durchführen sollten, gibt nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie Cyber-Assessments mindestens so oft durchführen.

 

Infografik zur OT-Sicherheitsumfrage

 

6 Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer OT-Sicherheit

 

Auf der Grundlage der Ergebnisse unserer Umfrage haben wir diese Liste von Empfehlungen zusammengestellt, die Ihnen bei Ihren zukunftsorientierten Bemühungen um die Sicherheit von OT als Leitfaden dienen soll.

 

  1. Führen Sie mindestens vierteljährlich eine Bewertung der Cybersicherheit durch, um sicherzustellen, dass Sie sich auf die richtigen Maßnahmen zur Risikominderung konzentrieren. Diese Bewertungen sollten die Identifizierung von Risiken, Compliance-Prüfungen, die Bewertung bestehender Sicherheitskontrollen usw. umfassen.

  2. Die Schaffung von Sichtbarkeit und Bewusstsein in Ihrem gesamten Netzwerk und den damit verbundenen Prozessen ist der Schlüssel zum Aufbau einer starken Cybersicherheitsgrundlage. Erwägen Sie dazu die Implementierung umfassender Überwachungstools, damit Sie den Netzwerkverkehr, Aktivitäten und Verhaltensweisen in Echtzeit analysieren können.

  3. Implementieren Sie eine tiefgreifende Verteidigung  Strategien , die sich mit der sich entwickelnden Bedrohungslandschaft befassen. Das bedeutet, dass Sie mehrere Sicherheitsebenen verwenden und sich auf eine Vielzahl von Taktiken verlassen müssen, um auf eine Vielzahl von Angriffen zu reagieren.

  4. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Cybersicherheit hilft Ihnen, die gesamte Infrastruktur Ihres Unternehmens zu schützen. Bringen Sie IT- und OT-Fachwissen durch gemeinsame Prozesse und teamübergreifende Zusammenarbeit zusammen, um die Sicherheit zu vereinheitlichen.

  5. Investieren Sie in maßgeschneiderte Cybersicherheitsarchitekturen. Diese führen in der Regel zu einer besseren Resilienz als isolierte Best-in-Class-Ansätze. Sie können auf Ihre individuellen Bedürfnisse, Risiken und Anforderungen zugeschnitten werden.

  6. Schützen Sie jede Ebene Ihrer OT-Umgebung, vom E/A-Block bis zur Cloud.

 

Möchten Sie die vollständigen Ergebnisse unserer Umfrage einsehen?

 

Laden Sie das Whitepaper herunter

 

Weiterführende Links: