Kürzlich wurden wir mit einer Situation konfrontiert, in der Kommunikationskabel mit einer Isolierung aus geschlossenporigem Polyurethanschaum (SPF) ummantelt waren.
Diese Verbindung wird zur Wärmedämmung in Wänden und Dachböden verwendet,—dort, wo Sie auch Feueralarmkabel, Koaxialkabel und Kategoriekabel finden. Wenn diese Bereiche mit Isolierung besprühen werden, umhüllt das Material auch die an diesen Stellen verlegten Kabel. Viele Endbenutzer und Auftragnehmer sind sich des Schadens, der dadurch entstehen kann, nicht bewusst.’ Wenn Sie die Isolierung abziehen, sehen sie möglicherweise keinerlei physische Beschädigung des Kabels. Nur weil Sie ’keine sichtbaren Schäden sehen, heißt das nicht, dass die Leistung nicht beeinträchtigt wurde, und nur weil Sie ’Kabel mit Isolierung besprühen können, heißt das nicht, dass Sie das auch tun sollten.’— ’
Im Laufe der Jahre haben wir die Probleme besprochen, die mit dem ’Lackieren von Kabeln verbunden sind. Das gilt auch für sonstige Fremdstoffe und chemische Verbindungen, einschließlich:
- Scheuermittel
- Reinigungsmittel
- Korrosive Rückstände
- Abbeizmittel
- Gipsputz
- Andere Fremdstoffe, wie SPF-Isolierung
Anmerkung Nr. 3 im National Electrical Code (NEC) Artikel 800.24, Mechanische Ausführung von Arbeiten, beschreibt die Veränderung der Eigenschaften von Drähten und Kabeln, wenn diese Verunreinigungen ausgesetzt sind. Kurz gesagt heißt es, dass die Verwendung der oben aufgeführten Schadstoffe “zu einer unbestimmten Veränderung der Eigenschaften von Drähten und Kabeln führen kann.”
Warum die Veränderung von Kabeln zum Erlöschen Ihrer Garantie führen kann
Aus unserer Sicht (und der Branche’) gibt es’einen wichtigen Grund, warum Sie ein Kabel niemals mit Verunreinigungen bedecken sollten: Sie sind’nicht dafür ausgelegt! Im Allgemeinen sind Draht- und Kabelprodukte nicht dafür konzipiert, angestrichen, mit Isolierung besprüht oder Wasser oder Chemikalien ausgesetzt zu werden. Falls Drähte und Kabel diesen Arten von Einflüssen ausgesetzt sind, gibt es spezielle Produkte, die diesen Umwelteinflüssen standhalten. Sie werden oft als taktische oder Industriekabel bezeichnet.’
Es ist unmöglich, die langfristigen Auswirkungen von Chemikalien (wie Isocyanaten und Tausenden anderen in Schadstoffen enthaltenen Stoffen) auf die mechanischen, elektrischen und Entflammbarkeitseigenschaften eines Kabels zu testen.’’
Da diese Verunreinigungen unvorhersehbare Wechselwirkungen mit dem Kabelmantel hervorrufen, die die langfristige Leistung des Verkabelungssystems in Frage stellen, gibt es in diesen Installationsszenarien keine Möglichkeit, die Lebensdauer oder Leistung des Kabels zu bestimmen.’ Negative Auswirkungen können sich im Laufe der Zeit ergeben und sind nicht sofort erkennbar. In diesen Situationen ist ein heute bestandener Test keine Garantie für die Leistung in der Zukunft.’ “” ’
Aus diesem Grund legen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich fest, dass Garantien nicht gewährt werden, wenn ein Produkt in irgendeiner Weise verändert wird:
Reparaturen, Änderungen oder Arbeiten an den Produkten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Belden’ führen zum Erlöschen der Garantie für unsere Produkte.
Das Auftragen von Farbe oder SPF-Isolierung gilt als erhebliche Modifikation oder Veränderung der Originalkonstruktion eines Kabels.’ Da die Folgen dieser Maßnahmen nicht vollständig bekannt sind, besteht die reale Möglichkeit negativer Auswirkungen auf die elektrische und mechanische Leistung eines Kabels.’’ Aus diesem Grund können wir für ein Produkt, das mit Schadstoffen belastet ist, keine Garantie übernehmen.’
Durch das Anstreichen oder Besprühen der Isolierung kann auch nicht festgelegt werden, wie das Kabel bei Flammen- oder Rauchentwicklungstests reagiert, die für die Einhaltung der UL-Prüfungen erforderlich sind. Schadstoffe können als Entzündungsquelle fungieren oder sogar die Verbindungen der Kabelummantelung verändern oder abbauen, was zu Veränderungen der Flamm- und Rauchwerte führt.
Außerdem wird durch das Anstreichen oder Besprühen der SPF-Isolierung die Beschriftung der Kabelumantelung abgedeckt, die aus Brandschutzgründen für die zuständige Behörde lesbar sein muss.
Kurz gesagt: Wenn ein Kabel angestrichen wird oder irgendein Schadstoff darauf aufgetragen wird, kann seine Garantie nicht in Anspruch genommen werden.
Weitere Möglichkeiten, Ihre Kabelgarantie ungültig zu machen
Das Aufbringen einer Verunreinigung auf Ihr Kabel ist’nicht die einzige Handlung, die zum Erlöschen der Garantie führen kann. Es’ Es ist auch wichtig, sicherzustellen, dass Ihre Kabel für Ihre spezifische Umgebung ausgelegt sind.
Zum Beispiel:
- Don’ t verwenden Sie Innenverkabelung ( CMR oder CMP) bei Außenanwendungen oder Umgebungen mit längerer UV-Lichteinwirkung. Diese Kabel’ Verwenden Sie keine sonnenlichtbeständige Mantelmischung, da dies zu Leistungseinbußen führt.
- Don’ t installieren Kommunikationskabel in feuchten Umgebungen das sind’ t feuchtigkeitsbeständig hergestellt. Diese Kabel dürfen keinen Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Wenn dies der Fall ist, kann die Flüssigkeit “ böse” in die Länge des Kabels und beeinträchtigt die Leistung negativ. Anstrengungen, das Kabel auszutrocknen, treiben die Feuchtigkeit nur weiter in das Kabel hinein.
Praktische Abhilfemaßnahmen finden
In den meisten Fällen können Sie Ihre Kabel schützen und dennoch das Notwendige erledigen.
Achten Sie darauf, dass Sie dem Bauteam Ihre Wünsche und Bedenken mitteilen. Teilen Sie diesen Blog mit ihnen, damit diese Probleme an Ihrem Standort vermieden werden. Es’ Es ist immer einfacher, ein Problem zu vermeiden, als sich mit einem Problem, nachdem es auftritt. Wenn Sie an Ihrerm Standort ein potenzielles Problem sehen, müssen Sie es sofort unterbinden, um Schäden und negative Auswirkungen zu begrenzen. Dies könnte anfangs zu Konflikten führen, aber langfristig wird es allen Beteiligten Zeit, Ärger und Kosten ersparen.
Wenn Sie zum Beispiel einen Bereich, in dem sich Kommunikationskabel befinden werden, anstreichen oder mit SPF isolieren möchten, sollten Sie diese Arbeiten vor der Kabelverlegung einplanen. Wenn das nicht’ Wenn dies nicht möglich ist, stellen Sie sicher, dass die freiliegenden Kabel zuerst entfernt oder vollständig und sicher abgedeckt werden.
Wenn du’ Wenn Sie darüber nachdenken, Kabel zu lackieren, um eine gewünschte Mantelfarbe zu erreichen, dann’ Lass sie nicht weitermachen! Belden peut vous aider. Anstatt zu lackieren, können wir Sie zu den verschiedenen Standard-Jackenfarben beraten, die wir anbieten— oder besprechen Sie individuelle Farboptionen, egal ob Sie unterschiedliche Farben zur Unterscheidung der Kabel benötigen oder ob Sie möchten, dass die Kabel sich in die Umgebung einfügen.
Wurden Ihre Kabel bereits verändert?
Wir verstehen, dass Fehler passieren. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Kommunikationskabel verändert oder modifiziert wurden, wird Belden eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um Sie bei der Sanierung, Entfernung und dem Austausch der betroffenen Kabel zu unterstützen, um sicherzustellen, dass Sie nicht’ Es kommt zu keinem Leistungsabfall.
Wenn Sie Fragen zum Ändern oder Modifizieren von Kommunikationskabeln haben, die’ t Adressen hier, bitte schick mir eine Nachricht. ICH’ Ich beantworte sie gerne.
VERWANDTE LINKS:
Malen Sie sich nicht selbst in die Enge
Innen- vs. Außenkabel – Welches sollten Sie wählen?
Über den Autor
Ron Tellas
Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden
Ron Tellas ist Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung. Er hat sich Belden im Jahr 2016 angeschlossen, um mitzuhelfen, den Zeitplan für Technologien und Anwendungen im Bereich intelligente Gebäude mitzugestalten. Dank dieser Erfahrungen kann er heute sehr effektiv Systeme, Geräte und Verbindungstechnik in Netzwerklösungen integrieren. Ron Tellas vertritt Belden in mehreren Standardisierungsorganisationen, Ausschüssen des National Electrical Code und als Vorstandsmitglied der FMP Alliance. Er hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erworben und hat 17 US-Patente angemeldet. Er ist stolzer Empfänger des 2024 Harry J. Pfister Award, einer Auszeichnung, die er für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge zur Telekommunikationsbranche erhalten hat.