Neues PoE-LED-Beleuchtungssystem für Dubuque County von Belden
Dubuque County ist ein Musterbeispiel gut erhaltener Gebäude und Häuser, darunter eine revitalisierte Hauptstraße. Ein hervorragendes Beispiel der Beaux-Arts-Architektur – das Bezirksgerichtsgebäude von 1891, das im National Register of Historic Places aufgeführt ist – ist ein wichtiges Wahrzeichen in der Innenstadt von Dubuque.
Die Implementierung notwendiger Verbesserungen bei gleichzeitiger Wahrung des historischen Charakters des Standorts waren ebenso wichtige Ziele. Mit der Möglichkeit, die Energiekosten um bis zu 20 % zu senken, wandte sich der Landkreis an Belden, um eine Kabelinfrastrukturlösung für sein neu ausgewähltes Power Over Ethernet (PoE) LED-Beleuchtungssystem zu finden.
Projektanforderungen
Laut Nathan Gilmore, IT-Superintendent des Dubuque County, “gibt es in der IT-Welt nur wenige Grundursachen, die bei der Fehlerbehebung sofort beseitigt werden können. Eines davon ist das Verkabelungssystem.”
Die Möglichkeit, das Kabelsystem als Fehlerquelle zu beseitigen, war eine entscheidende Voraussetzung, um sicherzustellen, dass sich die Fehlersuche auf die Software, die Anwendung oder den Switch konzentrieren konnte. Ohne Vertrauen in die Kabellösung wird die Fehlerbehebung zu einem langwierigen Unterfangen, bei dem es um Latenzzeiten, Verbindungsunterbrechungen, Leistungsprobleme oder Datenbeschädigungen geht.
„Ich musste nicht erst von Belden überzeugt werden, um das PoE-Beleuchtungssystem zu unterstützen. Ich war überzeugt davon, diese Partnerschaft fortzuführen. Ich weiß, dass die Produktlinie grundsolide ist."
Nathan Gilmore, IT-Superintendent von Dubuque County
Die Lösung
Zur Unterstützung des ausgewählten GENISYS-Beleuchtungssystems, das mit einem knotenzentrierten Design und IntelliDrive-Knoten konzipiert wurde, wurden mehrere Lösungen eingesetzt. Die Stromversorgung des PoE-LED-Systems erfolgt über einen Switch, der mit Verbindungskabeln verbunden ist, die zu den Knotenpunkten führen, die jeweils bis zu acht Geräte unterstützen. Alle Vorrichtungen, Steuerungskomponenten und Geräte von Drittparteien werden ebenfalls mit dem IntelliDrive-Knoten verbunden.
Das 10GXS CAT 6A-Kabel mit kleinem Durchmesser gewährleistet:
- Schnellere & rationellere Installation
- eine garantierte Leistung über große Entfernungen
- eine zuverlässige Systemnetzwerktechnik
- 25 % Platz- & Gewichtsersparnis
Bei herkömmlichen Beleuchtungssystemen müssen die Installateure Kabelkanäle verlegen, Verteilerdosen anbringen, Drähte der Größe 12 AWG verlegen und vieles mehr. Die einfache Niederspannungs-PoE-Systeminstallation erfolgte durch den Austausch der vorhandenen Vorrichtungen und der 110V-Kabel durch die neue Installation und das IntelliDrive sowie die Verlegung von Belden Cat 6A Kabeln.
Das ’REVConnect-Konnektivitätssystem von Belden wurde in der Mitte des Projekts eingeführt, um die Anschlüsse weiter zu vereinfachen. Mit einem universellen Terminierungskern verwendet REVConnect eine einzige Terminierungsmethode für alle CAT 5e-, 6- und 6A-RJ45-Verbindungen, was zu einer Terminierungszeitersparnis zwischen 30 % und 60 % führt.



Ergebnisse—Niedrigere Kosten & Höhere Effizienz
Mit den Lösungen von Belden, die die PoE-LED unterstützen’ Beleuchtungssystem ist das Team von Dubuque County zuversichtlich Dass, falls in Zukunft Probleme auftreten, die Verkabelung System kann als möglicher Fehlerpunkt ausgeschlossen werden.
- Bis zu 20 % Energiekosteneinsparung
- Mit einem über das Netzwerk verwalteten Beleuchtungssystem wird die Fehlersuche in Zukunft erheblich vereinfacht
- Kein Zeitverlust für den öffentlichen Dienst während des Projekts bei fristgerechter Lieferung
- Geringere Umweltbelastung, da keine metallische Infrastruktur erforderlich ist. & 100 % recycelbare Armaturen