Case Study

UBS Arena Belmont Park, New York

Belden
Um spannende und dennoch sichere Erlebnisse zu schaffen, setzt die Fan-First-Technologie der UBS Arena auf Verkabelungs- und Konnektivitätslösungen von Belden.’

 

Dies ist ein Auszug aus einer Fallstudie. Lesen Sie hier die vollständige Fallstudie.

 

Kunde

In der UBS Arena finden Musikveranstaltungen und Eishockeyspiele statt. Jährlich werden dort etwa 150 Veranstaltungen stattfinden, wobei von jedem Sitzplatz aus klare Sichtverhältnisse und eine erstklassige Akustik herrschen. Die $1.1-Milliarden-Arena mit 18.000 Sitzplätzen öffnet im November 2021 zum ersten Mal ihre Türen und ist die neue Heimat der New York Islanders der National Hockey League’ und ersetzt das geschlossene Nassau Veterans Memorial Coliseum. Mit erstklassigen VIP-Suiten und Clubs, Außenterrassen, acht Bars mit Blick auf das Eis und einer hochauflösenden Anzeigetafel hat sich die UBS Arena zum Ziel gesetzt, einer der renommiertesten und einladendsten Veranstaltungsorte des Landes zu werden.’’ Es ist zudem der erste Veranstaltungsort seiner Art in New York, der für die LEED v4-Zertifizierung für Gebäudedesign und -konstruktion in Frage kommt. Das Zieldatum für die CO2-Neutralität ist das Jahr 2024.’

 

​​​​​​​Die Herausforderung

Die 65.000 Quadratmeter große UBS Arena verfolgte einen Fan-First-Ansatz bei der Technologie und benötigte Verkabelungs- und Konnektivitätslösungen, die anspruchsvolle Soundsysteme, ein 5G-Netzwerk, ein verteiltes Antennensystem (DAS), New Yorks größte Anzeigetafel und zwei Ebenen hochauflösender LED-Bandtafeln unterstützen würden.’

Auch die öffentliche Gesundheit und Sicherheit stehen im Vordergrund, daher muss die Netzwerkinfrastruktur des Veranstaltungsortes auch diese Art vernetzter Technologien unterstützen, von automatisierten Belüftungssystemen bis hin zu mobilen Bestellmöglichkeiten und kontaktlosen Einkäufen.’—

Das drahtlose Netzwerk müsste die nahtlose Verbindung von Zehntausenden von Geräten in der vollständig bargeldlosen Umgebung des Veranstaltungsortes unterstützen.’ Darüber hinaus müsste die intelligente Toilettensystemtechnologie mit dem Netzwerk verbunden werden, um den Lagerbestand und den Reinigungsbedarf zu verfolgen und zu melden.

 

Entdeckung

Die UBS Arena wurde in Partnerschaft mit der Oak View Group, den New York Islanders und Jeff Wilpon entwickelt; Belden pflegte dank der erfolgreichen Fertigstellung der Climate Pledge Arena eine solide Beziehung zur Oak View Group. Belden’ s End-to-End-Verkabelungs- und Konnektivitätslösungen werden in vielen Unternehmensbereichen eingesetzt’ s Projekte im ganzen Land.

 

Die Lösung

Um sichere und spannende Erlebnisse zu schaffen, bietet die UBS Arena’ Die Fan-First-Technologie von basiert auf Verkabelungs- und Konnektivitätslösungen von Belden.

Digitaler Strom™ Zur Unterstützung des DAS wurden Kabel verwendet, die die Kopfstationsausrüstung der Basis-Transceiver-Station mit den am Veranstaltungsort verteilten HF-/Remote-Radio-Einheiten verbinden. Das DAS filtert und kombiniert 5G-Signale von Mobilfunkanbietern und wertet diese aus, um die Funkabdeckung in Innenräumen zu verbessern und sicherzustellen, dass die Signale die Menschen und Geräte im Innenbereich erreichen.

Die Arena’ Das 5G-Netzwerk von s sorgt für ein noch besseres Fan-Erlebnis und ermöglicht den Fans die Verbindung mit der UBS Arena-App, um alles zu tun, vom Zugriff auf digitale Tickets und Essensbestellungen bis hin zur Teilnahme an Team-Quiz und anderen spielerischen Aktivitäten.

FiberExpress-Glasfaser und REVConnect® Außerdem wurden 10GXW-Kabel der Kategorie 6A verwendet, um die Infrastruktur für eine zuverlässige WLAN- und Mobilfunkabdeckung bereitzustellen.

REVConnect 10GXW wurde mit hervorragender Rauschunterdrückung und Zuverlässigkeit konzipiert und unterstützt speziell kabellose Multi-Gigabit-Anwendungen in Gebäuden mit bis zu 10 GB/s, sowie intelligente Gebäude und MPTL-Geräteverbindungen.

REVConnect-Stecker der Kategorie 6A— die einzigen vor Ort installierbaren Stecker der Kategorie 6A auf dem Markt— wurden verwendet, um eine schnelle, einfache und zuverlässige Kündigung zu erreichen. Die Stecker verbinden alle Leuchten, Displays und Anzeigetafeln mit dem Netzwerk zur Remote-Überwachung, -Verwaltung und -Steuerung.

Als die Pandemie die Vereinigten Staaten erreichte, wurden die Arbeiten an der UBS Arena Ende März 2020 unterbrochen. Zwei Monate später wurde das Projekt wieder aufgenommen— ohne Änderungen am Zeitplan oder Ablaufplan. Der schnelle und zuverlässige Anschlussprozess von Belden’ Die REVConnect Connectivity-Lösungen von s sparten wertvolle Installationszeit, reduzierten Nacharbeiten und sorgten für die Einhaltung der sozialen Distanz auf der Baustelle.

Das System ermöglichte es Auszubildenden und neuen Installateuren, unternehmenskritische Arbeiten nach nur 15 Minuten Schulung abzuschließen.— ohne Probleme und ohne dass jemand ihre Arbeit überprüfen muss. REVConnect verwendet nur eine einzige Anschlussmethode für alle Komponenten: Kupplungen, Schaltverteilerkabel, Buchsen, Stecker usw.

Nach dem Anschluss können die Steckverbinder geprüft werden, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. Von dort aus können die Kabel in die Wand oder die Decke zurückgeführt werden, sodass die Vertragsfirmen ihre Arbeit abschließen können. Anschließend können ein Buchsen- oder Steckergehäuse und eine Blende installiert werden. Dadurch können die Niederspannungsinstallateure die Arbeiten bis zu einem bestimmten Punkt beschleunigen und dann die Baustelle räumen, damit die anderen Vertragsfirmen arbeiten können, sodass sich die Wege der einzelnen Berufsgruppen nicht kreuzen und eine sicherere Umgebung entsteht.

Zusammenarbeit mit einem Partner für eine komplette Infrastrukturlösung— darunter mehr als 6.700 Kabel— half dabei, das Projekt auf Kurs zu halten und die Installation zu optimieren. Belden unterstützte das Projektteam auch dabei, die erforderlichen Standortzertifizierungen schnell abzuschließen, und stellte sicher, dass alle Installateure eine angemessene Schulung zu den besten Verfahren für die Glasfaser- und Kupferinstallation erhielten, um Nacharbeiten zu reduzieren und die Bereitstellung zu beschleunigen.

Dank an Belden’ Dank der hervorragenden Vertriebspartner von s wurden für Installateure Tausende von Zuschnitten von Daten-, IT-, AV- und Sicherheitskabeln fertiggestellt, um die Installation schneller und einfacher zu gestalten.

 

Die Ergebnisse

Trotz des zweimonatigen Stillstands aufgrund der Pandemie konnte die UBS Arena ihr Eröffnungsspiel ausrichten— die New York Islanders spielten gegen die Calgary Flames— im November 2021 wie geplant.

Kontaktlose Zahlungen verkürzen Transaktions- und Wartezeiten, hochmoderne HLK-Systeme regeln Temperatur und Belüftung für eine verbesserte Luftqualität und immersive Sound- und Videoeffekte bieten unvergleichliche Fan-Erlebnisse— alles wird durch die Verkabelungs- und Konnektivitätsinfrastruktur von Belden unterstützt.

Die UBS Arena verbindet anspruchsvolle Gastfreundschaft mit Live-Unterhaltung. Infolgedessen’ s bereit, einer der Nation zu sein’ Einer der prestigeträchtigsten und einladendsten Veranstaltungsorte für Konzerte, Spiele und andere Erlebnisse.