Belden bringt Lösungen auf den Markt, die Sicherheit und Schutz fördern, ohne die unternehmenskritische Leistung zu beeinträchtigen

Belden
Zu den Veröffentlichungen gehören LSZH Cca-Rated OSDP-Kabel, NewGen Multi-Conductor & Paar-LSZH-Kabel und EN/IEC-zertifizierte Classics/Electronics-Kabel von Belden sowie neue Belden PROVIZE-Funktionen, Hirschmann-Firewalls und ProSoft FOUNDATION Fieldbus FF Links.

 

St. Louis, Missouri – 29. August 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, kündigt neue Produkte an, die für sichere und qualitativ hochwertige Leistung in kritischen Anwendungen entwickelt wurden.

 

Datenerfassung & Übertragung

  • Belden LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) Cca-Rated OSDP (Open Supervised Device Protocol)-Kabel sind die neueste Ergänzung des Portfolios der OSDP-Zugangskontrollkabel des Unternehmens und entsprechen den Standards der Europäischen Kommission. Da die Kabel die Kriterien in Bezug auf die Flammenausbreitung, Wärmefreisetzung und Rauchentwicklung erfüllen, können sie Sicherheits- und Zugangskontrollsysteme zuverlässig verbinden und gleichzeitig im Brandfall eine hohe Leistung gewährleisten.

  • Das Portfolio der Belden NewGen Multi-Conductor & Pair LSZH-Kabel wurde um Produkte mit verbesserter Flammbeständigkeit erweitert, die den Richtlinien der Europäischen Bauproduktenverordnung (CPR) entsprechen. Die Kabel verfügen über ein LSZH-Design mit verbesserten Sicherheitsfunktionen, die es ihnen ermöglichen, im Brandfall zu funktionieren.

  • Das EN/IEC-zertifizierte Classics/Electronics-Portfolio von Belden umfasst jetzt ummantelte LSZH-Paar- und Mehrleiterkabel, die eine erhöhte Feuerbeständigkeit aufweisen und die europäischen CPR-Richtlinien erfüllen.

Datenorchestrierung & Management

  • Die PROVIZE Suite von Belden bietet neue Funktionen, darunter Netzwerkplanung mit Belden BOBCAT und GREYHOUND Switches, Subnetz- und MRP-Subring-Konfiguration, CLI-Export und Template-Stacking-Funktionen. Sie enthält zudem die Lizenz PROVIZE Planner Essentials.

  • Die EAGLE40-4F Industrial Firewalls von Hirschmann bieten Deep Packet Inspection und erweiterte Cybersicherheitslösungen. Als Teil der EAGLE40-Familie zeichnen sie sich durch ein robustes Design und zahlreiche Zertifizierungen aus, wodurch sie sich ideal für den Schutz kritischer industrieller Anwendungen eignen.

  • FOUNDATION Fieldbus-FF-Links von ProSoft Technology ermöglichen Benutzern den Anschluss von Foundation Fieldbus (FF) H1-Geräten an einen EtherNet/IP™-Controller (als Ziel oder Originator). Sie können auch genutzt werden, um FF-Gerätedaten über das Modbus-TCP-Protokoll an einen Modbus-Client oder -Server zu übertragen.

Weitere Informationen zu diesen neuen Produkten sowie zu den Arten von Technologien und Anwendungen, die diese unterstützen, finden Sie unter www.belden.com/new-products.

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir gehen über die Konnektivität hinaus – von dem, was wir herstellen, zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
[email protected]

 

Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.