St. Louis, Missouri – 14. Juli 2026 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Komplettlösungen für die Verbindungstechnik, ist stolz darauf, eine Partnerschaft zwischen seiner vernetzten Marke CloudRail und Tulip, einem Anbieter von operativen Plattformen für die Fertigungsindustrie, bekannt zu geben. Gemeinsam helfen Belden und Tulip Herstellern von Biowissenschaften und Konsumgütern (CPG), die Digitalisierung bestehender Produktionsanlagen zu beschleunigen, indem sie veraltete Anlagen mit modernen Anwendungen für den laufenden Betrieb verbinden, ohne die Produktion zu unterbrechen.
Die meisten älteren Geräte waren nie für die Vernetzung ausgelegt, was es schwierig macht, zuverlässige Echtzeitdaten zu erfassen, die für Leistungsüberwachung, Qualitätskontrolle, Prozessmanagement und Rückverfolgbarkeit benötigt werden. Während die Hersteller versuchen, ihre Produktionslinien zu digitalisieren, bleiben ihre Modernisierungsbemühungen fragmentiert und werden durch inkonsistente Daten und unvollständige Transparenz behindert.
Um diese Hindernisse zu überwinden, ist ein anderer Ansatz für die Erfassung und Nutzung von Produktionsdaten erforderlich. Mit der sicheren, herstellerunabhängigen OT-Datenerfassungs- und Edge-Kontextualisierungslösung von Belden können Kunden Daten von Tausenden von Sensoren über verschiedene Industrieprotokolle hinweg verbinden und strukturieren.’ Anschließend ermöglicht die Frontline Operations Platform von Tulip den Herstellern, diese Produktionsdaten in vernetzte Frontline-Artefakte umzuwandeln, die die Bediener anleiten, Arbeitsabläufe digitalisieren, Rückverfolgbarkeitsdaten erfassen und kontinuierliche Verbesserungen vorantreiben.’ Leistungsüberwachung, Qualitätsoptimierung, autonomes Prozessmanagement und die Einhaltung der Rückverfolgbarkeitsvorschriften werden in einer einzigen operativen Umgebung zusammengeführt.
Durch die Erschließung von Produktionsdaten, die in den Anlagen verborgen sind, können die Betriebsteams innerhalb weniger Wochen messbare Verbesserungen in Bezug auf die Betriebsleistung, die Transparenz und die Gesamtanlageneffektivität (OEE) in Echtzeit erzielen. Marktführer erzielen eine schnelle Wertschöpfung ohne groß angelegte Umstrukturierungen, optimieren die Leistung bestehender Systeme durch Verlängerung der Lebensdauer der Geräte und sichern so die Rentabilität der Investitionen.
Bisherige erste Implementierungen von Beldens CloudRail und Tulip zeigen deutliche Vorteile, darunter:’
- OEE-Verbesserungen zwischen 5 % und 15 %
- Fehlerreduzierungen zwischen 15 % und 20 %
- Durchsatzsteigerungen zwischen 10 % und 15 %
“„Ob es sich um eine Pharmalinie oder einen Betrieb mit hohem Produktionsvolumen im Bereich Konsumgüter handelt, die meisten Modernisierungsbemühungen in der Fertigung haben Schwierigkeiten, veraltete Anlagen schnell, skalierbar und praktikabel mit digitalen Anwendungen zu verbinden“, sagt Randy Romanaux, Technology Partner Manager bei Belden.’” “Durch die Zusammenarbeit mit Tulip lösen wir genau dieses Problem: Wir geben den Teams einen ganzheitlichen Überblick über die Leistung und befähigen diejenigen, die am nächsten am operativen Geschäft stehen, Probleme auf der Grundlage genauer Echtzeitdaten zu lösen, ohne die Belastung einer komplexen Integration.’”
“„Hersteller können sich keine Lücken zwischen ihren Maschinen, Mitarbeitern und Prozessen leisten“, sagt Roey Mechrez, PhD, Leiter der Partnerschaften bei Tulip.’” “Beldens CloudRail erschließt wertvolle Produktionsdaten aus bestehenden Anlagen, während Tulip diese Daten in vernetzte Frontline-Anwendungen umwandelt, die die Bediener anleiten, Rückverfolgbarkeitsdaten erfassen, die Qualität verbessern und Echtzeit-Einblicke in die Betriebsabläufe ermöglichen.’ Gemeinsam helfen wir den Herstellern, ihre Systeme zu modernisieren, ohne die Systeme ersetzen zu müssen, auf die sie bereits angewiesen sind.”
Über das Technologie-Ökosystem von Belden’ können Hersteller und Systemintegratoren diese integrierten Lösungen über dieselben vertrauenswürdigen Anbieter beziehen, konfigurieren und einsetzen, die sie bereits für kritische Infrastrukturen nutzen.
Über Belden
Belden Inc. liefert komplette Verbindungslösungen, die unseren Kunden, deren Kunden und der Welt ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Wir treiben Ideen und Technologien voran, die eine sicherere, intelligentere und erfolgreichere Zukunft ermöglichen. Im Laufe unserer über 120-jährigen Geschichte haben wir uns als Unternehmen weiterentwickelt, doch unser Ziel bleibt es, Verbindungen herzustellen. – Indem wir Menschen, Informationen und Ideen zusammenbringen, machen wir es möglich. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter www.belden.com. Folgen Sie uns auf Facebook und LinkedIn und X/Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Scott Todd
Manager für Öffentlichkeitsarbeit und Vordenkerrolle
1.317.316.6473
[email protected]
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.