Belden erhält sechs Innovationspreise von Cabling Installation & Wartungsmagazin
St. Louis, Missouri, – 20. September 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gibt mit großer Freude bekannt, dass sechs seiner Produkte im Rahmen des Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards-Programms 2024 mit dem Gold Award ausgezeichnet wurden.
1. Indoor/Outdoor Plenum Stadionkabel & Konnektivität
Die Indoor/Outdoor Plenum Stadium Cables von Belden wurden speziell für Sportstätten entwickelt und sind für den Einsatz im Außenbereich, in unterirdischen Leitungen und in der Luft konzipiert.’ Mit einer CMP-Bewertung für Räume mit raumlufttechnischen Anlagen können sie überall ohne Begrenzung installiert werden. Das gleiche Kabel kann zwischen Innen- und Außenbereich vom Übertragungswagen bis zur Kamera verlegt werden. Dies beschleunigt die Installation und unterstützt eine einfachere Spezifikation.
2. FX ECX Glasfasergehäuse zur Wandmontage
Mit dem FX ECX Wandmontage-Glasfasergehäuse können Installateure den freien Platz nutzen, wenn Rack-Montagesysteme nicht’ passt nicht. Das Patch-Panel bietet bis zu 192 Anschlüsse auf kompakter Wandfläche und bringt Glasfaser näher an Benutzer und Geräte, ohne Stellfläche zu beanspruchen. Eigentümer können nun Glasfaserverbindungen in Bereichen hosten, die’ Es wurde ursprünglich nicht zur Unterstützung von Glasfasernetzen entwickelt. Versenkte Befestigungslöcher erleichtern die Montage; abnehmbare, schwenkbare Kassettenschienenbaugruppen bieten leichten Zugang zu den Anschlüssen und ermöglichen es den Technikern, die Module an einen bequemeren Arbeitsplatz zu verschieben.
3. DuetConnect Hybrid-Anschlussbox
Diese stapelbare Abschlussdose ermöglicht ein einfaches, sauberes und effizientes Abschließen von Hybridkabeln, wobei Kupfer- und Glasfaserkabel in einer einzigen Dose getrennt bleiben, um eine ordnungsgemäße Leistung zu gewährleisten. Die DuetConnect Hybrid-Anschlussbox beschleunigt den Abschluss, macht Nacharbeiten überflüssig, unterstützt eine schnelle Skalierbarkeit und höhere Dichte und dient als Abschlusspunkt, um neue Standorte mit Strom zu versorgen.
4. RemoteIP-Kabel
RemoteIP-Kabel lösen Probleme in Umgebungen, in denen die Kategorie-Verkabelung nicht ausreicht. Die Kabel versorgen IP-Geräte in einer Entfernung von bis zu 215 m mit Daten und Strom, was Kosten spart und den Platzbedarf optimiert, da keine neuen Telekommunikationsräume, Medienkonverter oder Extender erforderlich sind. Sie funktionieren mit jedem Gerät oder Switch, der den IEEE-Anwendungsstandards entspricht, einschließlich IP-Kameras, Gebäudesensoren und PoE-LED-Leuchten.
5. Präsentation zur Verbesserung der Patientenerfahrung
Präsentation „Verbesserung der Patientenerfahrung“— Teil von Belden’ s Chicago Customer Innovation Center— ist eine umfassende Neuinterpretation des Gesundheitswesens, die Branchenexperten in die Zukunft führt. Die Besucher können aus erster Hand erfahren, wie integrierte Technologie und konvergente Netzwerke die Ergebnisse spezifischer Gesundheitsszenarien verbessern, z. B. bei der Patientenberatung, bei schwierigen Patienten und in Notfällen. Diese Präsentation gibt Führungskräften im Gesundheitswesen einen Einblick in die Auswirkungen einer intelligenten, vernetzten Gesundheitsumgebung auf die Patientenzufriedenheit, den Betrieb der Einrichtung sowie das Engagement und die Bindung des Personals.
6. OptiTuff-Konnektivität & Kabelmanagement
Die Feldanschluss-Verbindungstechnik für OptiTuff Mini-Glasfaserkabel bietet Installateuren neue Möglichkeiten für eine schnelle und einfache Installation sowie Kompatibilität mit den beliebten FX Fusion Spleißverbindern und FX ECX Patchpanelsystemen. Installateure können OptiTuff jetzt für ein breiteres Spektrum von Glasfaseranwendungen einsetzen und gleichzeitig eine schnelle und einfache Installation aufrechterhalten und das Kabelmanagement verbessern.
Die Verkabelungsinstallation & Maintenance Innovators Awards-Programm, verwaltet von Cabling Installation & Das Maintenance Magazine prüft und würdigt die innovativsten Anwendungen von Produkten und Systemen der Verkabelungs- und Kommunikationstechnologie in der strukturierten Verkabelungsbranche. Preisträger wurden bei BICSI geehrt’ s Herbstkonferenz 2024 am 16. September 2024 in Las Vegas.
Erfahren Sie mehr über diese preisgekrönten Produkte sowie über die Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus— von dem, was wir herstellen, bis zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
[email protected]
Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.