Belden wird Gründungsmitglied der FMP Alliance zur Weiterentwicklung von Stromsystemen mit Fehlermanagement
St. Louis, Missouri – 08. April 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gibt seine Mitgliedschaft als Gründungsmitglied der neu gegründeten Fault-Managed Power (FMP) Alliance bekannt. Dabei handelt es sich um einen offenen Branchenverband, der sich für die Einführung und Integration von Fault-Managed-Power-Technologien in verschiedenen Branchen einsetzt, diese fördert und beschleunigt.
Eine fortschrittliche Energietechnologie, die im Vergleich zu herkömmlichen Stromverteilungsmethoden die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz erhöhen soll, ist die fehlergesteuerte Stromversorgung (auch als Klasse 4 bekannt), die in den National Electrical Code aufgenommen wurde.® (NEC) im Jahr 2023. Es erkennt und behebt aktiv Fehler in Stromnetzen, um eine robuste und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten. Darüber hinaus kann eine Stromversorgung mit Fehlermanagement dazu beitragen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Die FMP Alliance fördert die Zusammenarbeit und Partnerschaften mit Organisationen, Regierungsstellen und Interessengruppen, die ein gemeinsames Interesse an der Weiterentwicklung von Stromsystemen mit Fehlermanagement haben. Das Konsortium wird von folgenden Zielen geprägt und geleitet:
- Richtungsweisend in der Branche. Die FMP Alliance tritt als einheitliche Stimme auf, um die Vorteile und Anwendungen von Stromversorgungen mit Fehlermanagement in verschiedenen Branchen hervorzuheben.
- Beteiligung an der Entwicklung von Industriestandards. Die FMP Alliance unterstützt die Entwicklung von Industriestandards und Vorschriften für Stromversorgungen mit Fehlermanagement.
- Aufklärung und Sensibilisierung. Die FMP Alliance hilft Interessengruppen, die Vorteile von Stromsystemen mit Fehlermanagement zu verstehen und das Bewusstsein für ihr transformatives Potenzial zu schärfen.
“Belden war Pionier der FMP’ s UL-Zertifizierung und ihre Aufnahme in den NEC 2023. Wir’ Wir sind stolz, Teil dieses Konsortiums zu sein, um die Gespräche in der realen Welt darüber fortzusetzen, was’ s möglich mit fehlergesteuerter Stromversorgung,” sagt Ron Tellas, LAN-Technologie- und Anwendungsmanager bei Belden. “Wir waren bereits an der Seite von VoltServer an erfolgreichen FMP-Anwendungsfällen beteiligt, da wir unseren Kunden dabei helfen, mehr Geräte an ihre Netzwerke anzuschließen und kritische Daten zu erfassen, zu übertragen, zu orchestrieren und zu verwalten. Diese Allianz wird dazu beitragen, die breite Einführung und Weiterentwicklung von FMP in Organisationen zu beschleunigen, die sich auf dem Weg zur digitalen Transformation befinden.”
Um einen dynamischen und kooperativen Verband zur Unterstützung dieser bahnbrechenden Technologie zu schaffen, sucht die FMP Alliance aktiv nach neuen Mitgliedern, die eine Vielzahl von Branchen repräsentieren.
Um mehr über die FMP Alliance zu erfahren, besuchen Sie belden.com/class-4 Oder kontaktieren Sie [email protected].
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus— von dem, was wir herstellen, bis zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
(317) 815-2402
[email protected]
Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.