Pressemitteilung

Belden stellt innovatives TIA-konformes Kabel der Kategorie 6A mit kleinem Durchmesser vor

Belden
Mit dem Kabel der Kategorie 6A der nächsten Generation können Sie in engen Räumen mehr Kupfer unterbringen und so den steigenden Bandbreitenanforderungen gerecht werden.

St. Louis, MO – 29. Mai 2025 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter kompletter Verbindungslösungen, gab heute die Markteinführung seines 10GXM13-Kabels der Kategorie 6A bekannt. Aufbauend auf Beldens Führungsrolle im Bereich der intelligenten Infrastruktur setzt dieses 0,230’(5,84 mm) dicke Kabel neue Maßstäbe für Kabel der Kategorie 6A mit kleinem Durchmesser.” Das 10GXM13-Kabel bietet eine verbesserte Kanalleistung und eine Länge von 100 Metern, um die vollständige TIA-Konformität (Telecommunications Industry Association) zu erfüllen.

Der Drang zur Digitalisierung erhöht den Bedarf an mehr Kabeln in modernen Gebäuden.’ Mit seinem kleinen Durchmesser und dem füllstofffreien Design schafft dieses Kabel der Kategorie 6A der nächsten Generation neue Möglichkeiten. Organisationen können jetzt 10-Gigabit-Verbindungen mit einem Kabel bereitstellen, das fast so klein ist wie ein Kabel der Kategorie 6. Dies ermöglicht größere Bündelgrößen und die Möglichkeit, alte Verbindungen der Kategorie 6 auf Kategorie 6A aufzurüsten und mehr Kupfer bereitzustellen, ohne neue Leitungen verlegen zu müssen.

Das 10GXM13 Kabel ermöglicht nicht nur bessere Verbindungen, sondern auch den Aufbau einer Infrastruktur, die den Wert maximiert.

  • Platz- und kostensparend: Ein Außendurchmesser von 0,230” (5,84 mm) eröffnet neue Installationsmöglichkeiten und reduziert gleichzeitig die Kosten für Leitungen.
  • Einfache Bereitstellung und Beendigung: Das Weglassen von Füllmaterial vereinfacht die Beendigung und die Kopplung mit REVConnect® Connectivity verkürzt die Zeit bis zur Inbetriebnahme.
  • Weniger Abfall: Ein füllstofffreies Design reduziert den Materialverbrauch und die Materialverschwendung und ermöglicht so nachhaltigere Baupraktiken.

“„Wir wissen, dass Daten eine Währung sind, und das 10GXM13-Kabel der Kategorie 6A ist ein wichtiger Bestandteil der umfassenden Verbindungslösungen, die dazu beitragen, die Dateninfrastruktur unserer Kunden in Einklang zu bringen“, sagte Joshua Goyke, Solution Line Manager, Healthcare. – ’ ” “Die Smart-Building-Branche ist mit einem stetig steigenden Bandbreitenbedarf konfrontiert, der sie vor die Herausforderung stellt, mehr Kupfer in engen Räumen unterzubringen. Mit unserem innovativen füllstofffreien Design haben wir’unser 10GXM13-Kabel der Kategorie 6A so entwickelt, dass es einen Außendurchmesser erreicht, der deutlich kleiner ist als bei herkömmlichen Kabeln der Kategorie 6A mit 0,250” . Dieser Durchbruch macht diese Kabel zu den kleinsten und am einfachsten zu installierenden Kabeln der Kategorie 6A auf dem Markt, wodurch langsame Geschwindigkeiten vermieden und die Betriebszeit intelligenter Gebäudenetzwerke maximiert werden.”

Diese Kabel sind für eine breite Palette von Märkten und Anwendungen konzipiert. 10GXM13-Kabel der Kategorie 6A sind ideal für Gewerbeimmobilien, Rechenzentren, Behörden, das Gesundheitswesen, Hochschulen, das Gastgewerbe sowie Stadien und Veranstaltungsorte.

 

Erfahren Sie mehr über das 10GXM13 Kabel der Kategorie 6A.

 

Über Belden

Belden Inc. liefert komplette Verbindungslösungen, die unseren Kunden, deren Kunden und der Welt ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Wir treiben Ideen und Technologien voran, die eine sicherere, intelligentere und erfolgreichere Zukunft ermöglichen. Im Laufe unserer über 120-jährigen Geschichte haben wir uns als Unternehmen weiterentwickelt, doch unser Ziel bleibt es, Verbindungen herzustellen. – Indem wir Menschen, Informationen und Ideen zusammenbringen, machen wir es möglich. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter  www.belden.com. Folgen Sie uns auf  Facebook und  LinkedIn und X/Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Todd
Manager, Corporate Marketing Communications
1.317.316.6473
[email protected]

 

Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.