Pressemitteilung

Belden bringt Single Pair Ethernet Lite Managed Switch auf den Markt

Belden
Zukunftsfähiger Switch ermöglicht vereinfachte Netzwerkverbindungen für die Industrie 4.0.

 

St. Louis, Missouri – 7. März 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gab heute die Markteinführung seines BEETLE Single Pair Ethernet (SPE) Lite Managed Switch von Lumberg Automation bekannt. Eine Erweiterung von Belden’ Der neue BEETLE-Switch ist Teil des Single Pair Ethernet-Portfolios an Konnektivitätsprodukten und ermöglicht es Unternehmen, die Netzwerkkomplexität zu reduzieren, indem sie dünnere, leichtere SPE-Kabel einsetzen, die die Konnektivität über ein einzelnes Adernpaar anstelle der zwei oder vier Paare bereitstellen, die beim Standard-Ethernet erforderlich sind.

 

Da die digitale Transformation immer schneller voranschreitet, müssen Unternehmen mehr Geräte miteinander verbinden und mehr Daten in Echtzeit übertragen, gleichzeitig aber die Netzwerkinfrastruktur so einfach wie möglich halten. Avec Power over Data Line (PoDL), une protection IP40 et une faible consommation d'énergie, le commutateur administrable BEETLE Lite offre une connectivité SPE pour un réseau prêt pour l'avenir.

 

Der BEETLE Lite Managed Switch bietet leistungsstarke Vorteile, wie zum Beispiel:

  • Überträgt Ethernet bis zu einer Entfernung von über 1 km. Conforme à la norme 10BASE-T1L pour l’Ethernet longue distance.

  • Spart Platz. Unterstützt die Ethernet-Übertragung über ein einzelnes Adernpaar, das leichter und kompakter als herkömmliche Ethernet-Kabel ist.

  • Reduziert die Komplexität des Netzwerks. Integration von Sensoren und Aktoren direkt in das Netzwerk, ohne ein zusätzliches Gateway zu benötigen.

  • Vereinfacht Konfiguration und Wartung. Optimieren Sie die Installation und Wartung und senken Sie die Betriebskosten durch weniger Gateways und Protokolle.

  • Bietet wichtige Lite Managed Switch-Funktionen wie VLAN zu einem optimierten Preis-Leistungs-Verhältnis und niedrigeren langfristigen Gesamtbetriebskosten.

 

“Im Rahmen ihrer Industrie 4.0- und Automatisierungsziele’ s Unternehmen setzen zukunftsfähige Netzwerke ein, die die Grundlage für Echtzeitkommunikation schaffen,” sagte Timo Zipperle, Produktmanager bei Belden. “Der BEETLE Lite Managed Switch bietet SPE-Funktionen, mit denen Unternehmen ihre Netzwerke mithilfe dünnerer, leichterer Belden SPE-Kabel skalieren können, um Daten von angeschlossenen Feldgeräten zu übertragen. Durch den Zugriff auf mehr Daten für Edge- und Cloud-Computing können Unternehmen fundiertere und schnellere Entscheidungen treffen, um die Betriebsleistung und die Sicherheit zu verbessern.”

 

Der BEETLE Lite Managed Switch erfüllt mit seinem platzsparenden Design und den weitreichenden Ethernet-Verbindungen die Anforderungen vieler komplexer Industrieumgebungen, darunter Automobilproduktion, Fördertechnik/Intralogistik, Logistik und Intralogistik.

 

 

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus— von dem, was wir herstellen, bis zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
[email protected]

 

Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.