Venlo, Niederlande – 13. April 2026 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Komplettlösungen für die Verbindungstechnik, präsentiert eine bahnbrechende Demonstration des weltweit ersten 5G-Industrie-Switches, der speziell für den Einsatz in der Fabrikhalle entwickelt wurde. Der von Qualcomm Technologies entwickelte industrielle Switch BRS-5G wird vom 20. bis 24. April 2026 auf der Hannover Messe, der weltweit führenden Fachmesse für die Fertigungsindustrie, als Konzept vorgestellt.’
In industriellen Umgebungen ist eine zuverlässige Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Private 5G-Technologie, bekannt für ihre extrem zuverlässigen und schnellen Verbindungen, bringt diese Präzision nun auch in drahtlose Fabrikabläufe. Dies bedeutet, dass Hersteller ihren bestehenden Anlagen problemlos weitere Sensoren und Maschinen hinzufügen könnten, ohne die Kosten und den Aufwand für die Verlegung neuer Kabel in Kauf nehmen zu müssen. Die Lösung ist darauf ausgelegt, eine sofortige und reibungslose Kommunikation kritischer Fabrikgeräte zu gewährleisten und die strengen Anforderungen an schnelle Reaktionszeiten und perfektes Timing, insbesondere bei der Synchronisierung komplexer Maschinen, zu erfüllen.
Das Herzstück dieser Demonstration ist der BRS-5G, der weltweit erste industrielle 5G-Switch. Diese innovative Weiche baut auf der bewährten Bobcat Rail Switch (BRS)-Technologie von Belden auf und integriert fortschrittliche 5G-Funktionen durch eine Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies. Es ist so konzipiert, dass es nahtlos mit allen wichtigen industriellen Kommunikationsstandards zusammenarbeitet und die Kompatibilität mit unterschiedlichsten Fabrikanlagen unterstützt. Die Besucher der Hannover Messe können ein Förderbandsystem in Aktion erleben, das demonstriert, wie Sensoren und Antriebe reibungslos in Echtzeit kommunizieren – ermöglicht durch ein eigenes privates 5G-Netzwerk.
Das Snapdragon® X72 5G Modem-RF-System mit industriellen Funktionen ist eine Schlüsselkomponente, die es ermöglicht, dass industrielles Ethernet direkt über 5G-Netzwerke betrieben werden kann. Diese entscheidende Technologie macht aus einem Konzept erstmals eine praktische, sofort einsatzbereite Lösung für industrielles Ethernet über 5G und eröffnet damit neue Möglichkeiten für die Vernetzung von Fabriken.
„Der industrielle Schalter BRS-5G stellt einen bedeutenden Fortschritt für die industrielle Automatisierung dar“, sagte Vinod Rana, Vizepräsident Global Products. „Durch die Kombination von Beldens bewährter Expertise im Bereich industrieller Netzwerke mit modernster 5G-Technologie bieten wir eine Lösung, die nicht nur die Fabrikerweiterung vereinfacht, sondern auch die extrem zuverlässige Echtzeitkommunikation gewährleistet, die die moderne Fertigung erfordert.“ Dieser Switch, der alle wichtigen Industrieprotokolle unterstützt, ist ein Beweis für unser Engagement, Branchen mit den fortschrittlichsten und flexibelsten Konnektivitätslösungen auszustatten.“
„Unsere Zusammenarbeit mit Belden bringt die Leistungsfähigkeit von 5G direkt in die Fabrikhalle“, sagte Jeff Arnold, VP & GM, Auto Telematics and Consumer/Connectivity, IE-IOT. „Das Snapdragon® X72 5G Modem-RF-System mit industriellen Funktionen ist das Herzstück dieser Innovation und ermöglicht natives Ethernet über 5G. Dadurch wird diese bahnbrechende Technologie für industrielle Anwendungen zur praktischen Realität.“
Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für die Weiterentwicklung der nächsten Generation industrieller Vernetzung und bietet Herstellern beispiellose Flexibilität und Leistungsfähigkeit.“
HINWEIS FÜR REDAKTEURE:
Der industrielle Switch BRS-5G wird in Halle 26 in der Wireless Arena (F06/17 & F06/19) ausgestellt. Bitte kontaktieren Sie die unten stehenden Ansprechpartner, um ein Interview mit unseren Experten zu vereinbaren.
Über Belden
Belden Inc. liefert komplette Verbindungslösungen, die unseren Kunden, deren Kunden und der Welt ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Wir treiben Ideen und Technologien voran, die eine sicherere, intelligentere und erfolgreichere Zukunft ermöglichen. Im Laufe unserer über 120-jährigen Geschichte haben wir uns als Unternehmen weiterentwickelt, doch unser Ziel bleibt es, Verbindungen herzustellen. – Indem wir Menschen, Informationen und Ideen zusammenbringen, machen wir es möglich. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter www.belden.com. Folgen Sie uns auf Facebook und LinkedIn Und X/Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Scott Todd
Manager für Öffentlichkeitsarbeit und Vordenkerrolle
1.317.316.6473
[email protected]
Branislav Višňanský
EMG
+31 682 011 364
[email protected]
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.
Diese Pressemitteilung und das dazugehörige Bildmaterial können Sie hier herunterladen: www.PressReleaseFinder.com. Alternativ können Sie für Bilder in sehr hoher Auflösung Branislav Viňansk kontaktieren ([email protected]š, +31 682 011 364).).ý