Pressemitteilung

Die DuetConnect Hybrid Termination Box von Belden verbindet Glasfaser und Kupfer und schützt gleichzeitig vor Beschädigungen

Belden
Der Anschluss von Hybridkabeln wird einfacher, sauberer und effizienter, wobei gleichzeitig die Trennung zwischen Kupfer und Glasfaser erhalten bleibt.

 

St. Louis, Missouri – 29. Mai 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, freut sich, die Einführung seiner neuen DuetConnect Hybrid Termination Box bekannt zu geben, die es Installateuren ermöglicht, Glasfaser und Kupfer in derselben Box ordnungsgemäß zu terminieren und gleichzeitig vor Beschädigungen zu schützen.

 

Da die Nachfrage nach Download- und Upload-Funktionen, kristallklarem Streaming und immersiven Erlebnissen steigt, ermöglicht die Bereitstellung von Glasfaserinfrastrukturen den Verbrauchern eine sichere Nutzung von Online-Geräten ohne Ausfallzeiten und Verzögerungen.

 

Viele IoT-Geräte, die diese Verbindungen unterstützen, darunter Kameras, optische Netzwerkterminals (ONTs) und verteilte Antennensysteme (DAS), werden an Standorten eingesetzt, an denen eine lokale Stromversorgung unerlässlich ist, aber nicht immer verfügbar oder zugänglich ist. Installateure unterstützen diese Installationen häufig durch den Einsatz von Hybridkabeln, bei denen Glasfaser (Daten) und Kupfer (Fernspeisung) in einem Kabel kombiniert werden.

 

Bevor Beldens Hybrid-Abschlussbox auf den Markt kam, hatten Installateure keine andere Wahl, als Glasfaser und Kupfer in einem Gehäuse zu installieren, das die freiliegenden Glasfaserkabel der Gefahr einer Beschädigung aussetzte, wenn Kupferleiter im selben Raum angeschlossen wurden. Da die Kabel aus allen Richtungen zum Gehäuse kamen, waren auch Dichte und Anschlüsse schwierig zu handhaben.

 

Die DuetConnect Hybrid Termination Box löst diese Probleme und macht die Terminierung von Hybridkabeln einfach, sauber und effizient – und das alles bei gleichzeitiger Trennung von Kupfer und Glasfaser für maximalen Schutz und maximale Leistung. Mehrere Kabeleinführungen ermöglichen eine flexible Installation, und jedes Modul kann bis zu vier Glasfaser- und vier Kupferleitungen aufnehmen.

 

In Zukunft können Netzbetreiber die Dichte einfach erhöhen, indem sie bis zu drei DuetConnect Hybrid-Anschlussboxen übereinander stapeln. So können die Herausforderungen des schnellen Ausbaus der Glasfaserinfrastruktur schneller und einfacher bewältigt werden.

 

„Mit der DuetConnect Hybrid Termination Box können Installateure Glasfaser und Kupfer schnell und einfach in einer einzigen Box terminieren und trennen und so Zeit und Platz sparen. Wände können sogar als Leitungen für Hybridkabel verwendet werden, indem sie direkt auf einer Anschlussdose oder in Zwischenräumen installiert werden“, sagt Sandra Imrazene, Produktmanagerin für Glasfasersysteme bei Belden.

 

Erfahren Sie mehr über die DuetConnect Hybrid Termination Box und das DuetConnect Hybrid Cable von Belden.



Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir gehen über die Konnektivität hinaus – von dem, was wir herstellen, zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Allison Bonewit
Manager für Marketingkommunikation
(317) 379-5246
[email protected]

 

Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.