Stratus gewinnt den ersten Joseph C. Belden Innovation Award
St. Louis, Missouri – 17. Juni 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gab heute bekannt, dass die Stratus® ztC Endurance™-Plattform zum Gewinner des ersten Joseph C. Belden Innovation Award gekürt wurde.
John Chaves, Senior Director, Engineering bei Stratus Technologies, nimmt den ersten Joseph C. Belden Innovation Award entgegen. Von links: Lane Cooper, Redaktionsleiter, BizTech Reports; Chaves; und Dr. Ashish Chand, CEO und Präsident, Belden
Die Auszeichnung ist nach Beldens Gründer Joseph C. Belden benannt. Sein Innovationsgeist und seine Patente verhalfen dem Unternehmen zu einer frühen Führungsposition im Telekommunikationsbereich und legten den Grundstein für das moderne Portfolio an Netzwerk- und Datenlösungen von Belden. Der Joseph C. Belden Innovation Award hebt Innovationen hervor, die die Zukunft in Branchen wie Gesundheitswesen, Fertigung und Telekommunikation bestimmen.
Das Gewinnerprodukt, die Stratus ztC Endurance-Plattform, ist eine fehlertolerante Computing-Plattform, die für einen nachhaltigen Betrieb der nächsten Generation entwickelt wurde. Die Plattform bietet eine Verfügbarkeit von 99.99999% durch intelligente, vorausschauende Fehlertoleranz, um die wichtigsten Anwendungen eines Unternehmens vor Ausfallzeiten oder Datenverlust zu schützen. Die Stratus ztC Endurance-Plattform verfügt über ein einzigartiges und innovatives Design, das zu einer geschützten, verwaltbaren, wartbaren und leistungsstarken Rechenplattform geführt hat, die potenzielle Ausfälle vorhersagt, isoliert und behebt. Um mehr über diese erfolgreiche Lösung zu erfahren, besuchen Stratus.
Stratus wurde der Preis am Dienstag beim ersten jährlichen Joseph C. Belden Innovation Summit überreicht, bei dem Innovationen durch Präsentationen und Podiumsdiskussionen hervorgehoben wurden, die sich auf die Technologie konzentrierten, die zu den Beiträgen der drei Finalisten passte.
John Chaves, Senior Director, Engineering bei Stratus Technologies, präsentiert auf dem ersten Joseph C. Belden Innovation Summit die Vorteile der ztC Endurance™️-Plattform des Unternehmens.
„Wir fühlen uns geehrt, dass der Stratus ztC Endurance von Belden als erster Empfänger des Joseph C. Belden Innovation Award ausgezeichnet wurde“, sagte John Chaves, Senior Director, Engineering bei Stratus. „Mit der Einführung dieser innovativen Plattform ist nun für Unternehmen aller Branchen ein neues Niveau kontinuierlicher Systemverfügbarkeit möglich. Stratus hat einen neuen Standard für Rechenzuverlässigkeit gesetzt, der Unternehmen auf ihrem digitalen Weg auch in Zukunft unterstützen wird.“
Die Branchenjury, die die Einreichungen bewertete, hob insbesondere hervor, dass die ztC Endurance-Plattform es jedem Unternehmen leicht macht, geschäftskritische Anwendungen und komplexe Software-Stacks ohne Ausfallzeiten und Datenverlust auszuführen. Ein Juror stellte fest, dass die integrierte Fehlertoleranz der Plattform benutzerfreundlich sei und die erforderlichen Daten und Funktionen bereitstelle, ohne dass der Benutzer über umfassende Serverkenntnisse verfügen müsse.
„Herzlichen Glückwunsch an Stratus zu dieser wohlverdienten Ehre“, so Dr. Ashish Chand, President und CEO von Belden. „Die fehlertolerante Computerplattform Stratus ztC Endurance hat das Potenzial, die Branche zu revolutionieren, da sie eine Verfügbarkeit von 99,999 % bietet und die einzigartige Kombination aus integrierter Software und Hardware, proaktiver Zustandsüberwachung und Wartungsfreundlichkeit von Stratus zur Ausführung unternehmenskritischer Anwendungen bietet. Die Lösung ist ein Beispiel für den Innovationsgeist von Joseph C. Belden, denn sie erfüllt die komplexen Anforderungen aktueller OT- und IT-Teams und berücksichtigt und bewältigt zugleich die Herausforderungen, vor denen Unternehmen in der Zukunft stehen.“
Die beiden anderen Finalisten für den Preis waren TECHMEDO, dessen Intelligent Healthcare Operating System darauf abzielt, die Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung für ländliche und unterversorgte Gemeinden zu verändern; und die Voleatech GmbH, die ihre VT AIR OT Firewall-Software der nächsten Generation einreichte, die die Lücke zwischen Verbindungstechnik und Sicherheit im OT-Netzwerkbereich schließt.
Die drei Finalisten wurden von einer Jury aus Branchenexperten aus einer Vielzahl von Bewerbungen ausgewählt. Die Einreichungen wurden anhand von Kriterien wie Innovationsgrad, Geschäftswert und ESG-Auswirkungen (Umwelt, Soziales oder Governance) bewertet.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Nous allons au-delà de la connectivité, qu'il s'agisse de notre propre activité ou de celles que nous rendons possibles, et ce, à travers notre expertise et nos solutions de haute performance conçues en fonctions des objectifs à atteindre. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lauren Robeson Menting
Manager für Marketingkommunikation
(661) 516-1269
[email protected]
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.