Intelligente Gebäude

Effektives Wireless innerhalb von Gebäuden setzt Interoperabilität voraus

Steve Carroll
Eine nahtlose, leistungsstarke und zuverlässige Wireless-Abdeckung in Innenräumen wird heute einfach erwartet. Tatsächlich finden laut dem neuesten Ericsson Mobility Report 80 % des gesamten mobilen Datenverkehrs in Innenräumen statt. 

 

In vielen Fällen variiert die Wireless-Abdeckung innerhalb von Gebäuden jedoch noch immer von Ort zu Ort. Sie haben vielleicht das neueste 5G-Gerät und einen unbegrenzten Datentarif, aber Sie können immer noch keine konstante Verbindung herstellen, um einen Anruf zu tätigen, eine E-Mail zu senden oder an einem Videoanruf teilzunehmen. Was ist hier los? Wahrscheinlich ist es die Umgebung.

 

Schlechte mobile Verbindungen in Innenräumen können nicht immer dem Mobilfunkanbieter angelastet werden. Oftmals verhindert das Gebäude selbst, dass Mobilfunksignale ins Innere gelangen. Materialien wie Metall, getöntes Glas, Ziegel und Beton wirken wie physische Barrieren, die das Eindringen von Signalen verlangsamen oder verhindern.

 

Wie wichtig es ist, Ihre Wireless-Technologien für den Innenbereich auswählen zu können

 

Jedes Gebäude ist einzigartig – und das gilt auch für die drahtlosen Netzwerke innerhalb eines Gebäudes.

 

Wireless Netzwerke in Gebäuden müssen so hergestellt werden, dass sie Signalbarrieren überwinden und den erwarteten Nutzungsgrad unterstützen. Es gibt kein Patentrezept, keine richtige oder falsche Antwort auf die Frage, wie man eine Verbindung erreicht. Verschiedene Technologien wie 5G, CBRS, privates LTE und WLAN 6/6E können zusammen genutzt werden, um die richtige Kombination aus hohem Durchsatz, niedriger Latenz und hoher Kapazität zu bieten, die Unternehmen produktiv und widerstandsfähig hält.

 

Mit anderen Worten: Die beste Art der Implementierung von Wireless in Gebäuden hängt von Ihrem Gebäude, Ihrer vorhandenen Technologie, Ihrem Budget und der Qualität der von Ihnen benötigten Dienste ab. Ein Wireless-System in einem Gebäude sollte auf der Grundlage dessen konzipiert werden, was für Ihr Unternehmen und Ihre Nutzer wichtig ist, und was Sie sich für die Zukunft vorstellen.

 

Wenn Sie über das nötige Budget verfügen und ein hohes Maß an Servicequalität benötigen, dann kann ein Mobilfunknetz (lizenziertes Band) möglicherweise Ihre Zukunft sein. Wenn Sie ein bestehendes Netzwerk haben, Ihr vorhandenes WLAN nutzen wollen und 5G in Innenräume bringen möchten, dann gibt es Optionen, auch das möglich zu machen.

 

Unabhängig davon, welche Technologien Sie für Ihr drahtloses Netzwerk in Ihrem Gebäude wählen, werden das Layout und die Elemente, die zur Unterstützung verwendet werden, sehr ähnlich sein. Die Infrastruktur sollte hinter den Kulissen arbeiten, um Ihnen völlige Flexibilität bei der Auswahl der besten Lösungen zu gewähren – und nicht um Ihre Innovation einzuschränken oder zu begrenzen.

 

Sobald Sie die von Ihnen benötigte Technologie identifiziert haben, sollte Ihr Layer 0 durchgängige Kabel- und Verbindungslösungen bereitstellen, die immer Ihr gebäudeinternes Wireless-Netzwerk unterstützen. Verbinden Sie das oder die Systeme, die Sie wollen, ohne sich auf die Arbeit mit einer bestimmten Technologie oder einem bestimmten Lieferanten festlegen zu müssen.

 

Warum herstellerunabhängige Lösungen wichtig sind: Ein Beispiel aus der Praxis

 

Wenn technologisch fortschrittliche Projekte nicht durch die erforderlichen Anforderungen oder Beschränkungen von Lieferanten eingeschränkt sind, können aufregende Dinge geschehen.

 

Ein typisches Beispiel: Circa Resort & Casino Las Vegas. Die Eigentümer wollten ein intelligentes Gebäude erschaffen, das Unterhaltung bietet wie kein anderer Veranstaltungsort. Sie wussten, dass auch ihre Technologie anders sein musste, um dies zu erreichen.

 

Anstatt wie die meisten Gebäude eine eigene Wechselstromversorgung zu nutzen, wollten die Eigentümer Digital Electricity™ (DE) für die Backbone-Stromverteilungs-Infrastruktur des Resorts nutzen – etwas, das noch nie zuvor gemacht wurde. Anstatt mit Wechselstrom werden Geräte wie Beleuchtung, Switches, Raumklimatisierung und Wireless Access Points mit DE betrieben.

 

Interoperable Lösungen waren ausschlaggebend dafür, dass der Veranstaltungsort weiterhin über den Tellerrand hinausschauen und neue Technologien auf bahnbrechende Weise implementieren konnte. Beldens Digital Electricity Stromkabel - die ersten UL-zertifizierten Kabel der Klasse 4 - unterstützen diese neue Art der Stromverteilungs-Iinfrastruktur. Sie bieten mit kleinen Leitern eine erhebliche Leistung sicher über große Entfernungen und ermöglichen es dem Circa Resort & Casino Las Vegas, innovativ zu sein, ohne seine Vision zu opfern oder sich festzulegen.

 

Interoperabilität macht Upgrades einfacher

 

Im Laufe der Zeit werden drahtlose Netzwerke in Gebäuden aufgerüstet werden müssen. Wenn Hard- und Software von einem einzigen Anbieter bereitgestellt werden, müssen künftige Veränderungen und Upgrades wahrscheinlich auch von diesem kommen – was Einschränkungen mit sich bringen kann.

 

Um zukünftige Anpassungen so einfach wie möglich zu gestalten, sollten Sie die Komponenten ohne Unterbrechung austauschen können. Dies ist nur mit wirklich anbieterunabhängigen, interoperablen Lösungen möglich, mit denen Sie flexibel genug sind, um sich an jede neue Technologie anzupassen. Sie können notwendige Veränderungen und Upgrades vornehmen, ohne sich auf einen einzigen Lieferanten verlassen zu müssen oder sich auf die Suche nach Komponenten machen zu müssen, wenn das, was Sie benötigen, nicht mehr verfügbar ist.

 

Mit einer interoperablen drahtlosen Innenraumlösung können Sie die besten Komponenten und die beste Software für Sie auswählen – unabhängig davon, wer sie herstellt. Sie können Ihre Leistungs- und Kostenanforderungen erfüllen, ohne sich Gedanken über die langfristigen Auswirkungen der von Ihnen gewählten Lieferanten und Komponenten zu machen.

 

Unser Engagement für drahtlose Infrastrukturen in Gebäuden

 

Ihr Unternehmen und Ihre Projekte sind einigartig. Sie sollten in der Lage sein, jeden Technologie- oder Lösungsansatz zu wählen, den Sie wollen, um das von Ihnen benötigte Wireless-Netzwerk zu errichten.

 

Die Infrastrukturlösungen von Belden sind unabhängig von Anbietern drahtloser und aktiver Geräte. Unsere herstellerunabhängigen, interoperablen Lösungen können jeden Ansatz unterstützen, den Sie für die Errichtung Ihres Netzwerks wählen.

 

Unsere hauseigenen Experten waren an großen Wireless-Projekten beteiligt, die Hunderte von Kilometern an Verkabelung und Verbindungstechnik umfassen. Sie werden unsere Lösungen überall finden – von Stadien, Vergnügungsvierteln und medizinischen Einrichtungen bis hin zu Fertigungsanlagen, Büros und Behörden.

 

Da unsere Produkte in Ranplan und iBwave Plattformen enthalten sind, können wir von Anfang an in Ihr Wireless-Projekt für Gebäude eingebunden werden. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir helfen können.

 

 

ÄHNLICHE BEITRÄGE:

Das Geheimnis erfolgreicher Wireless-Gebäudenetzwerke: Den richtigen Partner finden

Was wird sich durchsetzen: lizenzfreies oder lizenziertes Wireless?

Schnellere und einfachere Methoden für den Aufbau von Wireless-Gebäudenetzwerken