5 Auswirkungen neuer Stadiontechnologie auf Netzwerkinfrastruktur
Die neue Stadiontechnologie setzt Maßstäbe für das Erleben und den Genuss von Sport. Damit die Vorteile dieser Technologie in vollem Umfang genutzt werden können, muss zunächst die richtige Grundlage geschaffen werden, wozu auch Ihre Netzwerkinfrastruktur gehört.
Unser jüngstes Engagement für das Lower.com Field-Projekt – eine 430,000 Quadratmeter große, 314 Mio. USD teure Anlage – ist ein hervorragendes Beispiel dafür, welche Herausforderungen und Anforderungen die neue Stadiontechnologie an die Netzwerkinfrastruktur stellt.
Die Notwendigkeit von Engagement und Sichtbarkeit von allen Seiten
Fans erwarten Engagement und Interaktion von überall innerhalb und sogar außerhalb des Fußballfeldes. Ganz gleich, ob sie sich im Biergarten, im Mannschafts-Shop oder im Pub-Restaurant aufhalten, sie möchten das Gefühl haben, ein Teil des Geschehens zu sein.
Im Lower.com Field wird dies durch LED-Tafeln überall, 450 TV-Geräte und verbesserte Audiowiedergabe sowie eine 62.000 Quadratfuß große öffentliche Piazza mit einer 14 x 24 Fuß großen Videotafel ermöglicht, sodass die Fans überall und jederzeit immer auf dem Laufenden bleiben können.
Die neue Stadiontechnologie, die Zuschauer an jedem Platz des Veranstaltungsorts in das Geschehen einbindet und auf dem Laufenden hält, darf keinerlei zeitliche Verzögerungen, Störungen und Ausfallzeiten aufweisen. Selbst wenn die Fans das Spielfeld nicht sehen können, möchten sie Updates und Spannung in Echtzeit.
Die Nachfrage nach effizienten Sicherheitskontrollsystemen
Die Zeiten, als man in großen Veranstaltungsorten noch Schlange stehen musste, sind vorbei. Bei ihrer Ankunft können die Zuschauer ohne Unterbrechung durch die Sicherheitskontrolle gehen. Das Fan-Erlebnis im Lower.com Field beinhaltet mehrere neue Stadiontechnologien, wie z. B. Gesichtserkennung, Waffenerfassung und berührungslosen, selbstbedienbaren Fan-Eingang. Da der Barcode der Eintrittskarte mit einer Gesichtserkennung gekoppelt ist, müssen die Fans nur auf ein Tablet schauen, bevor sie Lower.com Field betreten.
Damit der Verkehr fließt und die Sicherheit der Fans gewährleistet ist, benötigen diese Sicherheitssysteme eine kontinuierliche Netzwerkverbindungstechnik ohne Ausfallzeiten – unabhängig davon, wie viele Menschen die Tore auf einmal passieren.
Innen- und Außengestaltung von Veranstaltungsorten
Die meisten Fußballplätze sind Innen- und Außenplätze, wobei einige Flächen überdacht und andere offen sind. Das bedeutet, dass die eingesetzte Technologie auch unter diesen Bedingungen funktionieren muss.
Zudem muss die Verkabelung der Technologie den natürlichen Einflüssen – Sonne, Wind, Regen und sogar Schnee – widerstehen und eine gleichbleibende Leistung gewährleisten.
Die Netzwerkinfrastruktur, einschließlich Verkabelung und Verbindungstechnik, muss der rauen Umgebung im Freien gewachsen sein und erweiterten Schutz vor Wasser bieten, zugleich aber auch für den Einsatz in Innenräumen konzipiert sein, inklusive entsprechender Flammschutzanforderungen.
Regelmäßige Änderungen im Technologiedesign
Während des Planungsprozesses ist es nicht ungewöhnlich, dass Pläne geändert werden – und diese Veränderungen können sich auf die Platzierung von Technologie, Geräten und Kabeln auswirken. So können beispielsweise Technologien und Gebäudesysteme, die ursprünglich für eine Inneninstallation geplant waren, bei Projektende im Freien verlegt werden (und umgekehrt). Ihr Netzwerkdesign muss flexibel und anpassungsfähig sein, um derartige kurzfristige Änderungen zu unterstützen.
Bei Lower.com Field wurden 90 % der Innenräume zu Luftschächten umfunktioniert, nachdem der Auftragnehmer für die Lüftungstechnik ein Value Engineering durchgeführt hatte. Das Team wollte Übergangsstellen zwischen Innen-/Außenräumen und Plenumräumen schaffen, ohne die Netzleistung zu beeinträchtigen. REVConnect 10GX Kupplungen ermöglichten es, den Übergang ohne Datenverlust zu gestalten.
Platzierung von IoT-Geräten
Da IoT-Geräte und neue Stadiontechnologien wie Wireless-Zugriffspunkte, Überwachungskameras und Bildschirme in allen Veranstaltungsorten eingesetzt werden, werden sie oft in engen Räumen oder mit Montagehalterungen installiert, die den Zugriff zu den Anschlüssen blockieren. Im Außenbereich werden sie auch oft in schützenden Gehäusen installiert.
Bei Lower.com Field stellen REVConnect® FlexPlugs Direktverbindungen zu Geräten her, für die typische feldkonfektionierte Stecker aufgrund der Steckergröße oder der Beschränkungen bei der Kabelführung nicht geeignet sind. Darüber hinaus machen sie Patchkabel, Anschlussdosen und Buchsen unnötig und reduzieren so die Installationszeit und -kosten. Auf diese Weise können Geräte an idealen Standorten installiert werden, ohne dass sie an das Netzwerk angeschlossen werden müssen.
Erfahren Sie mehr über Lower.com Field
Ist Ihr Netzwerk bereit, die Vorteile der neuen Stadiontechnologie auszuschöpfen?
Erfahren Sie mehr über die Geschichte von Lower.com Field und wie die Umgebung gleichzeitig Innovation und Leistung fördert. ESPN lobte Lower.com Field für eine der reibungslosesten Eröffnungen, die jemals von einem neuen Stadion aus übertragen wurde – auch dank der Hilfe von Belden.