UBS Arena Belmont Park, New York
Hier ist ein Auszug aus einer Case Study. Lesen Sie die vollständige Case Study hier.
Kunde
In der UBS Arena finden Musikveranstaltungen und Eishockeyspiele statt. Jährlich werden dort etwa 150 Veranstaltungen stattfinden, wobei von jedem Sitzplatz aus klare Sichtverhältnisse und eine erstklassige Akustik herrschen. Die im November 2021 erstmals eröffnete, 1,1 Milliarden USD teure Arena mit 18.000 Sitzplätzen ist die neue Heimat der New York Islanders aus der National Hockey League und ersetzt das geschlossene Nassau Veterans Memorial Coliseum. Mit VIP-Suiten und -Clubs der Spitzenklasse, Außenterrassen, acht Bars mit Blick auf das Eisfeld und einer hochauflösenden Anzeigetafel hat sich die UBS Arena zum Ziel gesetzt, einer der prestigeträchtigsten und einladendsten Veranstaltungsorte des Landes zu werden. Darüber hinaus handelt es sich um den ersten Veranstaltungsort seiner Art in New York, der für die Zertifizierung „LEED v4 Building Design + Construction“ qualifiziert ist, wobei 2024 das Zieljahr für den klimaneutralen Betrieb ist.
Die Herausforderung
In der UBS Arena mit einer Fläche von 700.000 Quadratfuß stand die Fan-Technologie im Vordergrund. Es wurden Kabel- und Verbindungslösungen benötigt, die anspruchsvolle Soundsysteme, ein 5G-Netzwerk, ein verteiltes Antennensystem (DAS), die größte Anzeigetafel New Yorks und zwei Ebenen mit hochauflösenden LED-Bandanzeigen unterstützen.
 Da auch die öffentliche Gesundheit und Sicherheit höchste Priorität genießen, musste die Netzwerkinfrastruktur des Veranstaltungsortes auch diese Arten von vernetzten Technologien unterstützen – von automatischen Belüftungssystemen bis hin zu mobilen Grab-and-Go-Bestellungen und kontaktlosen Einkäufen.
 Das drahtlose Netzwerk muss die nahtlose Verbindung von Zehntausenden von Geräten in der vollständig bargeldlosen Umgebung des Veranstaltungsorts unterstützen. Darüber hinaus müsste die intelligente Toilettensystemtechnologie mit dem Netzwerk verbunden werden, um den Lagerbestand und den Reinigungsbedarf zu verfolgen und zu melden.
Entdeckung
Die UBS Arena wurde in Zusammenarbeit mit der Oak View Group, den New York Islanders und Jeff Wilpon konzipiert. Belden unterhält dank der erfolgreichen Fertigstellung der Climate Pledge Arena eine solide Beziehung zur Oak View Group. Die End-to-End-Kabel- und Verbindungslösungen von Belden werden in vielen Projekten des Unternehmens im ganzen Land eingesetzt.
Die Lösung
Zur Schaffung eines sicheren und faszinierenden Erlebnisses setzt die UBS Arena auf die Kabel- und Verbindungslösungen von Belden.
 Digital Electricity™ Kabel wurden zur Unterstützung des DAS verwendet, das die Hauptgeräte der Basis-Transceiver-Station mit den RFs/Remote-Funkeinheiten verbindet, die rund um den Veranstaltungsort verteilt sind. Das DAS filtert und kombiniert 5G-Signale von Mobilfunkanbietern und wertet diese aus, um die Funkabdeckung in Innenräumen zu verbessern und sicherzustellen, dass die Signale die Menschen und Geräte im Innenbereich erreichen.
 Über das 5G-Netz der Arena können sich die Fans mit der UBS-Arena-App verbinden, um digitale Tickets abzurufen, Essen zu bestellen, an Quizspielen teilzunehmen und andere Spielfunktionen zu nutzen.
 FiberExpress Glasfaserkabel und REVConnect® 10GXW Kabel der Kategorie 6A wurden ebenfalls verwendet, um die Infrastruktur für eine zuverlässige WLAN- und Mobilfunkabdeckung bereitzustellen.
 REVConnect 10GXW wurde mit hervorragender Rauschunterdrückung und Zuverlässigkeit konzipiert und unterstützt speziell kabellose Multi-Gigabit-Anwendungen in Gebäuden mit bis zu 10 GB/s, sowie intelligente Gebäude und MPTL-Geräteverbindungen.
 REVConnect Stecker der Kategorie 6A – die einzigen vor Ort installierbaren Stecker der Kategorie 6A auf dem Markt – wurden verwendet, um einen schnellen, einfachen und zuverlässigen Anschluss zu ermöglichen. Die Stecker verbinden alle Leuchten, Displays und Anzeigetafeln mit dem Netzwerk zur Remote-Überwachung, -Verwaltung und -Steuerung.
 Im Zuge der Pandemie in den Vereinigten Staaten wurden die Arbeiten an der UBS Arena Ende März 2020 eingestellt. Zwei Monate später wurde das Projekt fortgesetzt, ohne dass sich der Zeitplan änderte. Durch den schnellen und zuverlässigen Anschlussprozess, den die REVConnect Verbindungslösungen von Belden bieten, konnte wertvolle Installationszeit eingespart werden, während gleichzeitig die Nacharbeit reduziert und Social Distancing auf der Baustelle eingehalten werden konnte.
 Das System ermöglichte es auch Auszubildenden und neuen Installateuren, geschäftskritische Arbeiten nach nur 15 Minuten Schulung durchzuführen – ohne Probleme und ohne dass jemand ihre Arbeit überprüfen musste. REVConnect verwendet nur eine einzige Anschlussmethode für alle Komponenten: Kupplungen, Schaltverteilerkabel, Buchsen, Stecker usw.
 Nach dem Anschluss können die Steckverbinder geprüft werden, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. Von dort aus können die Kabel in die Wand oder die Decke zurückgeführt werden, sodass die Vertragsfirmen ihre Arbeit abschließen können. Anschließend können ein Buchsen- oder Steckergehäuse und eine Blende installiert werden. Dadurch können die Niederspannungsinstallateure die Arbeiten bis zu einem bestimmten Punkt beschleunigen und dann die Baustelle räumen, damit die anderen Vertragsfirmen arbeiten können, sodass sich die Wege der einzelnen Berufsgruppen nicht kreuzen und eine sicherere Umgebung entsteht.
 Die Zusammenarbeit mit einem Partner für eine komplette Infrastrukturlösung – mit mehr als 6.700 Kabeln – trug dazu bei, das Projekt planmäßig durchzuführen und die Installation zu optimieren. Belden unterstützte das Projektteam auch dabei, die erforderlichen Standortzertifizierungen schnell abzuschließen, und stellte sicher, dass alle Installateure eine angemessene Schulung zu den besten Verfahren für die Glasfaser- und Kupferinstallation erhielten, um Nacharbeiten zu reduzieren und die Bereitstellung zu beschleunigen.
 Mithilfe der hervorragenden Vertriebspartner von Belden wurden Tausende von Abschnitten von Daten-, IT-, AV- und Sicherheitskabeln für Installateure fertiggestellt, um die Installation schneller und einfacher zu gestalten.
Die Ergebnisse
Trotz des zweimonatigen Stillstands, der durch die Pandemie verursacht wurde, konnte in der UBS Arena das Eröffnungsspiel – New York Islanders gegen Calgary Flames – wie geplant im November 2021 stattfinden.
 Kontaktlose Zahlungen verkürzen die Transaktions- und Wartezeiten, hochmoderne HLK-Systeme regeln Temperatur und Belüftung für eine bessere Luftqualität, und immersiver Sound und Video bieten unvergleichliche Fan-Erlebnisse – alles unterstützt durch die Kabel- und Verbindungsinfrastruktur von Belden.
 Die UBS Arena verbindet anspruchsvolle Gastfreundschaft mit Live-Unterhaltung. Somit gehört es zu den prestigeträchtigsten und einladendsten Veranstaltungsorten des Landes für Konzerte, Spiele und andere Events.