1571429452

 

Während die Mission von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen – die Bereitstellung hochwertiger Gesundheitsdienstleistungen – unverändert bleibt, ändern sich die zur Erfüllung dieser Mission verwendeten Technologien, Prozesse und Standards ständig.

 

Heute führen Roboterhände minimalinvasive Operationen durch. 3D-Drucker erstellen Implantate und Prothesen. Patienten kommunizieren per Video mit Ärzten und teilen Gesundheitsdaten und Testergebnisse über Apps. Digitale Gesundheitsakten verbessern die Koordination der medizinischen Versorgung.

 

Als Gesundheitseinrichtungen Da die Menschen immer stärker vernetzt sind, bedarf es Richtlinien für die Gestaltung und Implementierung ihrer Informations- und Kommunikationstechnologiesysteme (IKT). Hier kommt ANSI/BICSI 004, Best Practices für die Gestaltung und Implementierung von Informations- und Kommunikationstechnologiesystemen für Einrichtungen und Anlagen im Gesundheitswesen, ins Spiel.

 

BICSI 004 wurde von Endnutzern und Systemdesignern im Gesundheitswesen geschrieben und erstmals im Jahr 2012 angekündigt. Es basiert auf der Grundlage von ANSI/TIA-1179 Sorgt für eine allgemeine Verkabelung im Gesundheitswesen. Allerdings geht BICSI 004 über diesen Standard hinaus. Er erfüllt spezielle Anforderungen für andere einzigartige Systeme im Gesundheitswesen und deckt Aspekte wie Bandbreite, Netzwerkspeicher und Übertragung sowie Überlegungen zur Integration ab.

 

BICSI 004 enthält beispielsweise Informationen über folgende Systeme:

  • AV-Geräte
  • Medizinische Bildgebung
  • Unterhaltungssysteme für Patienten
  • Patientenüberwachung
  • Patientenverfolgung (RFID)
  • Sicherheitssysteme und Alarmanlagen
  • Überwachungskameras und Monitore
  • Kabelgebundene und Wireless-Kommunikation, z. B. Schwesternrufsysteme

 

Was Sie von der Überarbeitung des Standards BICSI 004 erwarten können


Sechs Jahre nach dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum im Jahr 2012 wurde die erste Überarbeitung von BICSI 004 im Jahr 2018 veröffentlicht. Dies beinhaltete Informationen über optische LANs, Telemedizin-Räume, digitale Beschilderung, Wegfindung und andere wichtige Anwendungen.

 

In Kürze wird die zweite Überarbeitung des Standards BICSI 004 veröffentlicht. Hier sind einige Beispiele dafür, was die Überarbeitung enthalten wird, wenn sie später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

 

Spezielle Abschnitte für ICRA und ESS


Zwei der im Standard BICSI 004-2018 behandelten Themen werden im überarbeiteten Standard BICSI 004 einen eigenen Abschnitt erhalten.

 

ICRA (Infection Control Risk Assessment) 2.0 wurde ursprünglich als Anhang aufgenommen. Dieser Prozess stellt sicher, dass Patienten, Mitarbeiter und Besucher vor Infektionskrankheiten geschützt sind. Ein Abschnitt im Standard BICSI 004 wird sich nun der Einhaltung von ICRA 2.0 widmen, wenn neue Systeme und Infrastrukturen bereitgestellt werden, und Schritte zur Verhinderung von Infektionen aufzeigen.

 

Der sich auf das Systemdesign und die Implementierung beziehende Bereich ESS (Electronic Safety and Security) war ursprünglich Teil des Abschnitts „Other Information Communication Technology Systems“ und wird nun ebenfalls einen eigenen Abschnitt innerhalb des Standards erhalten. Er umfasst die Themen Zugangskontrolle, Feueralarm, Überwachung, Einbrucherkennung, Notfallkommunikation und Paging-Systeme in Gesundheitseinrichtungen.

 

Neue Kapitel für Wireless, LMR und Anlagenplanung


Da die drahtlose Kommunikation in Gesundheitseinrichtungen immer häufiger zum Einsatz kommt, wird ihr im BICSI 004-Standard ein eigenes Kapitel gewidmet sein.

 

Eine Form der Wireless-Kommunikation, LMR (Land Mobile Radio), wird ebenfalls ein eigenes Kapitel im Standard erhalten. Diese Zwei-Wege-Kommunikationssysteme nutzen die Push-to-Talk-Technologie, sodass Benutzer über Funk-Transceiver schnell miteinander kommunizieren können. Im Gesundheitswesen werden LMR-Systeme häufig eingesetzt, um medizinisches Personal miteinander zu verbinden, damit es die Versorgung in Notfällen koordinieren kann, unabhängig davon, wo es sich befindet (in einem Krankenwagen, im Krankenhaus usw.).

 

Neben neuen Kapiteln für Wireless und LMR wird BICSI 004 ebenfalls ein neues Kapitel für die Anlagenplanung enthalten. Es wird allgemeine Planungsinformationen für Gesundheitseinrichtungen sowie Informationen über die Integration von Einrichtungen enthalten.

 

Weitere Informationen zu AV-, Cybersicherheits- und Gesundheitssystemen


Um mit den sich ständig ändernden Trends in der Gesundheitstechnologie Schritt zu halten  Und Bedrohungen werden den bestehenden BICSI 004-Kapiteln weitere Informationen hinzugefügt für:

  • Cybersicherheit, mit Richtlinien zur Verbesserung der Netzwerksicherheit und zum Schutz sensibler Daten durch Verschlüsselung, Firewalls, Segmentierung usw.

  • Entwurf, Implementierung und bewährte Verfahren für Gesundheitssysteme (Schwesternruf, Überwachung, Bildgebung usw.)

  • AV-Systeminfrastruktur Designüberlegungen für Telemedizin- und Kollaborationsräume sowie spezifische Informationen zu Displays, Kameras, Lautsprechern, Mikrofonen usw.

 

Sonstige Aktualisierungen des Standards BICSI 004


Die diesjährige Überarbeitung von BICSI 004 wird auch einige weitere Aktualisierungen enthalten:

  • Wesentliche Aktualisierungen der Anforderungen und Empfehlungen für Telekommunikationsräume

  • Einführung von Risikoklassen für alle Designstufen zur Anpassung an die Risikostufen des Standards NFPA 99

  • Anpassungen an andere unternehmenskritische Design-Prinzipien (z. B. Design-Prinzipien für Rechenzentren), um Konsistenz zu gewährleisten

 

Wir halten Sie über die Standards für das Gesundheitswesen auf dem Laufenden


Nach seiner Überarbeitung im Laufe dieses Jahres wird der Standard BICSI 004 für das Gesundheitswesen für alle Gesundheitseinrichtungen, und nicht nur für Krankenhäuser nutzbar sein. Aufgrund dieser Aktualisierungen wird der Standard noch umfangreicher: Im Jahr 2024 werden 60 weitere Seiten hinzugefügt.

 

Da Standards fortlaufend Änderungen unterliegen, wird Sie unser Gesundheitsteam weiterhin bezüglich Überarbeitungen von BICSI 004 und anderen Standards für das Gesundheitswesen auf dem Laufenden halten.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für das Gesundheitswesen.

 

Verwandte Links