Industrielle Automatisierung

Warum IT-OT-Konvergenz für die Transformation der Konsumgüterbranche entscheidend ist

Peter Kneski und Evan van Heukelom
Ebenso wie die IT wissen muss, wie die Produktion von Konsumgütern läuft, muss die OT über die eingehenden Aufträge Bescheid wissen.

 


 

 

Es besteht kein Zweifel, dass IT und OT in Umgebungen für Konsumgüter (CPG) unterschiedliche Rollen spielen und unterschiedliche Probleme bewältigen müssen.’—— Während OT die Produktion ermöglicht, macht die IT Daten sicherer. Dieser Unterschied in den Prioritäten kann zu natürlichen Spannungen führen.

 

Im Laufe der Jahre waren OT und IT weitgehend voneinander getrennt und arbeiteten als separate Einheiten mit eigenen Netzwerken, Richtlinien und Prozessen.

 

Um jedoch nahtlose Konsumgüter-Workflows und betriebliche Effizienz zu unterstützen, müssen beide heute in der Lage sein, zusammenzuarbeiten. Dieser Konvergenzgedanke gilt nicht nur für IT- und OT-Teams, sondern auch für IT- und OT-Netzwerke und -Infrastrukturen.

 

Es ist Zeit für OT, Partner der IT zu werden’’

Um Industrie 4.0 zu ermöglichen, smart data Und der digitalen Transformation muss das Backoffice wissen, wie es in der Fabrikhalle läuft—und umgekehrt. So wie die IT wissen muss, wie die Produktion läuft, muss die OT über die Bestellungen aus dem Vertrieb Bescheid wissen.

 

Zwischen den Büros der Verwaltungshalle’ und den Maschinen, Produktionslinien und Lagerbereichen der Fabrikhalle’ liegt eine Verteilungsschicht, die das Routing, die Filterung, die Kommunikation und den Datenaustausch zwischen den beiden Domänen verwaltet.

 

In vielen Werken verwaltet die IT diese Ebene,—aber sowohl Teams als auch Netzwerke benötigen Zugriff. Hier sind zwei Beispiele, warum dies in Konsumgüteranlagen wichtig ist.

 

1. Maschinen müssen heute auf vielfältige Weise vernetzt sein

Das Anlagenpersonal arbeitet regelmäßig mit Geräten verschiedener Hersteller. In der Vergangenheit existierten diese Maschinen in Automatisierungsinseln. Aufgrund der Art und Weise, wie sie gebaut und verwendet wurden, waren sie nie miteinander verbunden.

 

Heutzutage müssen die Daten von diesen Konsumgütermaschinen jedoch:

 

  • Freigegeben und verfügbar sein für Bediener und Ingenieure in der Fabrikhalle, damit sie Anpassungen in Echtzeit vornehmen können

  • Übertragung zwischen Maschinen, um Ressourcen freizusetzen und Kosten zu senken

  • Die Daten werden über die IT-Infrastruktur an die Verwaltungsbüros und an das Manufacturing Execution System (MES) gesendet, damit das Management die Produktivität und die Qualität anhand von KPIs verfolgen kann.

 

Diese Verbindungen können nur dann zuverlässig und sicher hergestellt werden, wenn IT und OT zusammenarbeiten.

 

2. Neue Maschinen müssen neu konfiguriert werden, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen

Wenn eine Charge neuer, aber ähnlicher Maschinen im Werk eintrifft, verfügen sie in der Regel über ein privates Adressierungsschema (eine Reihe eng miteinander verbundener IP-Adressen), das vom Maschinenhersteller zugewiesen wurde.

 

Um einen Informationsfluss zu ermöglichen, müssen diese neuen Geräte unabhängig vom Anbieter oder der Kommunikationstechnologie an das Netzwerk auf Maschinenebene und das Verteilungsnetzwerk angeschlossen werden.—

 

Wenn diese Geräte jedoch dieselbe IP-Adresse haben, können sie’keine Verbindung zueinander herstellen. Jede Maschinenlinie erfordert eine Adressübersetzung, bevor die Maschinen an das Verteilungsnetz angeschlossen werden können.

 

Um diese neuen Geräte anschließen zu können, benötigt OT auch Zugang zu bestimmten VLANs und öffentlichen Adressen, die in der Anlage verfügbar sind.

 

Und was glauben Sie, wer der OT den notwendigen Zugang zu bestimmten VLANs und öffentlichen Adressen gewähren muss? Sie wissen es natürlich: Die IT.

 

Priorisieren Sie Zugriffs- und Cybersicherheitsbemühungen

Es ist wichtig zu beachten, dass die IT-OT-Konvergenz’  Muss kein Freibrief für alle sein.’ Es können Parameter implementiert werden, um den Zugriff und die Konnektivität von OT’ zur IT und umgekehrt zu verwalten.

 

Dies ist auch für die Cybersicherheitsbemühungen von entscheidender Bedeutung, da die Konsumgüterfabrik (die zuvor nie mit der Außenwelt verbunden war) nun über die IT vernetzt wird.

 

Neben dem Schutz von IT und OT vor der Außenwelt müssen die Netzwerke auch voreinander geschützt werden. Eine Firewall schützt zwar vor unerwünschtem eingehendem Netzwerkverkehr, schützt jedoch weder OT vor IT noch IT vor OT.’—

 

Wenn beispielsweise ein Buchhalter im Front Office (IT) unwissentlich auf eine E-Mail klickt, die Malware enthält, die in das Netzwerk eindringt, ist die OT diesem Risiko ausgesetzt, es sei denn, OT und IT bleiben getrennt, —aber zusammen.

 

Meistern Sie Ihre Herausforderungen in der IT-OT-Infrastruktur

Daran führt kein Weg vorbei: OT und IT müssen zusammenarbeiten und Gespräche über die Verbindung von Systemen und Netzwerken führen können.’ Die OT braucht die IT, um die Feinheiten der vernetzten Architektur zu verwalten, und die IT braucht die OT, um die Geräte und Kontrollsysteme und deren Auswirkungen zu verwalten.

 

Belden bietet verschiedene Lösungen an, die Ihnen helfen, die Herausforderungen der IT-OT-Infrastruktur in Ihrem Unternehmen zu meistern.

 

Wenn Ihre Anlage nicht über eine virtuelle IT-Infrastruktur für die Datenverarbeitung verfügt, können wir Ihnen helfen, die Edge-Verbindungen zu nutzen, um die Geräte mit der Anlageninfrastruktur zu verbinden und trotzdem einen Northbound-Datenfluss zu ermöglichen. Durch die Erfassung und Verarbeitung der Daten lokal—auf Maschinenebene—und dann weiterleitung nach Norden muss die IT-Infrastruktur’die Verarbeitung nicht übernehmen.

 

Wenn Sie über eine virtuelle Infrastruktur verfügen, um die Datenverarbeitung abzuschließen, können wir Ihnen helfen, Ihre Maschinen zu vernetzen und die Netzwerkadressübersetzung durchzuführen, damit sie sich mit dem Verteilungsnetz verbinden können.

 

Wenn Sie Ihre Datenreise gerade erst beginnen, können wir Ihnen helfen, die ersten Schritte zu unternehmen, ohne viel Kapital auszugeben.’

 

 

Um einige dieser Beispiele aus nächster Nähe zu sehen, zeigt unser Kundeninnovationszentrum in Chicago (CIC) diese Technologien in seinem CPG Validation Lab in Aktion.

 

Beispiel für eine Netzwerkarchitektur für diskrete Automatisierung


Beispielhafte Netzwerkarchitektur für eine industrielle Automatisierungslösung
Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Version anzuzeigen


 

Weiterführende Links: