Zu Beginn dieses Jahres stellte die Wireless Infrastructure Association (WIA) führenden Vertretern der Wireless-Branche diese wichtige Frage:
Was ist Ihre denkwürdigste Leistung während Ihrer Zeit in der drahtlosen Infrastrukturbranche — eine Herausforderung, die Sie’gemeistert haben, ein erfolgreiches Projekt, ein Kunde, dem Sie’geholfen haben, usw. – und warum war es für Sie von Bedeutung?
Als wir im Team über diese Frage nachdachten, wurde uns klar, wie schwierig es ist, eine einzelne Errungenschaft im Bereich der Wireless-Infrastruktur zu benennen. Belden wurde vor mehr als 120 Jahren gegründet und war im Bereich Wireless schon von Anfang an ganz vorne mit dabei.
Unsere bemerkenswertesten Erfolge im Bereich der Wireless-Infrastruktur sind Aufklärung und Verbesserung. Wir möchten der gesamten Branche klarmachen, dass für die drahtlose Kommunikation Kabel erforderlich sind—und dass es bessere Kabel braucht.
Obwohl es sich um die wichtigste Komponente handelt, wird die Verkabelung (’Schicht 0) bei der Entwicklung drahtloser Netzwerke häufig übersehen. Ein Wireless-Netzwerk ist nur so gut wie die Kabel, mit denen die Geräte verbunden sind. Wenn Sie möchten, dass Ihr Wireless-Netzwerk funktioniert, müssen die von Ihnen genutzten Kabel und die Verbindungstechnik einen hervorragenden Durchsatz und maximale Verfügbarkeit bieten.
Dies sind sicherlich nicht alle unsere Erfolge, aber hier sind fünf aktuelle Errungenschaften, auf die wir im Bereich der Aufklärung und Verbesserung im Bereich der drahtlosen Kommunikation besonders stolz sind.’’
1. Anerkennung durch eine einflussreiche Stimme der Branche
Wir beteiligen uns an der Entwicklung von Standards für Sie—und für die gesamte Branche. Wir wollen, dass Standards Ihre schwierigsten Herausforderungen in Bezug auf Netzwerke und Verbindungen ansprechen. Dies ist nur eine Möglichkeit, der Branche etwas zurückzugeben, die uns so viel gegeben hat.’
In diesem Jahr wurden wir mit einem Top 5% Star Award als erstklassiges Unternehmen für unsere Beiträge zur Entwicklung von TIA-Standards, unser Engagement und unsere Führung ausgezeichnet. Dies spiegelt unser anhaltendes Engagement für die Weiterentwicklung der Telekommunikation und die Schaffung des Wegs für eine Zukunft mit kontinuierlicher Netzwerkinteroperabilität, -funktion und -konnektivität wider.
Darüber hinaus—und das ist noch spannender—wurden zwei unserer Mitarbeiter individuell für ihren Beitrag zur Branche ausgezeichnet. Henry Franc, Technology Solutions Architect, und Ron Tellas, Smart Buildings Technology and Applications Manager, wurden beide als TIA Star Award Gewinner für ihr großes Engagement für TIA-Initiativen ausgezeichnet.
2. Neue Schaltkreise der Klasse 4 werden Wirklichkeit
Wir haben kürzlich bekannt gegeben, dass Systeme der Klasse 4 in den 2023 National Electrical Code (NEC) aufgenommen werden, nachdem wir gemeinsam mit anderen Herstellern, Anwendern, Beratern und Experten der Branche hart daran gearbeitet haben, neue Standards für UL- und Klasse-4-Verkabelungen zu definieren.
Stromkreise der Klasse 4 stellen den Komfort und die Sicherheit von Niederspannungsstrom zur Verfügung, genau wie Power over Ethernet (PoE). Die Klasse 4 bietet jedoch die fast 20-fache Leistung von PoE über Hunderte von Metern und ist damit eine sichere Alternative zu Wechselstrom. Systeme der Klasse 4 sind genauso sicher wie—wenn nicht sogar sicherer als—Systeme der Klassen 2 und 3 und bieten gleichzeitig eine höhere Stromverfügbarkeit.
Um die Compliance mit den NEC-Anforderungen zu überprüfen, müssen Stromkreise der Klasse 4 zertifiziert werden.
UL—ein von der OSHA autorisiertes national anerkanntes Prüflabor (NRTL)—hat vor Kurzem UL 1400-2 als Untersuchungsübersicht (den ersten Schritt in Richtung eines Standards) veröffentlicht. Dieser definiert die Sicherheitsüberlegungen und Kriterien für die Bewertung von Verkabelungen der Klasse 4. Kabelstromkreise der Klasse 4 werden gemäß dem veröffentlichten UL 1400-2-Dokument zertifiziert.
Wir sind stolz, an der Entwicklung dieses UL-Standards beteiligt gewesen zu sein.’ Angesichts der Entwicklung neuer Technologien wie fehlergesteuerter Stromversorgungssysteme halten wir es für wichtig, die Branche bei der Definition und Unterstützung von Standards für ihre sichere Anwendung zu unterstützen.’
3. Kabeldesign für drahtlose Anwendungen
Vor einigen Jahren arbeitete Belden Hand in Hand mit VoltServer, dem Entwickler von Digital Electricity™ (einem System der Klasse 4), an der Entwicklung unserer Digital Electricity (DE)-Kabel. Sie bringen Daten und Leistung sicher und mit höherer Geschwindigkeit über größere Entfernungen zu den Endgeräten.
Ähnlich wie PoE können DE-Kabel von denselben IKT-Integratoren installiert werden, die auch Kategoriekabel installieren—und innerhalb derselben Pfade.
Wir’freuen uns außerdem, bekannt geben zu können, dass Belden als erster Anbieter ein UL-zertifiziertes Kabel der Klasse 4 anbietet. Mit unseren Digital-Electricity-Stromkabeln können Endverbraucher die Vorteile von DE nutzen, um mit kleineren Leitungsquerschnitten sicher eine hohe Leistung über große Entfernungen anzubieten. Wir sehen bereits, dass DE zur Stromversorgung verteilter Antennensysteme, drahtloser Zugangspunkte und 5G-Systeme verwendet wird.’
4. Teil der drahtlosen Gespräche der Branche sein’
Noch nie war die drahtlose Gebäudetechnologie so wichtig wie heute, um Signalbarrieren zu überwinden und die erwarteten Nutzungsgrade zu unterstützen—und ihr Wert wird weiter steigen.
Die Technologie wird ständig weiterentwickelt, um neue Anwendungen und Nutzungen zu unterstützen. Das bedeutet, dass sich auch die Wireless-Infrastrukturlösungen anpassen müssen. Was vor einem Jahrzehnt funktioniert hat, kann möglicherweise heute nicht mehr die richtige Wahl sein.
Um sicherzustellen, dass wir über neue drahtlose Infrastrukturen und deren Einsatz auf dem Laufenden sind, ist Belden stolzes Mitglied von drei Wireless-Verbänden geworden:’
- WIA (Wireless Infrastructure Association), die Netzbetreiber, Infrastrukturanbieter und professionelle Dienstleistungsunternehmen vertritt, die Telekommunikationseinrichtungen besitzen und verwalten.
- NATE (The Communications Infrastructure Contractors Association) ist eine einheitliche Stimme für Unternehmen, die Türme und Kommunikationsinfrastrukturen bauen und warten.
- IWPC (International Wireless Industry Consortium™), das die Wissenslücke zwischen den ursprünglichen Systemplanern (Carriern, Betreibern, Regierungsbehörden usw.) und den OEMs und ihren Zulieferern schließt.
Wir lernen von diesen führenden Unternehmen und geben wertvolle Informationen an unsere Kunden und den Rest der Branche weiter.
5. Vereinfachung des Wireless-Netzwerkdesigns
Um die Einbindung von Belden in Ihre HF-Designpläne zu vereinfachen, sind unsere Kernprodukte als Teil der Softwareplattformen iBwave Design und Ranplan verfügbar. —Benutzerfreundliche Tools für In-Building-Wireless-Projekte.
Diese Online-Plattformen automatisieren und vereinfachen den RF-Designprozess, um das optimale Wireless-Netzwerk in jeder Umgebung zu erstellen. Mit diesen Tools können Ingenieure mehr Zeit mit dem Herstellen von Designs verbringen und müssen weniger Zeit für die Suche nach Informationen und zeitraubende manuelle Arbeit aufwenden.
Auf dem Weg dorthin überprüfen diese Systeme genaue RF-Berechnungen, Ausbreitung und Antennenplatzierung, bestätigen Berechnungen des Verbindungsbudgets und der Kabellänge und helfen Ihnen, die Auswirkungen von Entscheidungen für die Wireless-Entwicklung vor der Implementierung zu verstehen.
Unterstützung bei Ihren Wireless-Initiativen
Aufgrund unserer Geschichte und Erfahrung im drahtlosen Bereich sind wir’natürliche Experten auf unserem Gebiet— – der Entwicklung und Herstellung von Kabeln und Konnektivität. Die Infrastrukturlösungen von Belden’ sind unabhängig von Anbietern drahtloser und aktiver Geräte, sodass Sie jeden Ansatz unterstützen können, den Sie zum Aufbau Ihres drahtlosen Netzwerks wählen.
Unsere hausinternen Spezialisten waren im Zuge großer Wireless-Projekte rund um den Globus im Einsatz. Sie’finden unsere Lösungen überall—von Stadien, Unterhaltungsvierteln und medizinischen Campus bis hin zu Produktionsanlagen, Büros und Regierungsbehörden.
Denken Sie daran: Die Zuverlässigkeit Ihres Wireless-Netzwerks hängt von der Verkabelung und der Verbindungstechnik ab. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen bei Ihren gebäudeinternen Wireless-Projekten helfen können.
VERWANDTE LINKS:
Hier kommt die Schutzklasse 4 für Strom: Unterschiede zwischen Schaltkreisen
Nahtlose Verbindung Ihrer Wireless-Gebäudesysteme
Schnellere und einfachere Methoden für den Aufbau von Wireless-Gebäudenetzwerken
Über den Autor
Steve Carroll
Global Account Director, Serviceanbieter, 5G-Infrastruktur
Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen drahtlose, kabelgebundene und IoT-Technologie und -Infrastruktur kam Steve Carroll Anfang 2021 als Global Account Director für Dienstanbieter und 5G-Infrastruktur zum Team von Belden. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Kunden beim Aufbau skalierbarer Geschäftslösungen zu unterstützen, die die Produktivität und Kommunikation steigern und gleichzeitig das Risiko minimieren.