Group of four entrepreneurs with dynamic experience and eclectic backgrounds, all busy working together and talking to one and other during a scheduled weekly meeting.


Now, 28 AWG patch cords are finding their way into AV applications, too. With IoT devices like digital signage displays, projectors and phones connecting to networks via PoE cable, AV professionals have been asking: Can smaller-diameter patch cords (such as 28 AWG) be used in PoE applications to save space there as well?


The answer: yes! But there are a few things to keep in mind. Want to learn more about using 28 AWG patch cords in AV applications? Read the blog in its entirety here!

Über den Autor

Greg Funk

Anwendungstechniker im Außendienst

Greg Funk begann seine Karriere 1984 als Analyst für verteilte Computernetzwerke. Greg war mehr als zwei Jahrzehnte lang für Belden tätig und war einer der Rechenzentrumsexperten von Belden sowie ein anerkannter Redner bei Branchenseminaren und -veranstaltungen. Er erfüllte verschiedene Funktionen und war als Anwendungsingenieur im Außendienst für die Vertriebsunterstützung im Bereich Netzwerktechnik in seiner Region zuständig.