Server-Racks für Rechenzentren. Moderner IT-Hardware-Serverraum, Datenspeicherzentrum, Datenbankinformationssystem. Hosting, IT-Datensicherung, Computertechnik-Service, Netzwerksicherheit, Supercomputer, 3D

Rechenzentren entwickeln sich rasant zu einigen der anspruchsvollsten, aber gleichzeitig unflexibelsten Lasten im Stromnetz. Es handelt sich um eine Dynamik, mit der derzeit alle Versorgungsunternehmen zu kämpfen haben.’

Im Rahmen der Arbeit, die Belden’s mit Energieversorgern und großen Energieverbrauchern leistet, war ich kürzlich Teil einer Diskussion des Utilities Technology Council (UTC) über Rechenzentren, die Elektrizitätsgenossenschaften, Investoren-geführte Energieversorger und Telekommunikationsexperten zusammenbrachte, um über das Wachstum von Hyperscale-Netzen und dessen Bedeutung für das Stromnetz zu sprechen.

Während das Gespräch vieles von dem bestätigte, was wir im Raum bereits wussten, brachte es auch neue Blickwinkel und Druckpunkte ins Spiel. Bei der Auslegung der Stromversorgung von Rechenzentren geht es mittlerweile um die gesamte Netzebene, und das lässt sich alles auf Folgendes zurückführen: Die KI-gesteuerte Nachfrage trifft schneller ein, als die Erzeugungs-, Übertragungs- und Verbindungsprozesse dafür ausgelegt waren. Hyperscaler arbeiten mit der Denkweise: schnell handeln, schnell iterieren. Versorgungsunternehmen hingegen tun das Gegenteil: Sie konzentrieren sich auf Zuverlässigkeit und Sicherheit. “” Wie ein Teilnehmer es ausdrückte: “Die Betreiber von Rechenzentren spielen 3D-Schach, während die Energieversorger Dame spielen.” Die Werkzeuge, Prozesse und Risikotoleranzen sind auf beiden Seiten sehr unterschiedlich. 


Aus meiner Sicht trifft diese Aussage den Kern der Herausforderung. Rechenzentren und künstliche Intelligenz verschieben die Grenzen dessen, was die Energieinfrastruktur leisten kann, während die Energieversorger intensiv an einer Reaktion arbeiten. Um diese Kluft zu überbrücken, bedarf es mehr Transparenz, Engagement und gemeinsamer Planung.

Hier sind einige weitere Erkenntnisse aus der Diskussion, die Verantwortliche für Rechenzentren und Akteure im Energiesektor verstehen sollten. Auch wenn wir heute noch nicht alle Antworten haben, geben uns diese Themen einen klaren Überblick darüber, worauf sich Zusammenarbeit und Investitionen als Nächstes konzentrieren müssen.’

Wie viel Strom benötigt ein Rechenzentrum? Mehr als das Stromnetz wurde gebaut, um zu liefern

Noch vor wenigen Jahren lag die Antwort auf die Frage „Wie viel Strom benötigt ein Rechenzentrum?“ im Bereich von mehreren zehn Megawatt. “” Während der Diskussion über das UTC-Rechenzentrum beschrieben jedoch mehrere Energieversorger eine Reihe von Hyperscale-Projekten, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wären.’ Eine Genossenschaft sprach von einer Rechenzentrumslast von über 20 GW und bekundete Interesse an ihrem Gebiet. Diese Zahl reicht aus, um jeden Ressourcenplan umzugestalten. Die individuellen Kapazitätsanfragen reichen mittlerweile von 100 MW bis hin zu Campusanlagen mit mehreren Gigawatt Leistung, wobei die Stromversorgung oft in drei bis fünf Jahren erwartet wird. Die heutigen Arbeitslasten haben die Leistungsdichte in Rechenzentren auf ein Niveau getrieben, das verändert, was von den Energieversorgern gefordert wird.’

Eine solche Nachfrage zwingt die Energieversorger dazu, ihre Planungsannahmen und Systemspitzen zu überdenken. Wo und wie können diese großen neuen Lastblöcke angeschlossen werden, ohne die Zuverlässigkeit an anderer Stelle zu beeinträchtigen? Es ist eine Frage, die keine einfache Antwort hat.’’

Planungshorizonte und Entwicklerzeitpläne stimmen nicht überein.’

Die traditionelle Versorgungsplanung plant jahrzehntelang im Voraus. Hyperscaler und große Rechenzentrumsentwickler arbeiten jedoch mit deutlich kürzeren Zeithorizonten—und sie wollen, dass die Stromversorgung mit ihren schnellen Markteinführungsplänen übereinstimmt.

Die Diskussionsteilnehmer hoben Projekte hervor, bei denen die Bauphase bis zu vier Jahre gedauert hat … und das beinhaltet nicht die Zeit, die benötigt wird, um die neue Generation ans Netz zu bringen.’

Der Bau neuer Gasanlagen kann aufgrund von Genehmigungsverfahren und Engpässen bei der Pipelineentwicklung acht bis zehn Jahre dauern. Große Transformatoren, Leistungsschalter, Turbinen und Pad-Mount-Einheiten sind seit Jahren bestellt, sodass kaum Spielraum für eine Verkürzung der Zeitpläne besteht. Die Botschaft der Versorgungsunternehmen im Raum war eindeutig: Kein Kapitalbetrag und keine Eile können die physischen und regulatorischen Arbeiten abkürzen, die erforderlich sind, um so viel Kapazität hinzuzufügen.  

Beide Seiten müssen ihre Planung anpassen und frühzeitig Gespräche über die Stromversorgung der Rechenzentren führen. Die Energieversorger drängen zunehmend auf frühere Signale bezüglich realer Projekte im Gegensatz zu Spekulationen und fordern von den Hyperscalern, sie früher in den Planungszyklus einzubeziehen.’

Die Zuverlässigkeit gerät durch die Zunahme extremer Wetterereignisse unter Druck.

Extremwetterereignisse stellen die heutigen Stromnetze bereits auf die Probe, noch bevor die hohen Lasten großer Rechenzentren vollständig berücksichtigt werden.’ Ein gutes Beispiel dafür: Anfang Februar erreichten alle vier Ausgleichsbehörden in den Carolinas am selben Tag ihre winterlichen Höchststände. Infolgedessen stieg der Heizbedarf in Privathaushalten sprunghaft an, und die Systembetreiber mussten schwierige Entscheidungen treffen, um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten.

Mit steigender Nachfrage nach Hyperscale-Lösungen könnten diese großen neuen Lasten die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit erschweren, wenn sie nicht sorgfältig integriert werden.’ Gesetzgeber und Regulierungsbehörden sprechen bereits über eine obligatorische Drosselung der Lasten von Rechenzentren und anderen großen Industriekunden in Notfällen, um sicherzustellen, dass lebenswichtige Anwendungen weiterhin Priorität haben. Für Versorgungsunternehmen bedeutet das die Fähigkeit zum Einschränken einbauen und gleichzeitig Verträge einzuhalten und langfristige Beziehungen zu Großkunden zu pflegen.

Hyperscaler erforschen ihre eigene Stromerzeugung

Ein weiteres Thema ist das wachsende Interesse an “ Bringen Sie Ihren eigenen Strom mit.” für große Rechenzentren. Angesichts langer Zeitpläne für neue netzgekoppelte Erzeugungsanlagen prüfen Hyperscaler nun Optionen wie Gasturbinen vor Ort, dezentrale Erzeugung, nukleare Mikroreaktoren und großflächige Backup-Lösungen. Dies könnte zwar für einige Teile des Stromnetzes eine mögliche Entlastung darstellen, bringt aber auch neue Koordinierungsherausforderungen mit sich.

Wenn eine weitere Generation hinter dem Zaun sitzt Die Energieversorger benötigen einen klaren Überblick darüber, wie und wann diese Kapazität funktioniert., wie es mit dem Gesamtsystem interagiert und was bei abnormalen Bedingungen geschieht. Dort’ Es gibt auch eine regulatorische Dimension zu berücksichtigen: Die aktuellen Regeln …’ Nicht alle Rechtsordnungen werden diese neuen Modelle immer unterstützen, daher müssen Energieversorger, Regulierungsbehörden und Großkunden Wege finden, zusammenzuarbeiten, um die Stabilität des Systems zu gewährleisten.

Spekulation und Vorauswahl gehören mittlerweile zum Job.

Nicht jede Anfrage an ein Rechenzentrum, die ein Versorgungsunternehmen erreicht, ist eine Anfrage an ein Versorgungsunternehmen.’ Der Posteingang stammt von einem Hyperscaler. Mehrere Teilnehmer beschreiben eine zunehmende Welle spekulativer Immobilienaktivitäten. Mit anderen Worten: Entwickler wollen sich Verbindungspositionen sichern. “ Nur für alle Fälle,” ohne dabei einen bestimmten Kunden im Blick zu haben.

Zum Schutz bestehender Mitglieder und Kunden verschärfen viele Genossenschaften die Zusammenschaltungsprozesse, indem sie höhere finanzielle Vorleistungen fordern und neue Tarifstrukturen schaffen, um die Auswirkungen großer neuer Lasten zu isolieren. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass sie nicht’ Wir müssen Projekte subventionieren, die möglicherweise nie realisiert werden.

Wie sich Energieversorger auf das vorbereiten können, was’ s nächste

Die Diskussion um das UTC-Rechenzentrum bekräftigte die Tatsache, dass die Nachfrage nach Hyperscale-Rechenzentren einen langfristigen Wandel in der Art und Weise und dem Ort des Energieverbrauchs bewirkt.
 

Für Versorgungsunternehmen bedeutet das:

  • Aktualisierung der Planungsprozesse um sehr große, schnell eintreffende Ladungen zu berücksichtigen
  • Investitionen in die Modernisierung des Stromnetzes Automatisierung und Kommunikation, damit die Bediener den Überblick behalten
  • Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden um Rahmenbedingungen zur Unterstützung von Modellen der neuen Generation und Standby-Ressourcen zu schaffen
  • Stärkung der Koordination mit Rechenzentrumsbetreibern, damit das Netz und die Einrichtungen aufeinander abgestimmt bleiben.
  • früheres Engagement Bei Entscheidungen zur Stromversorgung von Rechenzentren müssen Erzeugungs- und Verbindungspläne von Anfang an aufeinander abgestimmt sein. 

Angesichts dieses zunehmenden Drucks ist Belden hier, um Ihnen beim Aufbau einer Infrastruktur zu helfen, die mit dieser Nachfragewelle Schritt halten kann, ohne dabei an Zuverlässigkeit einzubüßen. Wir finden Wege, um sichere, zuverlässige und bezahlbare Energie mit umfassenden Konnektivitätslösungen bereitzustellen, die Energieteams dabei helfen, schneller, sicherer und intelligenter zu arbeiten.

Mehr erfahren

Weiterführende Links: