Ein weltweit tätiges petrochemisches Unternehmen optimiert seine technologische Infrastruktur, um effizient Energie zu finden und in die Welt zu liefern
Was als einfaches Netzwerk-Patching-Projekt begann, wurde zu einer umfassenden Netzwerklösung, die einer großen petrochemischen Anlage half, ihren Platz an der Spitze der Branche zu festigen, indem sie modernste technologische Fortschritte integrierte und ihr Netzwerk zukunftssicher machte, um den Betrieb zu optimieren.
SPRINGEN ZU: Kunde | Die Herausforderung | Entdeckung | Die Lösung | Die Ergebnisse
Kunde
Diese führende petrochemische Anlage in einer abgelegenen Gegend Kanadas ist Sitz eines der weltweit größten unabhängigen Explorations- und Produktionsunternehmen (E’P), das 13 Länder beliefert und sich der verantwortungsvollen Förderung der Öl- und Gasressourcen verschrieben hat, die die Antriebskraft der Zivilisation bilden.&
Um Prozesse zu rationalisieren, betriebliche Emissionen zu reduzieren, Kosten zu senken und die Sicherheit zu verbessern, priorisiert das Unternehmen Automatisierungs- und Digitalisierungsinitiativen und nutzt das IoT, um einen stetigen Informationsfluss für Datenanalyse-Engines zu erzeugen, der durch fortschrittliche Modelle der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens in seinen Einrichtungen untermauert wird.
Durch die unternehmensweite Vernetzung von Daten und die Bereitstellung der richtigen Informationen zur richtigen Zeit für die richtigen Personen sind die 9.700+ Mitarbeiter in der Lage, schnelle und dennoch fundierte Entscheidungen zu treffen.
Die Herausforderung
Das Projekt begann scheinbar unkompliziert: Die E&P-Einrichtung war’mit der Leistung einiger Geräte in ihrem Netzwerk gemischter Anbieter nicht zufrieden. Faktoren wie das Eindringen von Staub sowie Hitze und elektrische Probleme führten dazu, dass einige Switches vorzeitig ausfielen. Diese schlechte Leistung führte zu Netzwerkmängeln, die die Betriebseffizienz der Anlage beeinträchtigten.’ Die Antwort war, diese minderwertigen Geräte durch etwas zu ersetzen, das besser für die raue Betriebsumgebung geeignet ist.
Dem Baustellenpersonal gefiel der Hirschmann Da die Netzwerkausrüstung bereits vorhanden war, nahm der OT-Netzwerkleiter sie in eine Liste der auf dem Markt erhältlichen Geräte auf.
Nach einer gründlichen Bewertung wurde festgestellt, dass die Produkte von Hirschmann für die Umgebung am besten geeignet waren. Der Netzwerkleiter stellte daher eine Liste der zu ersetzenden Geräte bereit und forderte eine Liste vergleichbarer Hirschmann-Produkte und -Preise an.’
Das Belden-Team erkannte sofort die Diskrepanz zwischen der verwendeten Hardware und den Anforderungen des gewünschten Endzustands für das Netzwerk. Als Belden tiefer grub, verbarg sich hinter diesem einfachen Netzwerk-Patching-Projekt eine Gelegenheit für das Unternehmen, seine Position an der Spitze der Branche zu festigen, indem es modernste technologische Fortschritte integrierte und sein Netzwerk zukunftssicher machte, um den Betrieb zu optimieren.
Entdeckung
Durch Zusammenarbeit und Engagement ist Belden eine Partnerschaft mit dem E&P-Unternehmen eingegangen, um eine Evolutionsreise zu unternehmen und neu zu definieren, was Netzwerkleistung für sie bedeutet.
Um den Mitarbeitern vor Ort zu helfen, Fragen der betrieblichen Effizienz zu durchdenken, damit sie klare Entscheidungen treffen können, stellte Belden Fragen zu den Netzwerkverbesserungen, die das Team vornehmen wollte:
- Warum verfolgt das Unternehmen dieses Projekt gerade jetzt?
- Wie groß ist der Betrieb heute? Was sind die Wachstumsziele?
- Was ist am derzeitigen System unbefriedigend?
- Was gefällt ihnen an den Geräten von Hirschmann?’
Als die E&P-Mitarbeiter diese Fragen beantworteten, wurde ihnen klar, dass sie mit der bloßen Behebung von Leistungslücken im Netzwerk nicht weiterkommen würden. Infolgedessen wurde das Projekt zu etwas viel Größerem. Neben der bloßen Behebung fehlerhafter Leistungen war das Unternehmen auch an der Modernisierung seines Anlagennetzwerks interessiert, um für die neuen Initiativen, die es umsetzte, besser positioniert zu sein. Außerdem wollte das Unternehmen die Switch-Anbieter konsolidieren und sich von der Komplexität des Netzwerks mit gemischten Anbietern lösen, das es so lange verwaltet hatte. Das Unternehmen war jedoch der Ansicht, dass diese Ziele zu ehrgeizig waren, um sie in einem verkürzten Zeitrahmen zu erreichen, und dass sie erhebliche Ressourcen und Kosten erfordern würden. Glücklicherweise bot Belden die richtige Mischung aus Produkten, Dienstleistungen und Support und war somit der Lösungsanbieter, von dem das Unternehmen’nicht einmal wusste, dass es ihn brauchte.
Belden holte einen Lösungsberater aus seinen Customer Innovation Centers (CICs) führen technische Diskussionen unter dem Standortpersonal über Projektziele, Vorbereitungen für zukünftige Erweiterungen und mögliche Switch-Konsolidierungen an bestimmten Punkten des Netzwerks. CICs werden von Experten geleitet, die über das Wissen und die Flexibilität verfügen, um spezifische Herausforderungen des Unternehmens direkt anzugehen.
Bei diesen Gesprächen stellte sich heraus, dass dem Unternehmen ein Bestand an Switches im laufenden Betrieb fehlte. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Netzwerkarchitektur der Einrichtung auf bekannten Geräte-Hostnamen und -Adressen basiert, die auf möglicherweise veralteten Informationen basieren.’ Darüber hinaus griff das Unternehmen auf gängige IT-Netzwerkdesignelemente zurück, da die Mitarbeiter die typischen Best Practices für das OT-Netzwerkdesign nicht verstanden.’
Nachdem das Unternehmen aus Europa das Ausmaß und die Tiefe der Netzwerkkompetenz von Belden erkannt hatte, wollte es mehr über eine mögliche Hirschmann-zentrierte Netzwerklösung und darüber erfahren, wie diese die Netzwerkarchitektur verbessern könnte.’&
Um diese Empfehlungen zu entwickeln, musste Belden zunächst eine genaue Netzwerk-Baseline erstellen. Nach Abschluss der erforderlichen Schulung, um sicherzustellen, dass vor Ort alle Sicherheitsprotokolle eingehalten werden, begab sich das Solution Services Team von Belden vor Ort in die entfernte Einrichtung, um eine einwöchige Netzwerkbewertung durchzuführen.’
Mithilfe der Netzwerkmanagementsoftware Hirschmann Industrial HiVision scannte Belden das Netzwerk der E-P-Anlage sorgfältig, um Geräte zu identifizieren und den Zustand zu überwachen, ohne empfindliche Altkomponenten zu überlasten, was zu unerwarteten Ausfallzeiten führen könnte. &’ Während die Teammitglieder von Belden’ die Bewertung durchführten, konnten sie auch Fehlkonfigurationen erkennen und korrigieren, die unter bestimmten Bedingungen die Betriebszeit gefährdeten.
Darüber hinaus half die Bewertung Belden dabei, Netzwerkhardware zu entdecken, die als End-of-Life (EOL) deklariert wurde. Da die Geräte nicht mehr aktualisiert werden konnten, waren sie Sicherheitslücken, Softwarekompatibilitäts- und Leistungsproblemen ausgesetzt. Belden war in der Lage, diese Hardware-Upgrades in die Stückliste aufzunehmen, so dass die EOL-Assets in Übereinstimmung mit den internen Cybersicherheitsrichtlinien ersetzt werden konnten.
Nach Abschluss der Bewertung wurden die Bewertungsergebnisse zu einem umfassenden Netzwerkbewertungsbericht für das Unternehmen zusammengefasst. Die darin enthaltenen Informationen lieferten Belden nicht nur die grundlegende Architektur, die für die Erstellung von Upgrade-Empfehlungen erforderlich ist, sondern halfen den Mitarbeitern vor Ort auch bei der Entscheidung, wie sie ihre Netzwerkkarte aktualisieren sollten, und gaben Empfehlungen zu Netzwerkverbesserungen sowie Details zur Wichtigkeit und einfachen Bereitstellung. Der Bericht dient als Fahrplan, der die erforderlichen Aktivitäten skizziert— und in welcher Reihenfolge— um eine passende Lösung zu entwickeln.
Darüber hinaus wurde ein Anlagenverzeichnis erstellt, das als Grundlage für das Projekt diente.’ s Stückliste und enthielt eine Liste empfohlener Konfigurationsänderungen, um eine bessere Netzwerkleistung, Zuverlässigkeit und Stabilität zu erzielen.
Als Belden’ s Lösungsberater gingen die E& Durch den Bericht halfen sie dem P-Team, bestehende Wissenslücken bei der Einrichtung von OT-Netzwerken zu erkennen. Um diese Unterschiede zu verringern und die vorgeschlagenen Netzwerklösungen besser zu verstehen, hat Belden zwei E& P-Ingenieure in Hirschmann’ s Industrial Ethernet-Zertifizierungsschulungen.
Durch diese transformative Erfahrung wusste das Unternehmen, dass Belden als Leuchtturm für Zuverlässigkeit und Innovation stehen und maßgeschneiderte Lösungen liefern würde, um Erfolg und Wachstum zu sichern, indem es dem Werk hilft, seine Betriebslandschaft neu zu definieren.
Die Lösung
Belden’ Die vorgeschlagenen Lösungen waren mehr als nur Netzwerk-Upgrades— Sie definieren neu, was das Unternehmen’ s optimiertes Netzwerk kann heute, morgen und darüber hinaus erreichen.
Belden entwarf mehrere Lösungsoptionen, die das Team überprüfen konnte und die die gewünschten Ergebnisse jeweils auf eine etwas andere Art und Weise ermöglichten:
- Erzielung von Ergebnissen mit minimalen Netzwerkänderungen, wobei vorhandene Komponenten nach Möglichkeit wiederverwendet werden
- Aufrüstung des Backbone-Netzwerks auf 1 Gbit/s
- Erhöhung der Backbone-Netzwerkgeschwindigkeit auf 2,5 Gb/s
- Maximierung der Switch-Konsolidierung
Gemeinsam haben Belden und die Mitarbeiter vor Ort die Kosten und den Nutzen jeder Option durchgearbeitet, damit jeder die Rendite der Investition versteht. Nach einigen gemeinsamen Überarbeitungen des Vorschlags hat der Kunde’ Das Team war zuversichtlich, den für sie besten Upgrade-Pfad zu finden. Die Lösung umfasste Hardware und Dienstleistungen.
Ergänzende Produkte, einschließlich BRS Und GRS-Switches und Zubehör wie Staubkappen und SFP-Transceiver unterstützen eine robuste Netzwerkleistung. Während des Prozesses unterstützte Belden das Unternehmen bei der Konsolidierung und Rationalisierung des Beschaffungsprozesses durch Folgendes:
- Umstellung von drei auf einen Anbieter
- Ersetzen von fünf Generationen von heterogener Legacy-Hardware durch ein modernes Hardwaresystem
- Bringen 24+ Gerätemodellkonfigurationen bis auf vier
Um die im Netzwerkbewertungsbericht beschriebenen Abhilfemaßnahmen umzusetzen, hat Belden’ Die Lösung umfasste auch einen Netzwerkdesign-Service, der jedes empfohlene neue Gerät dem zu ersetzenden Gerät zuordnete, sowie vorgefertigte Switch-Konfigurationen, um die Migration zu verwalten. HiOS-Firmware.
Um die Zuverlässigkeit dieser neuen Netzwerkarchitektur zu demonstrieren und sicherzustellen, dass die Anlage damit vertraut ist, richtete Belden eine praktische Testumgebung ein, in der die Architektur unter simulierten realen Bedingungen validiert werden konnte. Dies verschaffte dem Unternehmen genaue Ergebnisse und ein Gefühl der Sicherheit in Bezug auf die gewählte Lösung, bevor sie in die Live-Anlage gebracht wurde, wo die Ausfallkosten leicht Millionen von Dollar pro Tag erreichen können.
Um das Team bei der Bereitstellung von 200 Switches im Rahmen dieses Upgrades zu unterstützen, schickte Belden Mitglieder des Solution Services Teams in die Einrichtung, um sicherzustellen, dass das Upgrade reibungslos verlief. Die Bereitstellung musste mit der Unternehmensentwicklung zusammenfallen’ s Turnaround (d. h. das einmal in einem Jahrzehnt zur Verfügung stehende Zeitfenster für die Umsetzung umfassender Änderungen, da Teile der Anlage aufgrund von Wartungsarbeiten ausfallen). Dies bedeutete, dass Materiallieferungen und Arbeitspläne so koordiniert werden mussten, dass sie mit dem geplanten Arbeitsumfang für andere Auftragnehmer in diesem Bereich übereinstimmten.
Da das Unternehmen dem Netzwerkbewertungsbericht so viel Wert beigemessen hat, wird auch ein jährlicher Gesundheitscheck für die neue Verbindungslösung durchgeführt. Jedes Jahr wird Belden über den Client eine Remote-Verbindung zum Netzwerk herstellen’ s VPN und führen Sie eine Bewertung ähnlich der Erstbewertung durch. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die E& Ein Unternehmen kann mit Branchenstandards und der Entwicklung bewährter Verfahren Schritt halten, ohne dafür interne Ressourcen einsetzen zu müssen.
Angesichts der Möglichkeit’ Aufgrund der abgelegenen Lage bot Belden außerdem an, Ersatzteile vor Ort auf Konsignationsbasis zu lagern, um sicherzustellen, dass die E& P-Einrichtung hat sofortigen Zugriff auf Ersatzteile, um Ausfallzeiten im Fehlerfall zu minimieren.
Während das Personal vor Ort Eigentümer der neuen Netzwerklösung bleibt,’ Sie erhalten außerdem Reaktionszeitgarantien von Belden’ s Support-Team sowie Zugriff auf die Belden-Ressourcen, die sie benötigen, falls ein Problem einmal über ihr internes Wissen und ihre praktische Erfahrung hinausgeht.
Die Ergebnisse
Durch die Umwandlung eines stückweisen Netzwerk-Patching-Projekts in ein ganzheitliches Netzwerk-Upgrade, das Automatisierung und digitale Transformation unterstützt, konnte diese E&P-Einrichtung eine schnelle Amortisation in weniger als 18 Monaten erzielen, eine zweistellige Rendite auf ihre Investition erzielen und ihre langfristigen Ziele in realistische Reichweite bringen.
In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen als Partner hat Belden eine Lösung entwickelt, die den Maßstab für die Optimierung und Zuverlässigkeit von Netzwerken auf Industrieniveau neu definiert. Die Lösung berücksichtigte die Komplexität des Standorts der Anlage, die dringenden Anforderungen des E-P-Betriebs und die Notwendigkeit einer maximalen Betriebszeit und garantierte gleichzeitig einen nahtlosen Übergang und Einsatz.’&—
Beldens Engagement für die Verwaltung komplexer Backend-Prozesse stellt sicher, dass sich die Leitung der Einrichtung auf das konzentrieren kann, was sie am besten kann: die Steuerung des Geschäfts.’’
Dank der neuen Leistungsfähigkeit dieser Netzwerklösung kann sich das Unternehmen E&P nun darauf verlassen, dass seine technologische Infrastruktur effizient im Hintergrund läuft, während es sicher Energie für die Welt findet und liefert.