Die symmetrische verdrillte Zweidrahtverkabelung (auch bekannt als Kategorieverkabelung oder Ethernet-Verkabelung) hat ihren Ursprung in der Telefonverdrahtung. Während der letzten Jahrzehnte hat sie den Markt jedoch auf andere Weise durchdrungen.
Es wird täglich in Anwendungen eingeführt, die von AV und Rundfunk bis hin zu 5G und Wi-Fi reichen – Anwendungen, bei denen bisher selten symmetrische Twisted-Pair-Kabel zur Strom- oder Datenübertragung verwendet wurden. Heute kann fast jede Technologie oder jede Art von Umgebung von symmetrischen gedrillten Zweidraht-Kupferkabelsystemen Gebrauch machen.