Belden bringt eine erweiterte Industrial-Edge-Lösung auf den Markt
St. Louis, Missouri – 15. Juni 2022 – Belden, ein weltweit führender Anbieter von Spezialnetzwerklösungen, wird im Juli die neue industrielle Edge-Lösung Belden HorizonTM auf den Markt bringen. Die leistungsstarke neue Plattform erfüllt den schnell wachsenden Bedarf an einer einfacheren, nahtlosen, sicheren und zuverlässigen Möglichkeit, Betriebssysteme am Rand zu verbinden und gleichzeitig die Sicherheit und Kommunikation mit der Cloud aufrechtzuerhalten. Die Belden Horizon-Konsole bietet dieselben Funktionen wie Secure Remote Access (SRA) und Persistent Data Network (PDN), die Kunden von ProSoft Connect® erfahren haben, bietet aber zusätzlich Potenzial für weitere Funktionen, wie Edge-Orchestrierung, Datenüberwachung und Anomalieerkennung mithilfe von Kurzintervalldaten.
Die Belden Horizon-Konsole beinhaltet Software-as-a-Service-Technologie (SaaS), die es dem Betriebspersonal bei ihrer Markteinführung im nächsten Monat ermöglichen wird, industrielle Edge-Geräte mithilfe von Edge-Orchestrierungsfunktionen effizienter zu verwalten. “” Edge-Orchestrierung ermöglicht es Benutzern, Edge-Anwendungen auf einem oder mehreren Geräten gleichzeitig lokal oder remote bereitzustellen und zu verwalten.
“„Wenn die Leute früher an Belden dachten, dachten sie an Switches und Kabel, aber wir’haben das hinter uns gelassen” , sagt Jeremy Friedmar, Senior Product Manager für Edge Solutions bei Belden.“Kunden erhalten von Belden vollwertige IT/OT-Lösungen, die mit zunehmender Erfahrung und Weiterentwicklung der Technologie auch weiterhin auf neue Anwendungen ausgeweitet werden. Wir freuen uns, diese zusätzliche Basistechnologie als Teil unserer umfassenderen Edge-Initiative anbieten zu können, um Betriebsmitarbeitern die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, wo sie sie benötigen. Belden Horizon und Edge-Hardwareprodukte wie unser kommendes Hirschmann OpEdge-8D sind robuste Geräte in Industriequalität, die rauen Betriebsumgebungen standhalten und damit besser sind als die verfügbaren IT-Lösungen.”
Wenn Belden Horizon auf den Markt kommt, erhalten aktuelle ProSoft Connect-Kunden weiterhin nahtlose, erstklassige SRA- und PDN-Funktionen auf der neuen Belden Horizon-Plattform mit Belden’ s überlegene Sicherheitsfunktionen; außerdem können sie Edge-Geräte und -Anwendungen mit Edge-Orchestrierung besser integrieren und verwalten. Sie können sich auch auf die kommenden Datenüberwachungslösungen freuen, die es ermöglichen, viele Dateneinblicke am Rand anzuwenden, bevor die Daten überhaupt an die Cloud gesendet werden, wodurch wertvolle Verarbeitungszeit gespart wird.>
Belden Horizon bietet außerdem Virtual Lockout-Tagout (vLOTO)™) Sicherheit. Diese einzigartige Innovation steigert den Wert von Anwendungen auf der Belden Horizon-Konsole, da vLOTO erfordert, dass Benutzer vor der Herstellung einer sicheren Verbindung zu einem Netzwerk eine Berechtigung einholen.>
“Unser sicherer Fernzugriff (SRA) mit vLOTO ist der beste in der Branche.” sagte Keith Blodorn, Business Director bei ProSoft Technology, einer Marke von Belden. “Es arbeitet am Rand, um direkte Zugriffstunnel zu ermöglichen, um Netzwerke von Remote-Geräten auf Betriebsebene zu sichern, wodurch Maschinen- und Prozessausfallzeiten minimiert und die Supportkosten gesenkt werden. Gleichzeitig wird eine nahtlose Transparenz für die Organisation gewährleistet’ s IT-Mitarbeiter und das höhere Management im gesamten Netzwerk und erfüllt so effizient sowohl OT- als auch IT-Anforderungen.”>
Belden’ Das Hardware-Portfolio für die Automatisierung des industriellen Internets der Dinge (IIoT), das Produkte wie das Hirschmann OpEdge-8D und das industrielle Mobilfunk-Gateway ProSoft ICX35 umfasst, verfügt über Belden-eigene Funktionen wie Netzwerk- und Routingfunktionen sowie eine grundlegende Stateful Firewall.
„Der Trend in den Industriemärkten zur Digitalisierung ist real. Die Unternehmen haben den geschäftlichen Wert der Erkenntnisse, die sie aus ihren Betriebsdaten gewinnen können, erkannt und sind bestrebt, Lösungen zu implementieren, die die Erfassung, Visualisierung und Analyse dieser Daten ermöglichen“, so Friedmar. “Belden’ Die Edge-Lösungen von s bieten die kritische Infrastruktur für die effiziente Integration lokaler Betriebsdaten in eine Vielzahl von Anwendungen, die Erkenntnisse liefern, die letztendlich die Effizienz verbessern, die Betriebszeit maximieren und eine kontinuierliche Prozessverbesserung ermöglichen.”>
Über Belden >
Belden Inc. liefert ein umfassendes Produktportfolio, das für die unternehmenskritischen Netzwerkinfrastrukturen von Industrie- und Unternehmensmärkten konzipiert ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung stetig wachsender Datenmengen für Audio- und Videoinformationen, die für moderne Anwendungen benötigt werden, übernimmt Belden eine Schlüsselrolle bei der globalen Veränderung hin zu einer vernetzten Welt. Fondée en 1902, l'entreprise est basée à Saint-Louis et dispose de sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.belden.com; Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: Lauren Robeson Menting
Leitender Spezialist für Marketingkommunikation
661-716-5287
[email protected]