News

Belden erhält wichtige Anerkennung von den Zeitschriften Cabling Installation & Maintenance und Commercial Integrator

Unternehmenskommunikation
Sieben Verkabelungs- und Konnektivitätslösungen und -projekte von Belden wurden für ihre Innovation ausgezeichnet.


St. Louis, Missouri, – 31. August 2021 –
Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter von Signalübertragungslösungen für unternehmenskritische Anwendungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von zwei namhaften Preisverleihungsprogrammen als eines der besten der Branche anerkannt wurde: den Cabling Installation & Maintenance’s Innovators Awards und den Commercial Integrator und CEPro’s Top New Technology (TNT) Awards. In diesem Jahr erhielt Belden:

 

Innovatoren-Auszeichnungen

Das Programm „Cabling Installation Maintenance & Innovators Awards“ prüft und würdigt die innovativsten Anwendungen von Produkten und Systemen der Verkabelungs- und Kommunikationstechnologie in der strukturierten Verkabelungsbranche. Die Preisträger wurden auf der BICSI-Herbstkonferenz 2021 am 22. August 2021 in Las Vegas geehrt.’

 

Platin-Auszeichnung in der Kategorie „Mehrwertprogramme“:

  • Der Belden Engineering Center für R& D und Innovation-Shanghai spielt eine entscheidende Rolle bei der Erforschung und Entwicklung unternehmenskritischer Lösungen für Belden’ s Kunden und verfügt über erstklassige Ausrüstung für die Kabel- und Konnektivitätsforschung, die Entwicklung neuer Technologien und Produktinnovationen. Es’ ist das erste Labor weltweit, das im Rahmen des VDE TDAP-Programms für aufgeführte Standards zertifiziert ist.
  •  

    Gold Awards in der Kategorie Cabling Media:

  • Belden’ s Feuerbeständiges Ethernet/IP-Kabel & Testsystem ist für unerwartete Situationen wie einen Brand in einem tiefen Tunnel konzipiert, in dem die Signalübertragungssysteme über viele Stunden hinweg funktionsfähig bleiben müssen, damit die Überwachungssysteme weiter funktionieren. Das Kabel steht allein über drei Stunden lang unter 842 Grad Celsius heißem Feuer. Während dieser Zeit ist die Datenübertragung konsistent und stabil.

     

  • Belden’ s OptiTuff™ ️ Mini-Glasfaserkabel Verwenden Sie robustes thermoplastisches Material als kostengünstige, hochwertige Alternative zu herkömmlichen Kabeln mit Metallpanzerung. Sie bieten im Vergleich zu nicht gepanzerten Glasfaserkabeln eine höhere Haltbarkeit und Druckfestigkeit und gehören damit zu den vielseitigsten Glasfaserkabeln auf dem Markt.

     

    Gold Awards in der Kategorie Anwendungen und Fallstudien:

  • Belden lieferte eine komplette End-to-End-Verkabelungs- und Konnektivitätslösung zur Unterstützung des ersten jemals gebauten Indoor-Outdoor-Stadions. Die Verkabelungsinfrastruktur unterstützt noch nie dagewesene Technologien, wie beispielsweise eine an der Decke aufgehängte Oculus-Videotafel, sowie Wi-Fi 6, digitales Ticketing und hochentwickelten mobilen drahtlosen Zugang.

     

  • Belden lieferte digitalen Strom™ Kabel und Konnektivität zur Unterstützung der Nutzung von Digital Electricity als Circa Resort & Casino Las Vegas’ Backbone-Stromverteilungsinfrastruktur. Dies macht es zum intelligentesten Gebäude des Strips und die Möglichkeit, über größere Entfernungen mit dieser Verkabelung zu kommunizieren, ermöglicht den Gästen ein Erlebnis, das sich von dem anderer Casinos oder Resorts unterscheidet.’

     

  • Beldens 10GXS-Kabel der Kategorie 6A und REVConnect-Konnektivität wurden für die PoE-LED-Beleuchtung im historischen Gerichtsgebäude von Dubuque County, der 6.300 m² großen Secondary Roads Facility und dem 930 m² großen Bürogebäude von Dubuque County verwendet.’ Die Lösungen von Belden ermöglichten eine schnelle Installation und zuverlässige Leistung über große Entfernungen.

     

    TNT-Auszeichnungen

    Mit den TNT Awards werden jährlich neue und herausragende Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet, die auf der Messe Integrated Systems Europe (ISE) ausgestellt werden. Ein Team von Juroren wählt die besten Produkte und Dienstleistungen in mehreren gewerblichen und privaten Kategorien aus. Ausgezeichnet werden Lösungen, die sich durch technologische Innovationen, Vorteile für Integratoren und Vorteile für Endbenutzer auszeichnen.

     

    Ein Gewinner in der Kategorie „Spezial-AV-Kabel oder -Anschlüsse“:

  • Der REVConnect Shielded FlexPlug beseitigt Kompatibilitätsprobleme beim Anschluss von Endpunktgeräten; er funktioniert mit jedem IoT-Gerät, das einen RJ45-Stecker verwendet. Der Shielded FlexPlug unterstützt den preisgekrönten REVConnect-Anschlussprozess und kann in Anwendungen eingesetzt werden, in denen ein vor Ort anschlussfertiger Stecker aufgrund von Größen- und Kabelführungseinschränkungen eine direkte Verbindung verhindert.
  •  

    “„Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, für unsere Innovation und Kundenerfahrung anerkannt zu werden“, sagt Ashish Chand, Executive Vice President für Industrieautomation bei Belden.” “Seit 1902 konzentrieren wir uns auf die kontinuierliche Verbesserung von Innovationen. Wir bringen die besten Talente im gesamten Unternehmen zusammen und fördern sie. Und wir investieren weiterhin in Forschung und Entwicklung, selbst in schwierigen Zeiten wie der globalen Pandemie.”

     

    “„Jedes Jahr eine Anerkennung zu erhalten, ist eine Ehre und eine besondere Leistung“, sagt Julie Furber, Executive Vice President, Smart Buildings bei Belden.” “Der Schwerpunkt unserer Lösungen liegt auf der Wertschöpfung für Endbenutzer und Installateure. Da wir neue Wege finden, ihre Ziele zu unterstützen, steht Innovation im Mittelpunkt dieses Prozesses. Wir’freuen uns sehr, dass Cabling Installation & Maintenance, Commercial Integrator und CEPro diese Bemühungen anerkannt haben.”

     

    Weitere Informationen zu diesen Lösungen sowie zu den von ihnen unterstützten Technologien und Anwendungen finden Sie unter www.belden.com.

     

    Über Belden 

    Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter hochwertiger End-to-End-Signalübertragungslösungen, bietet ein umfassendes Produktportfolio, das auf die unternehmenskritischen Anforderungen der Netzwerkinfrastruktur in Industrie- und Unternehmensmärkten zugeschnitten ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung der schnell wachsenden Daten-, Audio- und Videomengen, die für die heutigen Anwendungen benötigt werden, steht Belden im Zentrum des globalen Wandels hin zu einer vernetzten Welt.’ Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Louis, USA, wurde 1902 gegründet und betreibt Fertigungsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.belden.com. Folgen Sie uns auf Twitter @BeldenInc. 

    ###

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Lisa Williams
    Manager für Marketingkommunikation
    [email protected]


    Kate D’Imperio
    Manager für Marketingkommunikation
    [email protected]

    Belden, Belden Sending All The Right Signals und das Belden-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Belden Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.