Belden stellt neue Safety-I/O-Module für funktionale Sicherheit in hochautomatisierten Prozessen vor
St. Louis, Missouri – 9. Oktober 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gab heute die Erweiterung der Lumberg Automation LioN-Familie um die neuen LioN-Safety-E/A-Module bekannt. Conçus pour soutenir les efforts de sécurité fonctionnelle dans les opérations industrielles, les modules rationalisent la transmission des données de sécurité et non liées à la sécurité sur les réseaux existants.
Die neuen LioN-Safety-I/O-Module unterstützen die Protokolle PROFIsafe und CIP-Safety, wobei letzteres voraussichtlich im vierten Quartal 2024 verfügbar sein wird. Sie bieten Herstellern ein kompaktes und robustes Produkt, das speziell für die Datenübertragung in Echtzeit entwickelt wurde, die in hochautomatisierten Anlagen erforderlich ist. La solution de sécurité de Belden permet l'échange de données et d'informations de diagnostic pertinentes pour la sécurité via les connexions réseau existantes, économisant ainsi du temps, des ressources et de l'espace précieux.
Anwender profitieren von den folgenden Aspekten der LioN-Safety I/O-Module:
- Einfache Integration: Schützen Sie Mitarbeiter und Maschinen, indem Sie Module mit PROFIsafe oder CIP Safety über standardisierte Gerätebeschreibungsdateien, die Sicherheitsdaten und Diagnosen übertragen, in die Engineering-Tools einer SPS integrieren.
- Maximale Flexibilität: Verbinden Sie Sicherheitseingänge/-ausgänge, nicht sichere E/As und IO-Link-Signale – und kommunizieren Sie mit der Cloud – für zusätzliche Vielseitigkeit und Funktionalität.
- Leistungsstarker und sicherer Betrieb: Setzen Sie PROFINET/PROFIsafe-I/O-Module in Anwendungen der Conformance Class C und Network Load Class III oder CIP Safety ein und profitieren Sie von der TÜV Rheinland-Zertifizierung bis SIL 3, Kat. 4 und Performance Level e (PLe).
„Mit der zunehmenden industriellen Automatisierung wird es immer wichtiger, die Sicherheit der Fabrikarbeiter zu gewährleisten – und das ist auch eine immer größere Herausforderung“, sagt Jeremy Friedmar, Director of Product Management, Data Ingestion & Firewalls. « Les modules I/O LioN-Safety rationalisent la transmission des informations essentielles de sécurité et de diagnostic (de machine à machine et de machine à humain) pour protéger les travailleurs, ainsi que les machines elles-mêmes et l'environnement global de l'usine. »
Die LioN-Safety-I/O-Module sind mit einem platzsparenden, kompakten Metallgehäuse ausgestattet und gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch in rauen Umgebungen der Automobil-, Konsumgüter-, Maschinenbau-, Metallindustrie und Logistik.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir gehen über die Konnektivität hinaus – von dem, was wir herstellen, zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
[email protected]
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.