Konzeptbild von Kabeln und Verbindungen für die Datenübertragung in der digitalen Welt. 3D-Rendering.

 

Die NFPA Code-Making Panels (CMPs) hatten in den letzten Monaten viel zu tun. Sie sind verantwortlich für die Überarbeitung und Aktualisierung der Kapitel 7 und 8 des National Electrical Code® (NEC, auch bekannt als NFPA 70).​​​​​​​

 

Viele Elektriker, Inspektoren, Endbenutzer, Installateure, Arbeiter, Prüflaborfachleute und Hersteller (darunter auch Belden) verbrachten Zeit in Torrance, Kalifornien, um sicherzustellen, dass die neuesten Sicherheits- und Technologiepraktiken in den National Electrical Code 2026 aufgenommen werden, der im nächsten Jahr veröffentlicht wird.

 

Als Mitglied des NFPA 70 Code-Making Panel 3 (Verdrahtungsmethoden und -materialien) und Code-Making Panel 16 (Signalsysteme) war ich Teil dieses entscheidenden Prozesses. Es gibt einige wichtige Änderungen in der Version 2026 des NEC, die ich mit Ihnen teilen möchte.

 

Das Thema dieser NEC-Änderungsrunde ist die Aufrechterhaltung der Relevanz des Codes, eine ungewöhnliche Art zu sagen, dass diese Änderungen die Informationen im NEC leichter auffindbar, verständlicher und anwendbar machen werden.​​​​​​​

 

1. Aufhebung der Unabhängigkeit von NEC Kapitel 8

In früheren Versionen des NEC war Kapitel 8, das Kommunikationssysteme und -kabel behandelt, unabhängig von den Anforderungen der Kapitel 1 bis 7 und unterlag diesen nicht, außer wenn und soweit in Kapitel 8 ausdrücklich darauf verwiesen wird. Diese Unabhängigkeit wurde geschaffen, weil Kommunikationssysteme und -kabel anders installiert werden als Stromkreise und Leitungen zur Stromverteilung.

 

Doch die zuvor getrennten und unterschiedlichen Stromversorgungssysteme mit begrenzter Leistung und Fehlermanagement, auf die in Kapitel 7 verwiesen wird, sowie die Kommunikationssysteme, auf die in Kapitel 8 verwiesen wird, verwandeln sich in komplette Systeme innerhalb eines Kabels (Kommunikation und Leistung), was die Arbeit des Prüfers erschwert, und es ist an der Zeit, den NEC zu ändern.

 

Während des letzten Codezyklus gab es im Ausschuss viele Diskussionen über die Entfernung dieser Ausnahmeerklärung für Kapitel 8, aber dazu kam es nicht. In der Version 2026 wird diese Änderung jedoch vorgenommen, um einen kohärenteren und einheitlicheren Satz von Standards zu schaffen.

 

2. Festlegung einer Definition für „Kabel mit begrenzter Energie“

Die Aufhebung der Unabhängigkeit von Kapitel 8 führt uns zu einer weiteren wichtigen Änderung des NEC für 2026: Wir haben diese Aufhebung der Unabhängigkeit durch die Schaffung des Begriffs „Kabel mit begrenzter Energie“ unterstützt, um einen einzigen Begriff zu etablieren, auf den wir uns durchgängig beziehen können.

 

Kabel und Systeme mit begrenzter Energie in den Kapiteln 7 und 8 sind alltäglich (nicht länger „speziell“) und verwandeln sich in Systeme, die die Verdrahtungsmethoden von Kapitel 3 nachahmen, aber nicht genau gleich sind. Wenn eine Verdrahtungsmethode nicht anwendbar ist, ist die Verwendung eines einzigen Begriffs (im Gegensatz zu einer erschöpfenden Liste) zur Definition einer Ausnahme leichter zu verstehen und unterstützt die Einheitlichkeit aller Artikel innerhalb des NEC.​​​​​​​

 

Die Definition lautet wie folgt:

 

Kabel mit begrenzter Leistung. (Kabel mit begrenzter Leistung). Eine werkseitige Montage aus einem oder mehreren Leitern oder optischen Fasern, die für die folgenden Schaltkreise und Systeme verwendet werden:

  • Schaltkreise der Klasse 2
  • Schaltkreise der Klasse 3
  • Stromkreise und Systeme der Klasse 4
  • Glasfasersysteme
  • Kommunikations-Schaltkreise
  • Gemeinschaftsantennenfernsehen (CATV)
  • Netzwerkgespeiste Breitband-Kommunikationsschaltungen mit geringem Stromverbrauch
  • Kommunikationsschaltkreise und -systeme für Gebäude
  • Leistungsbegrenzte Feuermeldestromkreise (PLFA)

 

Die Definition wird in Artikel 100 aufgenommen, der die globale Verwendung dieses Begriffs im gesamten NEC ermöglicht. Wenn diese Kabel unter einem Begriff zusammengefasst werden, ist es leichter zu verstehen, dass Kabel mit begrenzter Leistung gleich behandelt und installiert werden und von Kabeln ohne begrenzte Leistung getrennt werden müssen.

 

3.  Verschiebung und Konsolidierung von Artikeln in NEC Kapitel 7

Schließlich werden infolge der Aufhebung der Unabhängigkeit von Kapitel 8 und der Schaffung einer standardisierten Definition für „Kabel mit begrenzter Energie“ viele Artikel in den Kapiteln 7 und 8 verschoben und in weniger Artikeln zusammengefasst. Diese Änderung wird es auch ermöglichen, dass der Fluss von Artikeln zum Thema begrenzte Leistung dem Fluss von Artikeln in Kapiteln am Anfang des Buches entspricht.

 

Um die ordnungsgemäße Aufhebung der Unabhängigkeit von Kapitel 8 zu gewährleisten, war es von entscheidender Bedeutung, dass wir sicherstellen, dass in den vorhandenen Artikeln nichts erwähnt wird, was nicht der Art und Weise entspricht, wie die Branche ihre Kabel immer installiert hat. Dadurch kann jeder weiterhin die Arbeit erledigen, die er schon immer erledigt hat. Durch die Konsolidierung redundanter Informationen wird auch die konsistente Verwendung von Ausnahmen für Kabel mit begrenzter Leistung sichergestellt. Der Plan, der aus der zweiten Revisionssitzung hervorging, sieht einen allgemeinen Artikel vor, der die allgemeinen Verdrahtungsmethoden und Materialanforderungen abdeckt und dann auf andere Artikel verweist, die zur Unterstützung der vielen Facetten von Systemen mit begrenzter Leistung erforderlich sind.​​​​​​​

 

Obwohl wir auf die Veröffentlichung des zweiten Revisionsberichts warten müssen, um eine genaue Liste zu erhalten, sieht es vor den jüngsten Sitzungen so aus: Die Artikel 720, 721, 722, 723, 742 und 750 beziehen sich auf alle Teile des Systems mit begrenzter Energie, während die restlichen neun zusätzliche Informationen für das jeweilige System enthalten.

  • Artikel 720: Installation eines Systems mit begrenzter Leistung
  • Artikel 721: Energiequellen mit begrenzter Leistung
  • Artikel 722: Kabel mit begrenzter Leistung
  • Artikel 723: Führungsschienen, Kabelführungsbaugruppen und Kabeltrassen für Systeme mit begrenzter Leistung
  • Artikel 725: Stromkreise und Geräte der Klassen 2 und 3 mit begrenzter Leistung
  • Artikel 726: Stromkreise und Geräte der Klasse 4 mit Fehlermanagement
  • Artikel 742: Überspannungsschutz für Systeme mit begrenzter Leistung
  • Artikel 750: Erdung des Systems mit begrenzter Leistung
  • Artikel 760: Brandmeldesysteme
  • Artikel 772: Feuerbeständige Kabelsysteme – Typ FR
  • Artikel 800: Allgemeine Anforderungen an Kommunikationssysteme außerhalb und beim Betreten von Gebäuden
  • Artikel 810: Antennensysteme
  • Artikel 820: Gemeinschaftsantennen-, Fernseh- und Hörfunkvertriebssysteme
  • Artikel 830: Netzbetriebene Breitband-Kommunikationssysteme mit geringer Leistung
  • Artikel 840: Breitbandkommunikationssysteme mit Stromversorgung über das Stromnetz​​​​​​​

 

Glücklicherweise hatten wir ein gutes Beispiel, dem wir folgen konnten, als es darum ging, wie diese Artikel existieren können, ohne sie vom Rest des Buches auszuschließen.​​​​​​​ Ein ähnlicher Prozess fand mit NEC-Artikel 770 in Bezug auf Glasfaserkabel statt. Zu diesem Zeitpunkt leisteten die Ausschüsse ausgezeichnete Arbeit, indem sie Klauseln und Ausnahmen hinzufügten, um sicherzustellen, dass Ausnahmen für Glasfasern für Anwendungen im vorderen Teil des Buches (Hoch- und Mittelspannungssysteme) vorgesehen sind.

 

Im Vorfeld des NEC 2026

Nachdem der National Electrical Code 2026 im nächsten Jahr als Standard herausgegeben wurde, wird er als Buch oder online verfügbar sein. Um mehr über den NEC zu erfahren, sollte man sich die Zeit für das Durchlesen nehmen.

 

Sie können jederzeit auf eine kostenlose Version des neueste Ausgabe des NEC online (klicken Sie auf die Schaltfläche „Kostenlosen Zugriff anzeigen“).

 

Da sich die Dinge ständig ändern, halten wir Sie über die Veröffentlichung des National Electrical Code 2026 auf dem Laufenden. Wenn Sie Fragen haben, Bitte lassen Sie es mich wissen.

 

Passende Ressourcen:

Ein Vorreiter in der Telekommunikation: Beldens jüngste Anerkennung

Ein Einblick in den Prozess der NFPA zur Entwicklung von Standards

Warum wir an der Erstellung von Kabelstandards beteiligt sind

 

Über den Autor

Ron Tellas

Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden

Ron Tellas ist Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung. Er hat sich Belden im Jahr 2016 angeschlossen, um mitzuhelfen, den Zeitplan für Technologien und Anwendungen im Bereich intelligente Gebäude mitzugestalten. Dank dieser Erfahrungen kann er heute sehr effektiv Systeme, Geräte und Verbindungstechnik in Netzwerklösungen integrieren. Ron Tellas vertritt Belden in mehreren Standardisierungsorganisationen, Ausschüssen des National Electrical Code und als Vorstandsmitglied der FMP Alliance. Er hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erworben und hat 17 US-Patente angemeldet. Er ist stolzer Empfänger des 2024 Harry J. Pfister Award, einer Auszeichnung, die er für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge zur Telekommunikationsbranche erhalten hat.