Moderne Serverracks eines Rechenzentrums arbeiten in einer Dunkelkammer. Konzepte des Internets der Dinge, Big-Data-Schutz, Kryptowährungsfarmen, Cloud Computing. 3D-Rendering eines Lagers für Krypto-Mining.

Die Vorlaufzeiten geben den Takt für Rechenzentrumsprojekte jeder Größenordnung vor: Die Komponenten, von denen Ihre nächste Phase abhängt, rücken alle weiter nach hinten im Kalender. Die Teams müssen nun mit Ausrüstung planen, die möglicherweise erst in 18, 24 oder sogar 36 Monaten (oder länger) eintrifft.

Doch mit der Verlängerung der Lieferzeiten steigt die Nachfrage nach Kapazitäten entgegengesetzt. Laut einem Ökonomen der Harvard-Universität tragen Investitionen in Rechenzentren zu mehr als 90 % des jüngsten BIP-Wachstums der USA bei. Daher stehen Eigentümer und Betreiber unter enormem Druck, neue Umgebungen schnell online zu bringen.   Es ist ein Wettlauf darum, trotz immer wieder verschobener Meilensteine ​​nutzbare Kapazität bereitzustellen. 


Auch wenn Sie die langen Lieferzeiten für kritische Ausrüstung und Dienstleistungen nicht ändern können, gibt es Dinge, die Sie beeinflussen können.’ Die Entscheidungen, die Sie hinsichtlich der Raumnutzung und des Infrastruktureinsatzes treffen, bestimmen, wie schnell umsatzgenerierende Kapazitäten online gebracht werden können.

Indem Sie sich auf die Vorgänge im Inneren des Rechenzentrums konzentrieren, können Sie die Bauzeit Ihres Rechenzentrums verkürzen.

Was verlangsamt den Bauzeitplan des Rechenzentrums?’

Die gleichen Kräfte, die das Rechenzentrum antreiben  Das Wachstum wirkt sich auch auf die Zeitpläne aus. Selbst wenn die Finanzierung bewilligt und die Entwürfe fertiggestellt sind, werden Projekte oft durch bestimmte Teile gestoppt, die nicht schneller hergestellt oder angeschlossen werden können.’ 

Engpässe im Zeitplan des Rechenzentrumsbaus treten an allen Punkten des Prozesses auf:

  • Hyperscale- und Cloud-Betreiber fordern Hunderte von Megawatt auf einmal an, was Druck auf die Stromerzeugung, -übertragung und große Anbieter elektrischer Ausrüstung ausübt.
  • Notstromaggregate und Turbinenanlagen, die mit Großprojekten um Produktionskapazitäten konkurrieren, führen zu Lieferverzögerungen, die weit über die ursprünglichen Erwartungen hinausgehen.
  • Kältemaschinen, Klimaanlagen und Wärmerückführungssysteme, deren Einsatz sich aufgrund von Komponentenengpässen und der begrenzten Verfügbarkeit qualifizierter Installateure verzögert.

Die versteckten Kosten verlängerter Zeitpläne

Diese Herausforderungen tragen zu den steigenden Baukosten bei: Jede monatliche Verzögerung des Bauzeitplans bedeutet auch einen höheren Preis. Längere Projektlaufzeiten erhöhen das Risiko von Materialpreisschwankungen, Problemen bei der Personalbeschaffung, Kosten für Umstrukturierungen und einem höheren Koordinierungsaufwand zwischen den verschiedenen Gewerken und Beteiligten.

Sie beeinflussen auch die Leistung eines Rechenzentrums, sobald es in Betrieb ist. Entwürfe, die vor zwei oder drei Jahren erstellt wurden, entsprechen möglicherweise nicht mehr den aktuellen Anforderungen an KI, Hochleistungsrechnen oder Nachhaltigkeit. Wenn das Rechenzentrum in Betrieb geht, arbeiten die Teams bereits mit veralteten oder unzureichenden Annahmen über die Rackdichte und die Kühlleistung zur Unterstützung der Arbeitslasten. Am anderen Ende des Spektrums stehen Rechenzentrumsprojekte, die überdimensioniert sind, um Kapazitätsengpässe zu vermeiden. Das Endergebnis ist ein Projekt, das mehr kostet und länger dauert, wodurch Raum entsteht, der möglicherweise nie vollständig genutzt wird.

Wie man den Ausbau von Rechenzentren beschleunigt

Engpässe in der Lieferkette sowie Lieferzeiten für Versorgungsleistungen und Ausrüstung liegen möglicherweise nicht in Ihrer Hand, andere Entscheidungen jedoch schon. Auch in einer Welt mit festen externen Zeitvorgaben kann man das Ergebnis beeinflussen. Entscheidungen bezüglich Rechenzentrumsfläche, Infrastruktur und Konnektivität verkürzen die Bereitstellungszyklen und erhöhen die nutzbare Kapazität, selbst wenn andere Zeitvorgaben festgelegt sind.

Hier sind einige Beispiele für Strategien, die dazu beitragen können, die Bereitstellung zu beschleunigen und die Kapazitätsauslastung zu verbessern, damit Sie Ihren Zeitplan für den Bau Ihres Rechenzentrums einhalten können.

1. Standardisieren Sie Rechenzentrumsdesigns, anstatt bei null anzufangen.

Standardisierte Vorlagen für Reihen, Pods und Räume geben jedem Projekt einen definierten Ausgangspunkt. Wenn Racktypen, Verkabelungswege, Stromversorgungstopologien und Verbindungsanordnungen einem wiederholbaren Muster folgen, können Sie die Design- und Überprüfungszyklen verkürzen und die Koordination zwischen internen Teams und Partnern erleichtern.

Da sich die Anforderungen an die Dichte weiterentwickeln, können Sie von bekannten Ausgangswerten ausgehen, um Nacharbeiten zu reduzieren.

2. Verwenden Sie modulare, vorkonfigurierte Bausteine.

Paneele und Schrankkonfigurationen, die außerhalb des Standorts gefertigt, getestet und montiert werden, können schnell an ihren Bestimmungsort gebracht werden, wodurch der Verdrahtungs- und Integrationsaufwand vor Ort reduziert wird. Die Konnektivität kann schneller erhöht werden, und Sie werden in kritischen Phasen nicht mehr so ​​stark auf Außendienstmitarbeiter angewiesen sein.

Dadurch kann der Zeitaufwand vor Ort reduziert und die Wiederholung erfolgreicher Entwürfe bei Neubauprojekten und Sanierungen beschleunigt werden.

3. Optimieren Sie den Raum, um jeden Quadratmeter produktiver zu nutzen.

Durch eine optimierte Raumnutzung wird die Bereitstellung beschleunigt, da der Aufwand für die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme der unterstützenden Infrastruktur reduziert wird, bevor die Produktionskapazität in Betrieb genommen werden kann.

Wenn Telekommunikationsräume, IDF-Bereiche und zugehörige Unterstützungsbereiche bedarfsgerecht dimensioniert sind, vereinfacht dies die Raumaufteilung und reduziert den Bauumfang. Bei Brownfield-Projekten hilft die Raumoptimierung dabei, nutzbaren Raum zurückzugewinnen, ohne das Gebäude zu erweitern; bei Greenfield-Projekten hilft sie, von vornherein eine Überbauung zu vermeiden.

4. Unterstützungssysteme vereinfachen und vereinheitlichen

Vereinfachte Unterstützungssysteme verringern die Implementierungsprobleme, indem sie die Anzahl der Systeme reduzieren, die entworfen, koordiniert und in Betrieb genommen werden müssen. Wenn Sprach-, Daten-, Sicherheits-, Überwachungs- und Gebäudesysteme die Infrastruktur dort gemeinsam nutzen können, wo es sinnvoll ist, benötigen Projekte weniger dedizierte Räume und weniger separate Wege.

Dadurch wird der Koordinierungsaufwand während der Bau- und Inbetriebnahmephase reduziert, sodass die unterstützende Infrastruktur schneller in Betrieb genommen werden kann und gleichzeitig der dafür benötigte Platzbedarf minimiert wird.

5. Planen Sie für Veränderungen, wenn sich die Anforderungen weiterentwickeln

Eine frühzeitige Planung von Veränderungen hilft, zu verhindern, dass zeitlich erzielte Fortschritte später verloren gehen. Eine Infrastruktur mit klaren Migrationspfaden kann sich ändernde Technologieanforderungen erfüllen, ohne dass größere Layoutänderungen oder zusätzlicher Supportraum erforderlich sind.

Einheitliche Standards, Dokumentation und Kennzeichnung erleichtern zudem die Skalierung und Anpassung ohne Verzögerungen, sodass Projekte mit den Bereitstellungsplänen und langfristigen Kapazitätszielen im Einklang stehen.

Schnellerer Übergang von der Planung zur Fertigstellung

Wenn Sie müssen Verkürzen Sie die Bauzeit Ihres nächsten Rechenzentrums Belden kann Ihnen dabei helfen, die hier besprochenen Strategien umzusetzen, um schneller von der Planung zur nutzbaren Kapazität zu gelangen. Unsere Komplettlösungen für Verbindungen, kombiniert mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung in den Bereichen Netzwerktechnik, Automatisierung, Kühlsteuerung und Infrastruktur, helfen Ihnen bei der Entwicklung und Implementierung von Lösungen, die auf Ihren Betrieb zugeschnitten sind.

Wir entwerfen, konfigurieren und liefern integrierte Lösungen, die Ihre gesamte Anlage abdecken. Und weil wir die Marken besitzen, die die Bereiche Netzwerktechnik, Automatisierung, Konnektivität, Cybersicherheit und physische Infrastruktur abdecken, können wir systemübergreifend arbeiten.

Mehr erfahren

Weiterführende Links: