Da die Zahl der mit dem Netzwerk verbundenen Geräte in intelligenten Umgebungen zunimmt, benötigen sie Strom- und Datenverbindungen. Diese Verbindungen müssen erfolgen, ohne zu viel wertvollen Platz zu beanspruchen. Die Fläche muss so effizient wie möglich genutzt werden, um die Betriebskosten zu senken und die Nachhaltigkeitsbemühungen zu unterstützen.
Auch die Geräteanschlüsse sehen heute anders aus als früher.’ Sie’ Sie finden an abgelegenen Orten statt, die weiter von Telekommunikationsräumen entfernt sind. Manchmal bedeutet dies, dass ein Kabel über seine “ Normal” 100 m, um eine Verbindung herzustellen. Erwägungen:
- Installation einer intelligenten Überwachungskamera auf einem Parkplatz
- Bereitstellung eines Zugangskontrollpanels an einem Eingang am anderen Ende eines Lagers
- Installation von Wireless-Zugangspunkten auf einer Außenterrasse oder im Poolbereich
- Platzierung von PoE-LED-Beleuchtungskörpern in der Mitte eines weitläufigen Großraumbüros
- Montage eines Sensors an einem Ventilator auf dem Dach
In den Anfängen des Ethernets, als vor Jahrzehnten Netzwerkstandards entwickelt wurden, empfahl die Telecommunications Industry Association (TIA), Twisted-Pair-Kabel der Kategorie ANSI/TIA-568 auf Entfernungen von 100 m zu beschränken.
Basierend auf technischen Standards und Spezifikationen wurde diese Entfernungsbegrenzung festgelegt, um die Interoperabilität zu gewährleisten. Mit anderen Worten, ANSI/TIA-568 ermöglicht es Ihnen, eine Überwachungskamera eines Herstellers, einen Wireless Access Point eines anderen Herstellers und die Verkabelung und Verbindungstechnik eines dritten Herstellers in der Gewissheit zu installieren, dass alles zusammenarbeitet. ANSI/TIA-568 hingegen nicht’ Berücksichtigen Sie nicht, wie verschiedene Anwendungen die Verkabelung verwenden oder eine Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk herstellen.
Trotz technologischer Fortschritte bleibt die Entfernungsbegrenzung von 100 m bestehen, um Verwirrung zu vermeiden und die Abwärtskompatibilität zu unterstützen. Sie schränkt jedoch ein, wo und wie Geräte bereitgestellt werden können, sodass einige der oben genannten Beispiele nicht möglich sind, ohne einen der folgenden Schritte auszuführen:
- Hinzufügen eines neuen Telekommunikationsraums
- Verwendung von Glasfaser- oder Hybridkabeln anstelle von Kupfer
- Hinzufügen eines neuen Hubs oder Switch
- Das Risiko eingehen und die Verbindung über 100 m hinaus verlängern
Wie anwendungsbasierte Kabel eine erweiterte Reichweite unterstützen
Dort’ Wenn die Kategorieverkabelung nicht ausreicht, gibt es jetzt eine weitere sinnvolle Option: anwendungsbasierte Kabel, die eine größere Reichweite unterstützen.
Verbindungen über 100 m hinaus sind bei einigen Datengeschwindigkeiten möglich. Warum? Da die 100 m-Entfernungsgrenze nicht’ t erforderlich, um die vom IEEE festgelegten definierten Linksegmente einzuhalten. Stattdessen verlangen die IEEE 802.3 Ethernet-Standards lediglich, dass die Verkabelung die Anforderungen an Verbindungssegmente erfüllt.
Dies bedeutet eine anwendungsbezogenes Kabel Das Kabel der Kategorie „Category“ unterstützt eine größere Reichweite und ist die perfekte Lösung, wenn’ Ich werde nicht die ganze Strecke schaffen. Es’ Ein Kabel, das für die Unterstützung von Anwendungen wie IP-Kameras, Gebäudesensoren und PoE-LED-Beleuchtungskörpern weit entfernt vom Telekommunikationsraum (TR) entwickelt wurde.
Ein anwendungsbezogenes Kabel ist’ Ein Ersatz für ein Kategoriekabel. Es’ ist ein weiteres Tool, mit dem Sie Zeit sparen, Kosten senken und die Entwicklung und Bereitstellung von Technologien vereinfachen können, indem es bei Bedarf eine größere Reichweite ermöglicht.
Entwickelt für die Übertragungsgeschwindigkeiten der IEEE-Anwendungsnormen von 10BASE-T bis 1000BASE-T, unterstützen anwendungsspezifische Kabel große Entfernungen über die in ANSI/TIA-100 festgelegten 568 m hinaus.
Ein weiterer Vorteil: deutliche Platzersparnis
Anwendungsbasierte Kabel können auch die dringend benötigten Platzeinsparungen für intelligente Umgebungen bieten und gleichzeitig Systeme mit großer Reichweite unterstützen. Wenn die Länge eines Kanals über 100 m hinausgeht, sinkt der Platzbedarf bei der Verwendung von anwendungsbasierten Kabeln. Hier’ Deshalb.
In einem Kanallänge von 100 m Wenn Sie die 10 m für Patchkabel abziehen und die zusätzlichen 20 m für die Kabelführung nach oben und unten hinzufügen,’ Ihnen bleiben 70 m Kabel zum Arbeiten.
In einem Kanallänge von 215 m (was RemoteIP Cable von Belden unterstützen kann), wenn Sie die 10 m für Patchkabel abziehen, plus die zusätzlichen 20 m für Kabelwege nach oben und unten, Sie’ Ihnen bleiben 185 m Kabel zum Arbeiten. Und du nicht’ Sie müssen sich nicht darum kümmern, alle 100 m einen TR zur Verfügung zu stellen.
Dies entspricht einer Verbesserung der Raumnutzung um fast 700 %: Es wird nur ein Siebtel an TRs benötigt. Theoretisch reduziert dies in einem 100 Quadratmeter großen Raum die Anzahl der benötigten TRs im besten Fall von 7 auf 1,2 . Dies ist zwar eine theoretische Grenze, die’ Obwohl sich dies nicht immer in ein direktes Verhältnis umsetzen lässt, das im wirklichen Leben jedes Mal funktioniert, beweist es dennoch, dass die Anzahl der TRs reduziert werden kann.
Diese Reduzierung führt zu Vorteilen wie:
- Geringere Bau- und Unterhaltskosten
- Effizientere Raumnutzung
- Geringerer Energieverbrauch
- Vereinfachte Netzwerklayouts
- Weniger Fehlerquellen
Lernen Sie RemoteIP kennen, unser Kabel mit erweiterter Reichweite
RemoteIP ist Belden’ s anwendungsbasiertes Kabel mit erweiterter Reichweite. Neben der Erhöhung der maximalen Kanallänge von 100 m auf 215 m deckt es Power over Ethernet (PoE)-Typen 1 bis 4. Es kann jedes Gerät mit geringer Bandbreite unterstützen, das bis zu 100 W und eine erweiterte Reichweite von mehr als 100 m benötigt.
Durch Entfernen des Kabels’ Durch die Verwendung des Füllers und die Verringerung seines Durchmessers konnten wir Ihnen dabei helfen, den Platz noch weiter zu optimieren. Dadurch wird RemoteIP noch kostengünstiger (es benötigt weniger Platz) und ist einfacher bereitzustellen. Es endet wie ein Kategoriekabel und ist mit Belden kompatibel’ S REVConnect® Konnektivität.
Wenn Sie Ihren Ethernet-Kanal ohne Leistungseinbußen über 100 m hinaus verlängern müssen, können Sie dies mit RemoteIP-Kabeln als Teil einer kompletten Verbindungslösung tun. Sie’ Sie sind speziell dafür konzipiert, die Grenzwerte der IEEE-Anwendungsstandards zu erfüllen oder zu übertreffen.
Erfahren Sie mehr über unsere RemoteIP-Kabel.
Mehr erfahren
- RemoteIP im Vergleich zu Kategoriekabeln
- Systeme mit erweiterter Reichweite
- Überwindung der 100-m-Begrenzung
Da die Zahl der mit dem Netzwerk verbundenen Geräte in intelligenten Umgebungen zunimmt, benötigen sie Strom- und Datenverbindungen. Diese Verbindungen müssen erfolgen, ohne zu viel wertvollen Platz zu beanspruchen. Die Fläche muss so effizient wie möglich genutzt werden, um die Betriebskosten zu senken und die Nachhaltigkeitsbemühungen zu unterstützen.
Auch die Geräteanschlüsse sehen heute anders aus als früher.’ Sie’ Sie finden an abgelegenen Orten statt, die weiter von Telekommunikationsräumen entfernt sind. Manchmal bedeutet dies, dass ein Kabel über seine “ Normal” 100 m, um eine Verbindung herzustellen. Erwägungen:
- Installation einer intelligenten Überwachungskamera auf einem Parkplatz
- Bereitstellung eines Zugangskontrollpanels an einem Eingang am anderen Ende eines Lagers
- Installation von Wireless-Zugangspunkten auf einer Außenterrasse oder im Poolbereich
- Platzierung von PoE-LED-Beleuchtungskörpern in der Mitte eines weitläufigen Großraumbüros
- Montage eines Sensors an einem Ventilator auf dem Dach
In den Anfängen des Ethernets, als vor Jahrzehnten Netzwerkstandards entwickelt wurden, empfahl die Telecommunications Industry Association (TIA), Twisted-Pair-Kabel der Kategorie ANSI/TIA-568 auf Entfernungen von 100 m zu beschränken.
Basierend auf technischen Standards und Spezifikationen wurde diese Entfernungsbegrenzung festgelegt, um die Interoperabilität zu gewährleisten. Mit anderen Worten, ANSI/TIA-568 ermöglicht es Ihnen, eine Überwachungskamera eines Herstellers, einen Wireless Access Point eines anderen Herstellers und die Verkabelung und Verbindungstechnik eines dritten Herstellers in der Gewissheit zu installieren, dass alles zusammenarbeitet. ANSI/TIA-568 hingegen nicht’ Berücksichtigen Sie nicht, wie verschiedene Anwendungen die Verkabelung verwenden oder eine Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk herstellen.
Trotz technologischer Fortschritte bleibt die Entfernungsbegrenzung von 100 m bestehen, um Verwirrung zu vermeiden und die Abwärtskompatibilität zu unterstützen. Sie schränkt jedoch ein, wo und wie Geräte bereitgestellt werden können, sodass einige der oben genannten Beispiele nicht möglich sind, ohne einen der folgenden Schritte auszuführen:
- Hinzufügen eines neuen Telekommunikationsraums
- Verwendung von Glasfaser- oder Hybridkabeln anstelle von Kupfer
- Hinzufügen eines neuen Hubs oder Switch
- Das Risiko eingehen und die Verbindung über 100 m hinaus verlängern
Wie anwendungsbasierte Kabel eine erweiterte Reichweite unterstützen
Dort’ Wenn die Kategorieverkabelung nicht ausreicht, gibt es jetzt eine weitere sinnvolle Option: anwendungsbasierte Kabel, die eine größere Reichweite unterstützen.
Verbindungen über 100 m hinaus sind bei einigen Datengeschwindigkeiten möglich. Warum? Da die 100 m-Entfernungsgrenze nicht’ t erforderlich, um die vom IEEE festgelegten definierten Linksegmente einzuhalten. Stattdessen verlangen die IEEE 802.3 Ethernet-Standards lediglich, dass die Verkabelung die Anforderungen an Verbindungssegmente erfüllt.
Dies bedeutet eine anwendungsbezogenes Kabel Das Kabel der Kategorie „Category“ unterstützt eine größere Reichweite und ist die perfekte Lösung, wenn’ Ich werde nicht die ganze Strecke schaffen. Es’ Ein Kabel, das für die Unterstützung von Anwendungen wie IP-Kameras, Gebäudesensoren und PoE-LED-Beleuchtungskörpern weit entfernt vom Telekommunikationsraum (TR) entwickelt wurde.
Ein anwendungsbezogenes Kabel ist’ Ein Ersatz für ein Kategoriekabel. Es’ ist ein weiteres Tool, mit dem Sie Zeit sparen, Kosten senken und die Entwicklung und Bereitstellung von Technologien vereinfachen können, indem es bei Bedarf eine größere Reichweite ermöglicht.
Entwickelt für die Übertragungsgeschwindigkeiten der IEEE-Anwendungsnormen von 10BASE-T bis 1000BASE-T, unterstützen anwendungsspezifische Kabel große Entfernungen über die in ANSI/TIA-100 festgelegten 568 m hinaus.
Ein weiterer Vorteil: deutliche Platzersparnis
Anwendungsbasierte Kabel können auch die dringend benötigten Platzeinsparungen für intelligente Umgebungen bieten und gleichzeitig Systeme mit großer Reichweite unterstützen. Wenn die Länge eines Kanals über 100 m hinausgeht, sinkt der Platzbedarf bei der Verwendung von anwendungsbasierten Kabeln. Hier’ Deshalb.
In einem Kanallänge von 100 m Wenn Sie die 10 m für Patchkabel abziehen und die zusätzlichen 20 m für die Kabelführung nach oben und unten hinzufügen,’ Ihnen bleiben 70 m Kabel zum Arbeiten.
In einem Kanallänge von 215 m (was RemoteIP Cable von Belden unterstützen kann), wenn Sie die 10 m für Patchkabel abziehen, plus die zusätzlichen 20 m für Kabelwege nach oben und unten, Sie’ Ihnen bleiben 185 m Kabel zum Arbeiten. Und du nicht’ Sie müssen sich nicht darum kümmern, alle 100 m einen TR zur Verfügung zu stellen.
Dies entspricht einer Verbesserung der Raumnutzung um fast 700 %: Es wird nur ein Siebtel an TRs benötigt. Theoretisch reduziert dies in einem 100 Quadratmeter großen Raum die Anzahl der benötigten TRs im besten Fall von 7 auf 1,2 . Dies ist zwar eine theoretische Grenze, die’ Obwohl sich dies nicht immer in ein direktes Verhältnis umsetzen lässt, das im wirklichen Leben jedes Mal funktioniert, beweist es dennoch, dass die Anzahl der TRs reduziert werden kann.
Diese Reduzierung führt zu Vorteilen wie:
- Geringere Bau- und Unterhaltskosten
- Effizientere Raumnutzung
- Geringerer Energieverbrauch
- Vereinfachte Netzwerklayouts
- Weniger Fehlerquellen
Lernen Sie RemoteIP kennen, unser Kabel mit erweiterter Reichweite
RemoteIP ist Belden’ s anwendungsbasiertes Kabel mit erweiterter Reichweite. Neben der Erhöhung der maximalen Kanallänge von 100 m auf 215 m deckt es Power over Ethernet (PoE)-Typen 1 bis 4. Es kann jedes Gerät mit geringer Bandbreite unterstützen, das bis zu 100 W und eine erweiterte Reichweite von mehr als 100 m benötigt.
Durch Entfernen des Kabels’ Durch die Verwendung des Füllers und die Verringerung seines Durchmessers konnten wir Ihnen dabei helfen, den Platz noch weiter zu optimieren. Dadurch wird RemoteIP noch kostengünstiger (es benötigt weniger Platz) und ist einfacher bereitzustellen. Es endet wie ein Kategoriekabel und ist mit Belden kompatibel’ S REVConnect® Konnektivität.
Wenn Sie Ihren Ethernet-Kanal ohne Leistungseinbußen über 100 m hinaus verlängern müssen, können Sie dies mit RemoteIP-Kabeln als Teil einer kompletten Verbindungslösung tun. Sie’ Sie sind speziell dafür konzipiert, die Grenzwerte der IEEE-Anwendungsstandards zu erfüllen oder zu übertreffen.
Erfahren Sie mehr über unsere RemoteIP-Kabel.
Mehr erfahren
- RemoteIP im Vergleich zu Kategoriekabeln
- Systeme mit erweiterter Reichweite
- Überwindung der 100-m-Begrenzung
Über den Autor
Ike Sachse
Lösungsberater, Intelligente Gebäude
Ike Sachse kam 2022 zu Belden und arbeitet in Chicago neben einem der Customer Innovation Centers von Belden. Als Lösungsberater arbeitet er mit Kunden, Auftragnehmern, Beratern und anderen Fachleuten zusammen und stellt ihnen die richtigen Fragen, um ihre Anforderungen besser zu verstehen und die Lösungen von Belden an ihren Geschäftszielen auszurichten. Bevor er zu Belden kam, studierte Ike Elektrotechnik an der Iowa State University. Er arbeitet außerdem an seiner Zertifizierung in den Grundlagen des Ingenieurwesens.