Mehr Bandbreite löst alle Probleme … oder? Die Branche wiederholt diesen Rat seit Jahren: „Richten Sie die Kapazität voll aus, denn die Anwendungen von morgen werden sie immer erfordern.“
Im Gastgewerbe bedeutete dies beispielsweise typischerweise, Glasfaserkabel bis in jedes Gästezimmer zu verlegen. Einführung von 10G in allen IDF-Einheiten. Überdimensionierung jedes Telekommunikationsverteilers.
Da sich die Technologie jedoch weiterentwickelt, ist diese Richtlinie nicht mehr gültig. Statt Front-of-House- und Back-of-House-Services zukunftssicher zu gestalten, zahlt man am Ende für eine Infrastruktur, die man heute nicht braucht (und morgen auch nicht nutzen wird).
Anstatt die Bandbreite überall maximal auszuschöpfen, ist es klüger, die Netzwerkinfrastruktur an die Anwendungen anzupassen, auf die Sie sich tagtäglich verlassen .
Der Weg, der zu einem überdimensionierten Hotelnetzdesign führte
Jahrzehntelang stiegen die Bandbreitenanforderungen schneller an, als die meisten Netzwerkinfrastrukturen bewältigen konnten. Man könnte es als eine Art Branchenbehärtung bezeichnen: Die Anwendungen wurden datenintensiver, die Videoauflösung stieg und die Erwartungen der Gäste nahmen zu. Um mit dem Bedarf Schritt zu halten, erschien es weniger riskant, Kapazitäten zu installieren, die möglicherweise nicht benötigt werden, als später mit teuren Nachrüstungen konfrontiert zu werden.
Diese Denkweise beeinflusste den Aufbau von Netzwerken, und Ethernet ist ein gutes Beispiel dafür. Die Ethernet-Geschwindigkeiten stiegen immer weiter an, von 100 Mbit/s über 1 Gbit/s und 10 Gbit/s bis hin zu 40 Gbit/s und darüber hinaus, und das geschah, ohne dass man sich vorher Gedanken darüber machte, ob jedes Gerät so hohe Geschwindigkeiten benötigen würde.
Mit steigenden Ethernet-Geschwindigkeiten entwickelte sich auch das Design drahtloser Verbindungen weiter.
In neueren Wi-Fi-Versionen können übertragene Signale mehr Informationen transportieren, ohne den zugrunde liegenden Kanal zu ändern.
Wi-Fi 7 verbindet Benutzer mit mehr Spektrum und verwendet intelligentere Modulationsverfahren, die einen höheren Durchsatz ermöglichen, ohne die Verbindungsgeschwindigkeiten an jedem Zugangspunkt zu erhöhen. Mit anderen Worten: Bei Wi-Fi 7 werden durch weniger Funkkanäle und Backhaul-Verbindungen mehr Geräte, Personen und Datenverkehr bedient.
Moderne Technologien haben auch die Bandbreitenanforderungen verändert.
Anstelle der schweren und unkomprimierten Datenströme von früher streamen Sicherheitskameras heute komprimierte 1080p-Bilder über eine 10-Mb/s-Verbindung. Die meisten Gastanwendungen benötigen ebenfalls keine konstant hohe Bandbreite. Digitale Verhaltensweisen wie Streaming, Surfen und App-Nutzung erfolgen sporadisch. Daher können die heutigen Hotelnetzwerke Gästeerlebnisse und Betriebsabläufe mit weit weniger Infrastruktur unterstützen als in der Vergangenheit.
Platzieren Sie Kapazitäten dort, wo sie wichtig sind.
Wenn es um Bandbreite geht, ist größer nicht mehr immer besser. Dieser Wandel schafft Raum für eine andere Philosophie: Anstatt überall standardmäßig auf maximale Geschwindigkeit zu setzen, sollte die Gestaltung des Hotelnetzwerks an den Bedürfnissen der einzelnen Netzwerkteile ausgerichtet werden.
Verschiedene Zonen haben unterschiedliche Bedürfnisse
In Bereichen mit hoher Dichte, wie Lobbys, Konferenzzentren und Back-of-House-Bereichen, ist der Bandbreitenbedarf hoch und dauerhaft. Hier spielen Glasfaser-Backbones und 10G/40G-Aggregation ihre größte Bedeutung aus. Dieses Maß an Infrastruktur muss jedoch nicht für jeden einzelnen Anschlusspunkt auf dem Grundstück angewendet werden. (Es wird Ihnen auch nicht den erwarteten ROI liefern.)
In Gästezimmern und für Überwachungskameras im Außenbereich kann beispielsweise eine 10 Mbit/s Ethernet-Verbindung mit einem einzigen Adernpaar die richtige Lösung sein, um die Anzahl der IDFs zu reduzieren, was letztendlich Kosten, Platzbedarf und Strom-/Kühlverbrauch senkt. Wenn das alles ist, was die Anwendung benötigt, warum sollte man für mehr bezahlen (oder mehr installieren)?
Oder, in Objekten mit bereits vorhandenen Koaxialkabeln, kann Ethernet über Koaxialkabel die Konnektivität gewährleisten, um die Auslastung und den Umsatz während einer mehrjährigen Modernisierung aufrechtzuerhalten, anstatt die Infrastruktur herauszureißen und neue Glasfaserkabel zu den Gästezimmern zu verlegen.
In einem kürzlich abgeschlossenen Projekt nutzte Belden diesen Ansatz, um die Konnektivität in den Zimmern zu verbessern und dem Eigentümer so die Beeinträchtigungen und Kosten einer kompletten Renovierung zu ersparen.
Was Sie gewinnen, wenn Sie Ihr Hotelnetzwerk zielgerichtet aufbauen
“Die größten Rohrleitungsdesigns treiben die Kosten in die Höhe, ohne die KPIs in Bezug auf Gästezufriedenheit, betriebliche Effizienz und Sicherheit zu verbessern.” Sie häufen außerdem technische Schulden an, indem sie eine Infrastruktur installieren, betreiben und warten, die nie vollständig genutzt wird oder ihren vollen Nutzen bringt.’
Die Vorteile einer optimalen Dimensionierung Ihres Hotelnetzwerkdesigns
Der Einsatz von Bandbreite dort, wo sie einen echten Mehrwert schafft, kann Vorteile im Hinblick auf Budgets und langfristigen Betrieb mit sich bringen:
- Senkt die Kosten durch die Anpassung von Verbindungsgeschwindigkeiten und Medien an die Nachfrage und die deutliche Reduzierung von Investitions- und Betriebskosten
- Vereinfacht die Installation, indem Installateure vorhandene Leitungswege und Kabel nach Möglichkeit wiederverwenden können, um unnötige Arbeiten zu vermeiden.
- Unterstützt die Flexibilität, jede Zone an ihre Arbeitslast anzupassen und zukünftige Änderungen zu unterstützen, ohne ganze Netzwerksegmente ersetzen zu müssen.
- Verbessert das Lebenszyklusmanagement durch die Unterstützung von Upgrades der Kerninfrastruktur anstatt der Aktualisierung Tausender Edge-Verbindungen.
- Steigert die Gästezufriedenheit Punkte erzielen, indem Investitionen auf die Erlebnisse ausgerichtet werden, die Gäste wahrnehmen
- Verbessert Steigerung der betrieblichen Effizienz durch Reduzierung der Anzahl der zu überwachenden, zu wartenden und zu kühlenden Schränke, Geräte und Schalter.
- Vermeidet Abfall indem Sie sicherstellen, dass Sie’ t kaufen, installieren und warten Kapazitäten, die gewonnen haben’ t verwendet werden
- Verkürzt die Projektlaufzeiten So generieren renovierte Räumlichkeiten schneller Einnahmen.
Umziehen von “ größtes Rohr” Zu “ beste Passform”
Die maximale Bandbreitenausnutzung war sinnvoll, als die zugrundeliegende Technologie es nicht zuließ’ um die Leistung effizienter zu erbringen. Aber jetzt ist es möglich.
Dies bietet Hotel- und Resortbetreibern eine neue Chance, Investitionen in die Gestaltung von Hotelnetzwerken zu überdenken: Kapazitäten dort zu platzieren, wo Dichte und Verkehrsaufkommen dies erfordern, und überall sonst bedarfsgerecht zu dimensionieren.
Belden kann Ihre Anwendungen und Infrastruktur, Schwachstellen und zukünftigen Bedürfnisse analysieren, um Ihnen bei der Gestaltung eines Netzwerks zu helfen, das die Kundenzufriedenheit und den Betrieb verbessert. Als Ihr vertrauenswürdiger Berater helfen wir Ihnen, die Möglichkeiten auszuschöpfen, indem wir Ihnen helfen, die richtige Technologie für jeden Bereich Ihres Anwesens auszuwählen. Ihr Netzwerk wird Ihren Plänen gerecht werden, ohne größer und teurer zu sein als nötig.
Unsere Komplettlösungen für die Netzwerkanbindung sind darauf ausgelegt, den aktuellen Anforderungen Ihrer Immobilie gerecht zu werden – und mit ihr mitzuwachsen.
Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.