Hotelzimmer

Es war noch nie so wichtig wie heute, jeden Quadratmeter Ihrer Hotelimmobilie härter arbeiten zu lassen, um den Umsatz zu steigern und den Betrieb zu optimieren.

Steigende Betriebskosten, schwankende Anforderungen, Nachhaltigkeitsziele und der Wunsch nach außergewöhnlichen Gästeerlebnissen sind jedoch konkurrierende Prioritäten in diesem Bestreben, sicherzustellen, dass jeder Zentimeter Raum einen Mehrwert bietet.

An diesem Punkt kommt die fehlergesteuerte Stromversorgung ins Spiel.’

Die fehlergesteuerte Stromversorgung, die auch als System der Klasse 4 bezeichnet wird, bietet die Sicherheit und den Komfort von Power over Ethernet (PoE) oder einem System der Klasse 2 und überträgt gleichzeitig mehr Strom über größere Entfernungen.

Diese Systeme begrenzen die Stromverfügbarkeit während eines Fehlerereignisses, indem sie auf Fehler überwachen und die Stromabgabe steuern. Wenn jemand während des Betriebs freiliegende Kabel berührt oder Wasser auf die Schaltkreise spritzt, schaltet sich das System sofort ab. Dadurch sind Systeme der Klasse 4 genauso sicher wie—wenn nicht sogar sicherer als—Systeme der Klasse 2 und bieten gleichzeitig mehr Leistung.

Nach der gleichen Installation wie Systeme der Klasse 2 können fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme mit den gleichen Verdrahtungsmethoden wie Kategorie-Verkabelungs- und PoE-Systeme installiert werden.

Diese Vorteile allein sind für Hotels gute Gründe, eine Stromversorgung mit Fehlermanagement in Betracht zu ziehen, aber es gibt auch andere Vorteile, die es zu verstehen gilt.

 

Stromversorgungssysteme mit Fehlermanagement sind einfach zu skalieren

In der Regel erfordert eine Hotelrenovierung oder -erweiterung umfangreiche Neuverkabelungen oder ein Netz aus Leistungsschaltern, Transformatoren und Verteilern. Diese Komplexität kann die Erweiterungsmöglichkeiten einschränken und die Renovierungskosten erhöhen.

Aber die fehlergesteuerte Stromversorgung macht es einfach und unkompliziert, neue Geräte und Annehmlichkeiten ohne diesen Aufwand hinzuzufügen. Der Plug-and-Play-Ansatz erfordert keine umfangreichen Infrastruktur-Upgrades.’

Die Technologie ermöglicht auch die Modernisierung der Infrastruktur ohne Unterbrechung des Betriebs, was für Mitarbeiter und Gäste unangenehm sein und sich negativ auf den Umsatz auswirken kann. Es besteht keine Notwendigkeit, einen Teil der Anlage für die Neuverkabelung abzuschalten.’

 

Zuverlässigere Verbindungen mit fehlergesteuerter Stromversorgung

Intelligente Hotels sind auf vernetzte Geräte angewiesen, um alles zu verwalten und zu steuern, vom Gästeservice bis zum Gebäudemanagement. Ausfallzeiten aufgrund von Nachfragespitzen sind’nicht akzeptabel.

Herkömmliche Stromverteilungssysteme,—die auf einer festen Stromzuteilung beruhen,—können’nicht auf unerwartete Nachfragespitzen reagieren. Stattdessen erfordern sie manuelle Eingriffe, um Ressourcen neu zuzuweisen, damit sie größere Lasten bewältigen können.

Die Stromversorgung mit Fehlermanagement verfügt jedoch über eine integrierte Fehlererkennung in Echtzeit, die den Bedarf automatisch erkennt und die Stromverteilung entsprechend anpasst. Dadurch kann der Strom dorthin geleitet werden, wo er benötigt wird, sodass Dienste und Systeme auch in Spitzenlastzeiten voll funktionsfähig bleiben.’

 

Minimaler Platzbedarf für fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme

Die Platzoptimierung ist ein weiterer Hauptgrund, warum Gastgewerbe von einer Stromversorgung mit Fehlermanagement profitiert. Wenn ein Hotel möglichst viel Fläche für umsatzgenerierende Bereiche—und weniger Fläche für Bereiche wie Telekommunikationsschränke— reservieren kann, kann es seine Buchungen und Gewinne steigern.

Die Sender und Empfänger des Systems sind klein und effizient und nehmen keine Fläche in Anspruch.’’ Für die fehlergesteuerte Stromversorgung sind auch keine sperrigen Leitungen erforderlich, sodass die Kabel durch enge Räume geführt werden können und weniger Platz beanspruchen als herkömmliche Verkabelungslayouts.’ Und da bei der fehlergesteuerten Stromversorgung ein einziges Kabel für die Strom- und Datenübertragung verwendet wird, sind keine separaten Leitungen erforderlich, die noch mehr wertvollen Platz beanspruchen.’

Bei der Renovierung historischer Gaststätten wird die Raumerhaltung noch wichtiger, da der Platz für neue Leitungen begrenzt ist (diese Gebäude waren nicht’ t dafür ausgelegt, Platz für viele Telekommunikationsgeräte zu schaffen). In diesen Umgebungen könnte beispielsweise eine fehlergesteuerte Stromversorgung den Strom von den Stromservern im Untergeschoss bis zu den Gehäusen auf Bodenebene übertragen. Von dort aus kann Power over Ethernet einzelne Verbraucher verbinden. Dort’ Es ist nicht erforderlich, Schalttafeln oder Leitungen aufzurüsten.

 

Die Stromversorgung über größere Entfernungen ist mit fehlergesteuerter Stromversorgung möglich

Die Entfernung ist ein weiterer Faktor, der fehlergesteuerte Stromversorgung Passt hervorragend in Gaststätten. Die Technologie beseitigt Installationsbeschränkungen und gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung. Es ermöglicht Ihnen, PoE-Geräte überall dort zu platzieren, wo Sie sie brauchen, und nicht nur dort, wo es’ eine Steckdose in der Nähe. Und wenn diese Geräte mehr Strom benötigen, als PoE liefern kann, kann die fehlergesteuerte Stromversorgung auch das übernehmen.

Ob sie’ Ob 35-stöckige Hochhäuser, weitläufige Resorts oder Campusgelände mit mehreren Gebäuden: Hotels sind oft auf Fernstrom angewiesen, um intelligente Gebäudetechnologien anzuschließen, wie zum Beispiel:

  • WLAN-Zugangspunkte
  • Deckeneinbau- switches
  • IP-Kameras
  • Sensoren und Steuerungen

 

Fernstromversorgungssysteme werden auch benötigt, um Systeme über verschiedene Arten von Räumen hinweg effizient zu verbinden— Konferenzeinrichtungen, Restaurants, Fitnessstudios und Poolbereiche, Außenbereiche und mehr.

Stromversorgungssysteme mit Fehlermanagement eignen sich hervorragend für die Übertragung von Strom über große Entfernungen, um eine konsistente Leistung auf dem gesamten Grundstück aufrechtzuerhalten, ohne dass eine zusätzliche Infrastruktur erforderlich ist.

 

Wir sind stolz darauf, Pioniere der Branche zu sein

Als einer der Pioniere der fehlergesteuerten Stromversorgung und ihrer Einbeziehung in den National Electrical Code 2023 und die UL-Zertifizierung kann Belden Hotels dabei helfen, die Technologie zu nutzen, um sich mit dem zu verbinden, was’ s möglich, wodurch eine nahtlose Konnektivität und effiziente Stromverteilung gewährleistet wird.

Als Mitglied der FMP-Allianz, Wir’ Wir sind stolz darauf, die Branche über die Möglichkeiten fehlergesteuerter Stromversorgung aufzuklären.

 

Erfahren Sie, wie wir fehlergesteuerte Stromversorgung unterstützen.

 

Weiterführende Links:

Über den Autor

Ron Tellas

Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden

Ron Tellas ist Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung. Er hat sich Belden im Jahr 2016 angeschlossen, um mitzuhelfen, den Zeitplan für Technologien und Anwendungen im Bereich intelligente Gebäude mitzugestalten. Dank dieser Erfahrungen kann er heute sehr effektiv Systeme, Geräte und Verbindungstechnik in Netzwerklösungen integrieren. Ron Tellas vertritt Belden in mehreren Standardisierungsorganisationen, Ausschüssen des National Electrical Code und als Vorstandsmitglied der FMP Alliance. Er hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erworben und hat 17 US-Patente angemeldet. Er ist stolzer Empfänger des 2024 Harry J. Pfister Award, einer Auszeichnung, die er für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge zur Telekommunikationsbranche erhalten hat.