Blog

Diese 5 Merkmale der Stromversorgungssysteme mit Fehlermanagement (FMPS) revolutionieren die Stromversorgung

Ron Tellas
Erfahren Sie, wie FMPS die Stromverteilung revolutioniert, die sicher, kostengünstig, schnell zu installieren, energieeffizient ist und unsere digitale Welt unterstützt.

 

Stromversorgungssysteme mit Fehlermanagement (FMPS) verändern die begrenzte Energiebereitstellung zum Besseren. Obwohl sie erst vor kurzem in den National Electrical Code® (NEC) aufgenommen wurden – in der Ausgabe 2023 – werden FMPS bereits in einigen intelligenten Gebäuden eingesetzt, und ihre Verwendung wird weiter zunehmen.

 

Das Circa Resort & Casino Las Vegas ist ein hervorragendes Beispiel. Anstatt dedizierte Wechselstromversorgung zu verwenden, verwendet das 35-stöckige Gebäude stattdessen Digital Electricity™ (DE) – eine Form von FMPS – als Backbone-Stromverteilungsinfrastruktur. Er versorgt alles mit Strom, von der Beleuchtung und den Schaltern bis hin zur Raumklimatisierung und den Wireless Access Points.

 

FMPS ist unter vielen Namen bekannt, z. B.: Klasse 4, Packet Energy Transfer (PET), DE und gepulste Leistung.

 

Egal, wie man es nennt, es ist eine revolutionäre Art, begrenzte Energie zu verteilen. FMPS bieten eine Stromverteilung, die sicher, kostengünstig, schnell zu installieren, energieeffizient ist und unsere digitale Welt unterstützt.

 

Unsere Freunde von VoltServer, dem Erfinder von DE, haben einen hilfreichen Satz geprägt, der die wahren Auswirkungen von FMPS erklärt: Sie bieten Sichere Bereitstellung von Signifikanter Leistung über Signifikante Entfernung durch Schmale Leiter für Schnelle Bereitstellung (Sie nennen dies die 5 S von FMPS).

 

Lassen Sie uns diese Aussage aufschlüsseln und jedes „S“ einzeln betrachten, um zu sehen, was DE FMPS bieten kann

 

1. Sichere Bereitstellung

 

A DE-FMPS-Systeme sind so konzipiert, dass sie in erster Linie die Sicherheit fördern. Sie tun dies, indem sie die während eines Fehlerereignisses verfügbare Energie begrenzen, anstatt die Leistung der Stromquelle (wie viel Leistung die Stromversorgung liefern kann) zu begrenzen. Letzteres ist die Funktionsweise von Systemen der Klassen 2 und 3.

 

Wenn jemand freiliegende Drähte der Klasse 4 berührt oder während des Betriebs Wasser auf Stromkreise der Klasse 4 spritzt, erkennt das System diesen Fehler und schaltet sich automatisch ab, um Gefahren zu vermeiden. Ein Sender und ein Empfänger steuern die Stromabgabe und überwachen kontinuierlich auf Fehler, um dieses Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Diese Technologie macht FMPS oder Systeme der Klasse 4 genauso sicher wie Systeme der Klassen 2 und 3.

Mit unserer Unterstützung hat UL kürzlich UL 1400-2 als Untersuchungsrahmen (der erste Schritt zu einer Norm) veröffentlicht, um Sicherheitsaspekte und Kriterien für die Bewertung von Schaltkreiskabeln der Klasse 4 zu definieren. UL 1400-2 enthält Anforderungen an FMPS-Kabel, um deren sichere Installation und sicheren Betrieb zu gewährleisten. UL 1400-1 wurde ebenfalls veröffentlicht, um die Anforderungen an Stromversorgungssysteme mit Fehlermanagement zu beschreiben. 

2. Signifikante Leistung 

Wie Power over Ethernet (PoE), bei dem es sich um ein System mit begrenztem Energieverbrauch handelt, bieten FMPS den Komfort eines Systems mit begrenztem Energieverbrauch. Aber hier enden ihre Gemeinsamkeiten. Denken Sie daran: FMPS ist kein Ersatz für PoE. Beide bringen hervorragende Leistung in den richtigen Anwendungen. Der Vergleich von FMPS mit PoE erfolgt hier nur, um FMPS mit etwas zu vergleichen, mit dem wir alle vertraut sind (ähnlich wie die Verwendung einer Banane als Referenz für die Größe in einem Bild!).


PoE kann nur bis zu 100 W unterstützen, während FMPS fast die 20-fache Leistung bieten. Erinnern Sie sich an das Projekt, das wir bereits erwähnt haben: Sie haben die Fähigkeit, als Backbone-Stromverteilungsinfrastruktur eines 35-stöckigen Resorts in Las Vegas zu dienen (etwas, das PoE nicht kann).

 

3. Signifikante Entfernung

FMPS übertragen nicht nur mehr Strom als PoE, sondern auch viel weiter als PoE – über Hunderte von Metern statt über ein typisches Maximum von 100 m. (Diese Entfernung kann bei bestimmten Anwendungen mit speziellen Kabeln wie RemoteIP auf 215 m erhöht werden.) Da PoE über Ethernet-Kabel übertragen wird, ist es durch die von den Ethernet-Anwendungsstandards vorgeschriebenen Widerstandsbeschränkungen der Leiter in den Kabeln eingeschränkt. Aus diesem Grund können einige Kabel über den herkömmlichen 100-m-Verkabelungsstandard hinausgehen.

 

Stromversorgungssysteme mit Fehlermanagement sind außerdem effizienter und kostengünstiger als andere Optionen, die diese Strommenge über große Entfernungen liefern können.

 

4. Schmale Leiter 

Ein Gleichstromnetzteil ist ein Gerät der Klasse 2 (begrenzt auf maximal 100 W) und verwendet typischerweise 16 oder 18 AWG-Leiter. Ist der Abstand von der Stromversorgung zum Endgerät sehr groß (z.B. 600 m bis 800 m), dann wären mehrere Kabel parallel oder ein einzelnes Kabel mit größerem Durchmesser erforderlich. Aufgrund der Art und Weise, wie FMPS konzipiert sind, kann mit einem einzelnen kleineren Kabel mehr Strom übertragen werden.

 

Tatsächlich gibt VoltServer an, dass DE, ein FMPS-System, den verkörperten Kohlenstoff in einer typischen AC-Implementierung um bis zu 90 % reduzieren kann, da es durch die Verwendung kleinerer Transformatoren und Kabel und den Verzicht auf Kabelkanäle oder gepanzerte Kabel den Materialaufwand drastisch reduziert.

 

5. Schnelle Bereitstellung

Systeme der Klassen 2 und 4 werden häufig zur Stromversorgung von Kommunikationssystemen verwendet, sodass Strom und Daten in einem einzigen Kabel über Hybridkabel übertragen werden können. Dies reduziert die Installationskosten und den Zeitaufwand, da nur ein Kabel verwaltet und installiert werden muss.

 

Da sie von Natur aus sicher sind, ermöglicht der 2023 NEC die Installation von FMPS-Kabeln der Klasse 4 auf die gleiche Weise wie bei anderen Verkabelungssystemen für Kommunikationssysteme – und zwar auf demselben Weg. Mit der richtigen Schulung können FMPS-Systeme von denselben Integratoren und Auftragnehmern installiert werden, die auch Kategorie- und PoE-Verkabelungssysteme installieren, oder sogar von internen Teams.

 

Unabhängig davon, ob ein Hotel neu eröffnet oder eine Arena zum ersten Mal ein Sportevent ausrichtet, dank der schnellen Bereitstellung können kritische Geräte schneller mit Strom versorgt werden, was die Markteinführung beschleunigt.

 

Belden ist Ihre FMPS-Ressource

Wir sind stolz darauf, dass unsere FMPS-Kabel (Fault-Managed Power System) das branchenweit erste Verkabelungssystem der Klasse 4 sind, das die UL 1400-2-Zertifizierung erhalten hat. Außerdem haben wir kürzlich das branchenweit erste UL-zertifizierte Hybridkabel für die FMPS-Installation eingeführt. Diese Kabel verfügen über eine Kupfer-/Glasfaserkonstruktion, die Strom und Daten über große Entfernungen in einem einzigen Kabelstrang überträgt, was Installationszeit einspart und die Installationskomplexität reduziert.

 

Wir bieten eine Vielzahl weiterer Ressourcen zu FMPS-Systemen, damit Sie auf dem Laufenden bleiben können. Sehen Sie sich unser aktuelles Webinar zu FMPS an und erfahren Sie, wie sie unsere Branche verändern werden. NSCA und Automated Systems Design (ASD) sprachen mit uns über die Auswirkungen der Klasse 4/FMPS auf Integratoren und Endbenutzer.

 

Passende Ressourcen:

Systeme der Klasse 4

Hier kommt die Schutzklasse 4 für Strom: Unterschiede zwischen Schaltkreisen

Systeme der Klasse 4 verändern die Art und Weise, wie Technologie betrieben wird