Das Wachstum im Markt für Konsumgüter (CPG) ist nicht mehr so einfach wie früher. Verbraucher wollen nicht mehr lediglich ein Produkt kaufen und zur nächsten Sache übergehen. Sie möchten mehr darüber wissen, was sie kaufen und von wem sie es kaufen – und sie wünschen sich ein personalisiertes und nahtloses Erlebnis.
Betrachten Sie zum Beispiel diese drei steigenden Konsumgütertrends, die sich drastisch auf die Funktionsweise von Konsumgüterunternehmen auswirken werden.
- Verbraucher wollen Produkte schnell erhalten. Zwei- oder dreitägiger Versand gilt heute als "Standard" für 90 % der Verbraucher.
- Verbraucher erwarten eine hohe Qualität. Im letzten Jahr hatten 74 % der befragten Verbraucher ein Produkt- oder Dienstleistungsproblem.
- Verbraucher suchen nach Erlebnissen, die ihnen helfen, zu verstehen, wo und wie die Produkte, die sie konsumieren, hergestellt werden, um die Nachhaltigkeit zu verbessern. So geben beispielsweise 72 % der Verbraucher an, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Kauffaktor ist. Und 85 % der Menschen weltweit haben ihr Kaufverhalten dahingehend umgestellt, bewusst nachhaltige Entscheidungen zu treffen.
Wenn etwas schief geht – eine Bestellung kommt beispielsweise zu spät an oder das Produkt entspricht nicht den Erwartungen – behalten viele Verbraucher diese Informationen nicht für sich. Sie äußern ihre Meinung in den sozialen Medien oder in Gesprächen mit Freunden und Familie. So oder so, es spricht sich herum und kann Ihrem Ruf schaden. So teilen beispielsweise 50 % der Verbraucher eher negative als positive Erfahrungen mit, und 86 % der Verbraucher sagen, sie seien zögerlich beim Kauf von einem Unternehmen mit negativen Bewertungen.
Verwendung von Digitalisierung, um Konsumgütertrends zu begegnen
Für Hersteller gibt es nur eine Möglichkeit, auf diese CPG-Trends zu reagieren: mit Digitalisierung.
Laut McKinsey können Konsumgüterunternehmen dank digitaler Innovationen neue Produkte 50 % schneller auf den Markt bringen, und zwar zu 33 % geringeren Kosten, und sie erzielen die doppelte Kapitalrendite. Durch die Digitalisierung können Sie Ihre Abläufe optimieren und Maßnahmen zur Verbesserung der Auftragsgenauigkeit ergreifen – was große Wettbewerbsvorteile darstellt.
Wenn Sie sich nur auf manuelle Prozesse und historische Daten verlassen, können Sie nur auf Veränderungen reagieren, nachdem sie aufgetreten sind. Echte Digitalisierung hilft Ihnen jedoch, Daten zu integrieren und gemeinsam zu nutzen und autonome Abläufe zu implementieren, damit Sie die Wünsche der Verbraucher vorhersehen und ihre Erwartungen übertreffen können.
Die Digitalisierung hilft auch Konsumgüterunternehmen, ihre Belegschaft zu optimieren, indem sie die Zeit reduziert, die Bediener für nicht wertschöpfende Aufgaben aufwenden. Dies kann nicht nur den Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften verringern, sondern auch den potenziellen Arbeitskräftepool erweitern, sodass Sie weniger erfahrene Mitarbeiter einstellen können. Da Wissen und Prozesse digitalisiert sind, kann das Onboarding und die Schulung dieser Mitarbeiter schneller erfolgen, sodass sie früher einen Mehrwert schaffen können.
So kann die Digitalisierung die drei CPG-Trends angehen, die die Hersteller derzeit beeinflussen.
1. Produkte schneller zum Verbraucher bringen
Durch Digitalisierung und Automatisierung können CPG-Prozesse und -Workflows schneller abgeschlossen werden – mit weniger Fehlern und Nacharbeit –, was bedeutet, dass die Verbraucher ihre Produkte schneller erhalten.
Digitalisierungstools unterstützen Sie bei der Erfassung und Analyse von Daten in Ihrem Netzwerk und können Ihnen dabei helfen, Dinge wie geschätzte Ankunftszeiten, Lagerbestände im Hof sowie Maschinen- und Netzwerkausfallzeiten proaktiv zu überwachen, um sicherzustellen, dass alles auf Kurs bleibt und die Produkte pünktlich geliefert werden.
2. Überprüfen Sie die Qualität, bevor die Produkte versendet werden
Bestimmte Schritte im Fertigungsprozess, wie z. B. Qualitätskontrolltests und Produktinspektionen, können digitalisiert und automatisiert werden, um den Zeitaufwand und die Anzahl der Personalressourcen zu reduzieren, die zur Verbesserung der Genauigkeit und Konsistenz erforderlich sind.
Die Integration digitaler Technologien in Ihre Prozesse kann Ihrem Konsumgüterunternehmen auch dabei helfen, Qualitätsprobleme vorherzusagen, zu identifizieren und zu beheben, bevor Produkte an Kunden versandt werden, und so Ihren Ruf und Ihr Image verbessern.
3. Bereitstellung von Daten zur Unterstützung einzigartiger Kundenerlebnisse
Daten können Konsumgüterunternehmen dabei helfen, nicht nur ihre Geschäftsprozesse anzukurbeln, sondern auch die Verbraucher über ihre Bestellungen auf dem Laufenden zu halten und Anpassungsmöglichkeiten bereitzustellen, um das Erlebnis zu verbessern.
So können beispielsweise die Erfassung und Weitergabe von Daten darüber, woher Materialien stammen, wo Produkte hergestellt werden, und sogar Statistiken über den Energie- und Wasserverbrauch im Herstellungsprozess den Verbrauchern die Informationen liefern, die sie benötigen, um nachhaltig verantwortungsvolle Kaufentscheidungen zu treffen.
Werden Sie ein Vorreiter bei CPG sein – oder zurückbleiben?
Die Verbraucher zwingen die Hersteller, ihren Fokus zu ändern und die Kauferwartungen zu überdenken. Wenn sich die Kluft zwischen den Spitzenreitern der Konsumgüterindustrie und allen anderen vergrößert, auf welcher Seite werden Sie stehen?
Belden unterstützt Sie bei der Entwicklung einer sicheren und zuverlässigen Infrastruktur, die Sie benötigen, um Digitalisierung und Automatisierung in Ihrem Betrieb zum Leben zu erwecken, damit Sie die sich ändernden Trends in der Konsumgüterindustrie bewältigen können.
Von der schnellen Herstellung von Produkten und dem Empfang von Bestellungen bis hin zu deren Bearbeitung und termingerechten Auslieferung an die richtigen Kunden können wir Ihnen dabei helfen, die digitale Transformation zu nutzen, um die Arbeitsweise Ihres CPG-Unternehmens und das Einkaufserlebnis, das Sie den Verbrauchern bieten, kontinuierlich zu verbessern.
Erfahren Sie mehr über Konsumgütertrends und den Beginn Ihrer digitalen Transformation.
Passende Ressourcen:
Warum Sie die tatsächlichen Ausfallkosten Ihrer CPG-Anlage senken können
7 Wege, wie verbundene Fertigung die Kosten von Konsumgütern senkt
Warum die Datenerfassungsphase für den Konsumgütersektor so wichtig ist