Wenn es um die Installation von Kabelkanälen zur Organisation und Verlegung von Kabeln geht, gibt es viele Möglichkeiten, die in Betracht gezogen werden können: Kabelrinnen, Kabelleitern, Kabelkanäle und Aufhängungen, um nur einige zu nennen. Achten Sie bei der Auswahl der für Ihre Umgebung geeigneten Kabel auf eine ordnungsgemäße Kabelführung, um die Unversehrtheit und Lebensdauer der Kabel zu erhalten.
Zur Verwaltung von Kabeln entscheiden sich Installateure und Netzbetreiber häufig für J-Haken. Sie’ Sie sind kostengünstig, leicht zu installieren und einfach zu verlegen und wiederzuverwenden. Dies macht sie zu einer beliebten Wahl in vielen Umgebungen, einschließlich Rechenzentren, Produktionsstätten und Bürogebäuden. In manchen Umgebungen und Anwendungen, beispielsweise über abgehängten Decken, sind J-Haken erforderlich oder empfehlenswert, um Störungen und Schäden zu reduzieren, indem Kabel von der T-Stange der abgehängten Decke ferngehalten werden.’
Gemäß dem National Electrical Code (NEC) können J-Haken zur Unterstützung jeder Art von Kabel mit begrenzter Energie verwendet werden.
Als nicht durchgehende Stützen sind J-Haken in Abständen angeordnet, anstatt die gesamte Länge des Kabelverlaufs zu stützen. Dies ermöglicht Flexibilität bei der Kabelführung.
Allzu oft werden J-Haken installiert, ohne Faktoren wie Kapazität und richtige Abstände zu berücksichtigen. Obwohl es sich’auf den ersten Blick um eine einfache Lösung handelt, kann die falsche Auswahl und Installation von J-Haken langfristig zu Leistungsproblemen des Kabels führen.
Im Folgenden erklären wir häufige Fehler bei der Installation von J-Haken und wie Sie diese vermeiden können.
Falsche Platzierung (zu dicht beieinander oder zu weit auseinander)
Es kann verlockend sein, J-Haken überall dort anzubringen, wo es so aussieht, als ob sie benötigt würden. “” ’ Es gibt jedoch Richtlinien, die befolgt werden müssen, um die Integrität des Pfads zu wahren. Gemäß ANSI/TIA-569, Telecommunications Pathways and Spaces, sollten J-Haken nicht mehr als 5 Fuß (1,5 m) voneinander entfernt sein.
Bei größeren Abständen können die Kabel durchhängen, was zu Abrieb führen, das Kabel belasten, Sicherheitsrisiken darstellen und möglicherweise andere Kabel und Geräte stören kann.
Auch eine zu nahe Platzierung beieinander ist nicht ideal.’ Dies verursacht zwar keine Probleme mit der Kabelleistung, erhöht jedoch die Material- und Arbeitskosten. Zudem kann es zu unnötiger Komplexität durch Überfüllung der Kabelwege führen. Und die Kabel sind schwer zugänglich und schwer zu finden.
Zu viele Kabel in einem J-Haken
J-Haken sind für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt; die Kapazitätsempfehlungen variieren je nach Hersteller. Wenn zu viele Kabel durch einen J-Haken geführt werden, wird dieser zu stark belastet, wodurch der Haken verformt wird und die Kabel nicht mehr richtig halten kann.’ Die am unteren Ende des J-Hakens aufliegenden Kabel können ebenfalls gequetscht werden, wodurch ihre innere Struktur beschädigt wird.
Im Extremfall kann sich der J-Haken durch übermäßiges Gewicht verbiegen oder verformen, was zu Kabelschäden führen kann. Dies kann die elektrische Leistung eines Kabels gefährden und zu ungeplanten Netzunterbrechungen führen.’
Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass Sie die J-Haken beim Auslegen des Kabels nicht überlasten.’
Installationen, die zum Verbiegen der Kabel führen
Die Installation von J-Haken in einer Weise, bei der die Kabel stark gebogen werden müssen, kann die Kabel beschädigen und die Leistung beeinträchtigen. Ein verbogenes Kabel kann zu Überschneidung und Signalverlust führen. Dies ist häufig in engen Räumen zu beobachten oder dort, wo Kabel um bestehende Strukturen herum verlegt werden müssen. Dies kann auch passieren, wenn J-Haken’nicht richtig installiert sind.
Um dies zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass geeignete Biegeradien der Kabel eingehalten werden, um die Leistung zu erhalten.
Umweltbedingungen im Blick
Verschiedene J-Haken sind für unterschiedliche Umgebungen konzipiert. Korrosionsbeständige Stahlausführungen können beispielsweise Temperaturschwankungen, Chemikalien oder Feuchtigkeit widerstehen, während andere nur für Innenräume mit kontrollierter Temperatur ausgelegt sind. In Lüftungskanälen müssen J-Haken die Anforderungen an den Feuerwiderstand und die Rauchentwicklung erfüllen.
Die Verwendung des falschen J-Hakens in Ihrer Umgebung kann zu einer Verschlechterung führen, die sich letztendlich auf Ihre Kabel auswirkt. Zum Beispiel kann Rost am J-Haken die Kabelinstallation abnutzen und möglicherweise die Signalübertragung beeinträchtigen.
Haben Sie Fragen zur Kabelinstallation?
Best Practices für die Installation sind wichtig, wenn es um die Leistung von Kabeln geht. Wenn Sie’nicht sicher sind, welche Art von Kabelweg Sie wählen sollen, oder wenn Sie Fragen zu der bereits vorhandenen Kabelweglösung haben, können wir Ihnen helfen.
Stellen Sie uns Ihre Fragen zur Kabelinstallation.
Weiterführende Links:
Über den Autor
Ron Tellas
Senior Solution Architect, Enterprise Solutions, Belden
Ron Tellas ist Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung. Er hat sich Belden im Jahr 2016 angeschlossen, um mitzuhelfen, den Zeitplan für Technologien und Anwendungen im Bereich intelligente Gebäude mitzugestalten. Dank dieser Erfahrungen kann er heute sehr effektiv Systeme, Geräte und Verbindungstechnik in Netzwerklösungen integrieren. Ron Tellas vertritt Belden in mehreren Standardisierungsorganisationen, Ausschüssen des National Electrical Code und als Vorstandsmitglied der FMP Alliance. Er hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erworben und hat 17 US-Patente angemeldet. Er ist stolzer Empfänger des 2024 Harry J. Pfister Award, einer Auszeichnung, die er für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge zur Telekommunikationsbranche erhalten hat.