Intelligente Lagertechnik. Automatisierter Roboter liefert eine Bestellbox in ein intelligentes automatisiertes Lager. Drohnenschwarm von Robotern in der Logistikbranche. KI routet autonome Rover und verwaltet ein intelligentes Lager.

 

Die Effizienz und Kosteneffizienz der Abläufe eines Materialtransporteurs hängen von der effizienten Integration der Systeme ab, die er zum Transport, zur Bewegung und zur Lagerung von Materialien verwendet.’

 

Die nahtlose Koordination und Automatisierung zwischen Geräten wie Fördersystemen und Bändern, Robotern und Cobots, fahrerlosen Transportsystemen (FTS), Gabelstaplern und Palettenhebern steigert nicht nur die Produktivität, sondern minimiert auch Ausfallzeiten, Betriebskosten und das Potenzial für menschliche Fehler.

 

Es gibt viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, wenn Sie auf diesen Grad der Automatisierung und Integration der Fördertechnik/Intralogistik hinarbeiten, darunter:

 

Die Rolle der IT-OT-Konvergenz in der Automatisierung der Fördertechnik/Intralogistik

Da die Branche für Fördertechnik/Intralogistik bestrebt ist, ihre bestehenden Prozesse durch Automatisierung effizienter zu gestalten, wird die IT-OT-Konvergenz eine entscheidende Rolle dabei spielen, dies zu erreichen, indem sie Funktionen wie Echtzeitdatenzugriff, reibungslosere Abläufe und vieles mehr ermöglicht. Dies ist ein entscheidender Schritt, der Materialbearbeitern hilft, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern.’

 

Durch die Integration von IT-Systemen (Datenmanagement und -analyse) mit OT-Systemen (Maschinen und Ausrüstung), so dass Daten nahtlos zwischen beiden Welten fließen können, werden Materialbearbeiter nicht nur in der Lage sein, die Anforderungen ihrer Kunden besser zu verstehen und zu erfüllen, sondern auch ihre eigenen Prozesse zu optimieren.

 

Aber diese Transformation kann ohne Unterstützung schwierig sein. Es gibt viele Hürden zu überwinden:

 

Oft ist ein Außenstehender wie Belden erforderlich, um OT und IT bei der Zusammenarbeit zu unterstützen und herauszufinden, wie Systeme und Netzwerke am besten verbunden werden können. So benötigt die OT beispielsweise die Hilfe der IT, um die Feinheiten der vernetzten Architektur zu verwalten, während die IT die Hilfe der OT benötigt, um durch Geräte und Steuerungssysteme zu navigieren.

 

Die IT-OT-Konvergenz legt den Grundstein für die IIoT-Lösungen, die für automatisierte Fördertechnik/Intralogistik-Umgebungen erforderlich sind. Sie ermöglichen eine vorausschauende Wartung, eine schnellere und intelligentere Entscheidungsfindung und eine höhere Effizienz.

 

Um die Automatisierung der Materialhandhabung zu unterstützen, müssen die von IIoT-Geräten erfassten Daten aus dem Feld über OPC UA, MQTT, TSN so transparent und standardisiert wie möglich sein. Oder mögliche Kombinationen davon. Häufig ist auch die Integration von Protokoll-Gateways erforderlich, damit verschiedene Systeme und Geräte effektiv kommunizieren können. Dies ermöglicht die Vernetzung von Maschinen und Geräten, so dass sie Daten in Echtzeit sammeln und analysieren können.

 

Priorisieren Sie die Cybersicherheit, um das Lager und das Büro zu schützen

Ein wesentlicher Bestandteil der Automatisierung der Materialhandhabung Umgebungen ist die ganzheitliche Implementierung von Cybersicherheitslösungen, die nicht nur als Technologie, sondern auch als Denkweise betrachtet werden sollte. Sie benötigen nicht nur die richtigen Tools und Technologien, sondern auch die richtige interne Kultur – Mitarbeiter, die sich der Situation bewusst sind und proaktiv denken.— Jeder sollte in die Cybersicherheit einbezogen werden und die Bedeutung der Cybersicherheit verstehen.

 

Es müssen Parameter implementiert werden, um den Zugriff und die Konnektivität von OT’zur IT—und den Zugriff und die Konnektivität von IT’zur OT—als Lagerhalle zu verwalten Stellt zum ersten Mal eine Verbindung zur Außenwelt her.

 

Neben dem Schutz von IT und OT vor der Außenwelt müssen Fördertechnik/Intralogistik-Netzwerke auch voreinander geschützt werden. Eine Firewall schützt zwar beispielsweise vor unerwünschtem eingehendem Netzwerkverkehr, kann jedoch weder OT vor IT noch IT vor OT schützen.’— OT und IT müssen zusammenbleiben, —aber getrennt bleiben.

 

Hier ist ein Beispiel, das dies veranschaulicht: Wenn jemand im Büro versehentlich mit einer betrügerischen E-Mail interagiert, die in das IT-Netzwerk eindringt, ist die OT diesem Risiko ausgesetzt.’

 

Belden ist Ihr Experte für Fördertechnik/Intralogistik

Mit Blick auf die Zukunft müssen die Marktführer bereit sein, die Vorteile der Automatisierung im Bereich der Fördertechnik/Intralogistik zu nutzen, um die Effizienz zu steigern und mit den sich ständig ändernden Kundenbedürfnissen Schritt zu halten. Andernfalls kann eine ineffektive Materialflussplanung zu Verzögerungen, Engpässen und Ausfallzeiten führen.

 

Bei der Automatisierung Ihrer Materialhandhabungsumgebung ist es’von entscheidender Bedeutung, Experten aus Ihrer Branche zu suchen, die Ihre Herausforderungen verstehen und wissen, wie sie Sie durch den digitalen Transformationsprozess führen können. Wir sprechen ’nicht über Produkte,—wir’sprechen über einen Partner, der Folgendes kann:

  • Als Berater und Betreuer agiert
  • Sie bei der Navigation von Compliance- und Cybersicherheitsstandards unterstützt
  • Eine Roadmap für Ihre digitale Transformation plant und erstellt
  • Bei der Installation der Infrastruktur hilft
  • Wartungs- und Updatepläne implementiert

 

Eine vollständig integrierte Lösung von Belden bietet die Grundlage für Ursachenanalysen, KPI-Nachverfolgung und digitalisierte Arbeitsabläufe. Mit den richtigen Verbindungen können Lagerhäuser ihre Kunden besser bedienen, die Arbeit optimieren und die Betriebskosten senken.

 

Wir helfen Ihnen, Maschinen, Roboter, Menschen und Prozesse in Ihrem Lager miteinander zu vernetzen, damit Sie wichtige Leistungsdaten als Grundlage für Ihr Handeln sicher erfassen, koordinieren und analysieren können.

 

Erfahren Sie, wie wir den Bereich Fördertechnik/Intralogistik unterstützen.

 

Weiterführende Links:

Über den Autor

Artjom Bil

Globaler Produktmanager

Artjom begann seine Karriere als Junior Product Manager bei Belden im Jahr 2017, nachdem er seinen Bachelor-Abschluss in International Business and Management erhalten hatte. 2019 wurde er zum Global Product Manager befördert. Artjom unterstützt die Roadmap für IO-Systeme und konzentriert sich dabei auf die Erstellung kompletter IO-Link-Lösungen. Im Laufe seiner Zeit bei Belden hat Artjom mehrere Produkteinführungen in dieser Nische durchgeführt. Durch die Fokussierung des Portfolios auf die Kundenperspektive hat die Branche diese Produkte schnell angenommen und sein Portfolio unter den fortschrittlichsten Portfolios innerhalb der industriellen Verbindungslösungen positioniert.