Ethernet-Kabel im Schaltschrank, UTP-Kabel von einem Patch-Panel im Rechenzentrumsraum.

 

Für Rechenzentren ist der Wandel nicht neu. Layouts werden im Laufe der Zeit weiterentwickelt, um die Leistung zu optimieren und sich an neue technologische und betriebliche Anforderungen anzupassen.

 

Wenn Fortschritt und Wachstum bereits im ursprünglichen Entwurf berücksichtigt werden, dann kann die Neukonfiguration des Layouts Die Anpassung an neue Technologien und Änderungen der Betriebsanforderungen sollte’kein Problem darstellen.

 

Wenn diese jedoch nicht berücksichtigt werden, können bei der Änderung des Rechenzentrumslayouts Probleme auftreten.’

 

Ein typisches Beispiel: Wir haben mit einem Rechenzentrum-Team zusammengearbeitet, das nach Layout-Änderungen kein Patch-Panel mehr öffnen konnte. Warum? Weil ein Netzschalter im Weg war. Dies beeinträchtigte offensichtlich ihre Fähigkeit, Netzwerkprobleme zu beheben, Verbindungen hinzuzufügen und zu entfernen und sicherzustellen, dass die Kabel korrekt angeschlossen und gekennzeichnet sind.

 

Wie entsteht in einem Rechenzentrum ein solches Problem?

 

Es gibt viele mögliche Ursachen. Bei der Ersteinrichtung können beispielsweise Missverständnisse und/oder eine unzureichende Planung von Geräten und Platzierung von Anfang an zu solchen Designkonflikten führen.

 

Das Fehlen eines flexiblen, modularen Designs bedeutet häufig, dass die Geräte an festen Positionen verbleiben müssen, was die praktikablen Optionen einschränkt, wenn es an der Zeit ist, neue Komponenten hinzuzufügen.’ Die vorhandenen können’nicht verschoben, neu konfiguriert oder neu positioniert werden.

 

Manchmal funktioniert das Layout des Rechenzentrums zunächst, aber Änderungen, die im Laufe der Zeit vorgenommen werden, verursachen Probleme. Wenn beispielsweise neue Geräte in Schaltschränke und Schränke integriert werden, ohne die räumlichen Anforderungen, den Bedarf an Verbindungstechnik oder angrenzende Geräte zu berücksichtigen, können Designkonflikte zu Hindernissen führen, die sich auf die Leistung auswirken.

 

In anderen Fällen sehen sich Rechenzentrum-Manager mit zunehmender Dichte in Rechenzentren mit Platzmangel konfrontiert. Dies kann sie dazu zwingen, Geräte an zugegebenermaßen engen Stellen zu platzieren, an denen ein Gerät den Zugriff auf ein anderes Gerät oder dessen Funktionalität behindert. Warum? Weil sie keine andere Möglichkeit sehen.’

 

Der Weg zur Verbesserung der Patch-Panel-Zugänglichkeit

Ob Sie es glauben oder nicht, wir haben viele ähnliche Situationen wie die oben beschriebene erlebt, in denen Rechenzentrumsmanager Schwierigkeiten damit hatten, den Zugriff auf Patchpanels aufrechtzuerhalten.’ Ohne ordnungsgemäße Planung können Dinge wie Stecker, Stromverteilereinheiten (Power Distribution Units, PDUs), vertikale Manager und sogar Kabel selbst den Zugang zum Patch-Panel blockieren.

 

Im obigen Beispiel konnte der Schalter nicht verschoben werden, ebenso wenig wie das Patchpanel.’ In solchen Situationen kommen Kunden häufig zu uns und fragen: “Was können wir tun, um das Problem zu beheben? Welche anderen Möglichkeiten haben wir?”

 

Jedes Mal, wenn wir eine solche Anfrage erhalten, stellen wir sicher, dass wir das volle Ausmaß des Problems verstehen, die vorhandenen Lösungen, warum Komponenten’nicht so funktionieren, wie sie sollten, und was getan werden könnte, um die Situation zu beheben. Das bedeutet oft:

  1. Erfragen spezifischer Details zum bestehenden Setup und den verwendeten Produkten sowie zu temporären Lösungen, die ausprobiert wurden

  2. Visuelle Beurteilung der Situation, sei es durch Fotos, Videos, einen virtuellen Rundgang oder einen Besuch vor Ort

  3. Analyse des Rechenzentrum-Layouts und Feststellung, warum das Zugänglichkeitsproblem überhaupt besteht (Designfehler, schlechte Planung, räumliche Beschränkungen, etwas anderes?)

  4. Vorschlagen möglicher Lösungen zur Behebung von Designkonflikten, damit Rechenzentrum-Manager einfachen und sicheren Zugang zum Patch-Panel haben

 

Für den Fall, dass der Netzschalter das Patch-Panel behinderte, bestand unsere Antwort darin, ein maßgeschneidertes V-förmiges Patch-Panel zu entwickeln. Das abgewinkelte Design vergrößert den Freiraum an der Vorderseite des Patch-Panels und erleichtert so den Zugang. Außerdem führt es die Kabel in die Ports, reduziert das Risiko von Verwicklungen und verbessert das Kabelmanagement.

 

Um ähnliche Probleme zu lösen, haben wir auch Patchkabel-Trays entwickelt, die an den äußersten Seiten schmal, in der Mitte jedoch normal breit sind.’ Die schmalen Enden können an engen Stellen platziert werden, während die Mitte immer noch ausreichend Platz für die Kabelorganisation bietet. Dies ermöglicht es Rechenzentrumsmanagern, Hindernisse durch vertikale Manager, PDUs zu umgehen Oder Kabel für den Zugriff auf Patchpanels.

 

Manchmal werden die maßgeschneiderten Lösungen, die wir entwickeln, um ein bestimmtes Problem für einen bestimmten Kunden zu lösen, zu Standardangeboten. Unser Zero U Vertical Patching Ist ein gutes Beispiel. Wir hatten ihn ursprünglich für einen Kunden entwickelt, der wertvollen Schaltschrank-Platz für andere Geräte freimachen, aber dennoch Glasfaser und Kupfer in seinen Schränken unterbringen wollte. Heute handelt es sich um eine Lösung, die jeder Rechenzentrumskunde nach Wunsch in sein Rechenzentrumslayout integrieren kann.’

 

Die klugen Köpfe Ihres Rechenzentrums

Unsere internen Rechenzentrumsexperten, Ingenieure und Spezialisten können Teil Ihres Prozesses sein,—egal, wo Sie sich befinden. Sie sind die Masterminds hinter den kompletten Verbindungslösungen, die in Rechenzentrumsinfrastrukturprojekten jeder Größenordnung auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen.’

 

Da wir kollaborativ arbeiten, erforschen und entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ideen. Wir können offen über Ideen diskutieren, konstruktive Kritik üben und Erfolge feiern. Zusammenarbeit führt zu Innovationen—und Innovationen tragen zum Erfolg Ihres Unternehmens bei.

 

Erfahren Sie, wie wir Sie bei Ihrem unternehmenskritischen Rechenzentrumsbetrieb unterstützen.

 

Weiterführende Links:

 

Über den Autor

Carlos Matos

Globaler Produktmanager

Carlos Matos verwaltet bestehende Produktfamilien für Glasfaserverbindungen und identifiziert potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten für Glasfaserprodukte. Mit fast 16 Jahren Branchenerfahrung hat sich Carlos auf Netzwerkinfrastruktur, IT, Rechenzentren und LANs (Local Area Networks) spezialisiert.