Futuristisches Konzept Business und Industrie 4.0 moderne Technologie Fabrik, intelligente Industrieanlage Automatisierung Roboterarm, Robotersteuerung Produktionslinie, Steuerung durch künstliche Intelligenz oder KI

 

Wieder einmal widmet Belden seinen letzten Blog zur industriellen Automatisierung des Jahres der Zusammenfassung der Blog-Themen, die Sie in den letzten 12 Monaten am meisten interessiert haben.

 

Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, über Trends und Best Practices in den Bereichen industrielle Automatisierung und Sicherheit auf dem Laufenden zu bleiben. Daher veröffentlichen wir jede Woche Blogs mit Einblicken und Ratschlägen unserer internen Experten.

 

Zum Abschluss von 2023 haben wir uns mit den Themen und Gesprächen befasst, die Ihnen am wichtigsten waren. Ihre Favoriten werden unten geteilt.

 

Meistgelesene Industrie-Blogs veröffentlicht in 2023

 

1. Entdecken Sie die 5 Hauptvorteile von digitalen Umspannwerken

Digitale Umspannwerke sind nichts Neues, ihre Einführung wurde jedoch bisher durch veraltete Prozesse, Vorschriften, konservative Ansätze und begrenztes Wissen behindert. In den letzten Jahren kam es jedoch zu einer Trendwende: Digitale Umspannwerke gewinnen an Bedeutung. In diesem Blog werden die größten Vorteile von digitalen Umspannwerken beschrieben, von erhöhter Sicherheit bis hin zu einfacherer Wartung. Lesen Sie die Kurzübersicht, um mehr zu erfahren.

 

2. 6 Vorteile der Single-Pair-Ethernet-Technologie

Es ist wichtig, die Vorteile von Single-Pair Ethernet (SPE) zu verstehen und zu wissen, welche Vorteile die Technologie für Anwendungen bietet, die Daten über große Entfernungen übertragen müssen, aber keine hohen Anforderungen an Geschwindigkeit oder Bandbreite stellen. Dieser Blog gab uns die Gelegenheit, die Vorteile des Ersatzes einer Vierdrahtleitung durch eine Zweidrahtleitung in Bezug auf Kosten, Installation und Leistung hervorzuheben. Wenn Sie mehr erfahren möchten, betrachten Sie dies als Ihre SPE-Einführung.

 

3. Die Bedeutung der Automatisierung des Massentransits für die Fahrgastzufriedenheit

Es ist kein Geheimnis, dass die Fahrgäste von heute eine einfache, unkomplizierte und optimierte Fahrgastabfertigung erwarten. Sie wünschen sich beispielsweise weniger Verspätungen, ein Einsteigen ohne Ticket, Apps zur Reiseplanung und Erinnerungen an Abfahrten/Haltestellen – und natürlich ein sicheres Reiseerlebnis von Anfang bis Ende. In diesem Blog wird erläutert, wie die Automatisierung des öffentlichen Nahverkehrs die Erwartungen der Fahrgäste erfüllen und gleichzeitig den Verkehrsbehörden helfen kann, die Effizienz und Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern.

 

4. Überwindung der Hindernisse für die Verbreitung von Single Pair Ethernet

Single-Pair Ethernet (SPE) ist wieder auf der Liste der meistgelesenen Artikel! Diesmal handelt es sich um einen Blog über die Akzeptanzrate von SPE, was eine größere Verbreitung verhindert und wie die Branche mit diesen Problemen umgeht. Wenn Sie mehr über das SPE-Ökosystem und die Entwicklung der Technologie erfahren möchten, dann beginnen Sie mit diesem Blog.

 

5. Benötigen Sie einen IP67 Ethernet Switch? Stellen Sie zunächst folgende Fragen:

Die Wahl des richtigen Ethernet-Switches hängt oft von der Entscheidung zwischen IP-Schutzarten ab: Sollten Sie sich für einen IP20- oder IP67-Switch entscheiden? Beide erfüllen den gleichen Zweck, bieten aber unterschiedliche Vor- und Nachteile. In einigen Umgebungen sind möglicherweise IP67-Switches erforderlich. In anderen Fällen sind IP20-Switches jedoch die kostengünstigere Wahl. Woher wissen Sie, was das Beste für Sie ist? Die Antwort finden Sie in diesem Blog!

 

Beldens meistgelesene Industrieblogs aller Zeiten

Diese Blogs wurden vor 2023 veröffentlicht und stellen die meistgelesenen Industrieblogs von Belden dar, seit unsere Experten vor fast einem Jahrzehnt mit dem Schreiben dieser Blogs begonnen haben. Spoiler-Alarm: Hier geht es um ein wichtiges Thema. Können Sie sich vorstellen, was es ist?

 

1. So passen Sie industrielle Edge-Anwendungen an  Zu Ihren Geschäftszielen

Dieser Blog ist Teil einer Blogserie zum Thema Industrial Edge, die wir 2022 entwickelt haben. Er befasst sich mit der Bedeutung hardwareunabhängiger Edge-Anwendungen, der Rolle von Industrial Edge-Anwendungen und der Ermittlung der technischen Anforderungen Ihrer Anwendung. Wenn Sie sich für industrielle Edge-Lösungen interessieren, dann sollten Sie diesen Blog unbedingt auf Ihre Leseliste setzen.

 

2. 10 Kriterien, die Sie für Ihre Industrial-Edge-Computing-Geräte berücksichtigen sollten

Der zweite Blog auf unserer Liste ist auch Teil der Blogserie Industrial Edge, die wir letztes Jahr entwickelt haben. Um den Auswahlprozess für industrielle Edge-Computing-Geräte schneller und einfacher zu gestalten, werden in diesem Blog 10 wichtige Kriterien vorgestellt, die Sie berücksichtigen sollten – von Rechenressourcen bis hin zur Sicherheit und darüber hinaus. Mithilfe der Ratschläge in diesem Blog können Sie Edge Computing möglich machen.

 

3. Industrial-Edge-Lösungen: Warum sind sie erforderlich?

Dieser Beitrag war einer unserer meistgelesenen Blogs im Jahr 2022. In diesem Jahr wurde er so oft aufgerufen, dass er in die Liste unserer meistgelesenen Industrieblogs aller Zeiten aufgenommen wurde. Insbesondere bei unternehmenskritischen Anwendungen ist es unerlässlich, dass industrielle Edge-Lösungen schnelle, zuverlässige und genaue Ergebnisse liefern – und dies auf sichere Weise. Wenn Sie mehr über Industrial-Edge-Lösungen erfahren möchten, wie sie funktionieren und warum Sie sie brauchen, dann bietet dieser Blog den perfekten Einstieg.

 

4. Herausforderungen bei der Datenaufnahme – und wie Industrial Edge-Lösungen helfen

Überraschung! Dieser Blog ist ein weiterer in unserer Industrial Edge-Blogserie. In diesem Beitrag untersuchen wir, wie Industrial-Edge-Lösungen auf bestimmte Anwendungsfälle angewendet werden können. Anschließend stellen wir Ihnen einen dreistufigen Datenerfassungsprozess vor, der Sie bei der Berechnung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) und anderer kritischer KPIs unterstützt. Wenn Sie sich verbessern möchten, müssen Sie mit Messungen beginnen – und dieser Blog kann Ihnen dabei helfen.

 

5. Industrielles Internet der Dinge (IIoT) und der Wert des Erhebens von Daten

Von Umgebungs- und Betriebsdaten bis hin zu Netzwerkdaten gibt es unzählige Arten von Daten, die in einer IIoT-Installation ausgetauscht werden können. In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie feststellen können, ob Ihre IIoT-Daten nützlich sind, wie Ihre Daten erhoben werden sollten und wie wir Sie auf Ihrer Datenreise unterstützen können. Lesen Sie diesen Blog, wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Ihre industriellen Daten erfassen und nutzen können.

 

Besser informiert mit Belden

Unsere Experten verfassen diese Blogs, damit Sie in Fragen der industriellen Automatisierung und Sicherheit eine zuverlässige, unvoreingenommene Informationsquelle haben, der Sie vertrauen können.

 

Solange Sie unsere Blogs weiterhin wertvoll finden, werden wir weiterhin welche erstellen. Gibt es Themen der industriellen Automatisierung und Sicherheit, über die Sie in 2024 mehr erfahren möchten? Lassen Sie es uns wissen und wir beantworten Ihre Fragen! Oder sprechen Sie direkt mit einem unserer Experten für industrielle Automatisierung.

 

Weiterführende Links:

Über den Autor

Belden

Belden setzt eine Vielzahl von Experten ein, die uns bei der Beschaffung hochwertiger Inhalte unterstützen. Zu diesen Fachexperten zählen aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, externe Mitarbeiter und Branchenspezialisten. Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an [email protected], um mit dem entsprechenden Teammitglied in Kontakt zu treten.