Pressemitteilung

Belden wird vom „Cabling Installation & Maintenance Magazine“ mit sechs Innovationspreise​​​​​​​n ausgezeichnet

Belden
Remote IP und I/O Plenum Kabel, OptiTuff®-Verbindungstechnik, FX ECX Gehäuse, hybride Anschlussdosen und eine virtuelle Erfahrung im Bereich der Gesundheitstechnologie wurden alle mit dem 2024 Cabling Installation & Maintenance Innovators Award ausgezeichnet.

 

St. Louis, Missouri – 20. September 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass sechs seiner Produkte im Rahmen der 2024 Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards als Gold-Preisträger ausgezeichnet wurden.

 

1. Plenum-Stadionkabel und Verbindungstechnik für den Innen-/Außenbereich

Die Plenum-Stadionkabel von Belden für Innen- und Außenbereiche wurden speziell für Sportstätten entwickelt und sind für den Einsatz im Freien, in unterirdischen Kabelkanälen und für Antennenanwendungen vorgesehen. Mit einer CMP-Bewertung für Räume mit raumlufttechnischen Anlagen können sie überall ohne Begrenzung installiert werden.​​​​​​​ Das gleiche Kabel kann zwischen Innen- und Außenbereich vom Übertragungswagen bis zur Kamera verlegt werden.​​​​​​​ Dies beschleunigt die Installation und unterstützt eine einfachere Spezifikation.

 

2. FX ECX Glasfasergehäuse für die Wandmontage

Mit dem FX ECX Glasfasergehäuse für die Wandmontage können Installateure den freien Platz nutzen, wenn Systeme für die Schaltschrankmontage nicht passen. Das Patch-Panel bietet bis zu 192 Anschlüsse auf kompakter Wandfläche und bringt Glasfaser näher an Benutzer und Geräte, ohne Stellfläche zu beanspruchen. Eigentümer können nun Glasfaseranschlüsse in Gebieten einsetzen, die ursprünglich nicht für Glasfasernetze vorgesehen waren.​​​​​​​ Versenkte Befestigungslöcher erleichtern die Montage; abnehmbare, schwenkbare Kassettenschienenbaugruppen bieten leichten Zugang zu den Anschlüssen und ermöglichen es den Technikern, die Module an einen bequemeren Arbeitsplatz zu verschieben.​​​​​​​

 

3. DuetConnect Hybrid-Anschlussbox

Diese stapelbare Abschlussdose ermöglicht ein einfaches, sauberes und effizientes Abschließen von Hybridkabeln, wobei Kupfer- und Glasfaserkabel in einer einzigen Dose getrennt bleiben, um eine ordnungsgemäße Leistung zu gewährleisten.​​​​​​​ Die DuetConnect Hybrid-Anschlussbox beschleunigt den Abschluss, macht Nacharbeiten überflüssig, unterstützt eine schnelle Skalierbarkeit und höhere Dichte und dient als Abschlusspunkt, um neue Standorte mit Strom zu versorgen.

 

4. RemoteIP-Kabel

RemoteIP-Kabel lösen Probleme in Umgebungen, in denen die Kategorie-Verkabelung nicht ausreicht. Die Kabel versorgen IP-Geräte in einer Entfernung von bis zu 215 m mit Daten und Strom, was Kosten spart und den Platzbedarf optimiert, da keine neuen Telekommunikationsräume, Medienkonverter oder Extender erforderlich sind.​​​​​​​ Sie funktionieren mit jedem Gerät oder Switch, der den IEEE-Anwendungsstandards entspricht, einschließlich IP-Kameras, Gebäudesensoren und PoE-LED-Leuchten.

 

5. Präsentation zur Verbesserung der Patientenerfahrung

Der Showcase zur Verbesserung der Patientenerfahrung im Kundeninnovationszentrum von Belden in Chicago ist eine immersive Neuinterpretation des Gesundheitswesens, die Branchenexperten einen Blick in die Zukunft ermöglicht.​ Die Besucher können aus erster Hand erfahren, wie integrierte Technologie und konvergente Netzwerke die Ergebnisse spezifischer Gesundheitsszenarien verbessern, z. B. bei der Patientenberatung, bei schwierigen Patienten und in Notfällen.​​​​​​​ Diese Präsentation gibt Führungskräften im Gesundheitswesen einen Einblick in die Auswirkungen einer intelligenten, vernetzten Gesundheitsumgebung auf die Patientenzufriedenheit, den Betrieb der Einrichtung sowie das Engagement und die Bindung des Personals.​​​​​​​

 

6. OptiTuff Verbindungstechnik und Kabelmanagement

Die Feldanschluss-Verbindungstechnik für OptiTuff Mini-Glasfaserkabel bietet Installateuren neue Möglichkeiten für eine schnelle und einfache Installation sowie Kompatibilität mit den beliebten FX Fusion Spleißverbindern und FX ECX Patchpanelsystemen. Installateure können OptiTuff jetzt für ein breiteres Spektrum von Glasfaseranwendungen einsetzen und gleichzeitig eine schnelle und einfache Installation aufrechterhalten und das Kabelmanagement verbessern.

 

Die Innovators Awards für Verkabelungsinstallation und -wartung, die von der Fachzeitschrift Cabling Installation & Maintenance vergeben werden, zeichnen die innovativsten Anwendungen von Produkten und Systemen der Verkabelungs- und Kommunikationstechnologie in der strukturierten Verkabelungsindustrie aus. Die Preisträger wurden auf der Herbstkonferenz 2024 von BICSI am 16. und 2024. September in Las Vegas ausgezeichnet.

 

Erfahren Sie mehr über diese preisgekrönten Produkte sowie über die Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen.

 

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
(317) 815-2402
Lisa.Williams@Belden.com

 

Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.