Industrielle Automatisierung

Intelligente Verkehrssysteme: Bewältigung von 4 häufigen Herausforderungen bei der Bereitstellung

Pradeep Kumar
Da intelligente Verkehrssysteme relativ neu sind, gibt es nicht den einen perfekten Weg für den Einsatz dieser Konzepte und Technologien. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre ITS-Systeme mit neuen Technologien weiterentwickeln können.

 


 

 

In den letzten zehn Jahren haben immer mehr Städte, Gemeinden, staatliche Behörden und Unternehmen intelligente Verkehrssystemlösungen (IVS) eingesetzt, um die Art und Weise, wie sich die Gesellschaft bewegt, zu verändern.

 

Die Vorteile von ITS liegen zwar auf der Hand: Sie können die Effizienz des Datenverkehrs verbessern und Verkehrsprobleme reduzieren, aber die Bereitstellung ist weder einfach noch unkompliziert. Es können zahlreiche Hindernisse zwischen ITS-Traum und Realität stehen, und diese vier treten besonders häufig auf. Hier geben wir Ratschläge, wie man sie überwinden kann.

 

1. Das Fehlen eines einheitlichen IVS-Rahmens

Da intelligente Verkehrssysteme relativ neu sind, gibt es nicht den einen „richtigen“ Weg für den Einsatz dieser Konzepte und Technologien. Das bedeutet, dass es in der Branche auch keinen Konsens über Standards und Best Practices gibt.

 

Städte, Gemeinden, staatliche Behörden und private Einrichtungen müssen selbst herausfinden, wie sie ITS entwerfen, einsetzen und verwalten können, ohne dabei kontinuierlich angeleitet zu werden.

 

Aber es ist wichtig zu erkennen, dass Sie ITS-Entscheidungen nicht alleine treffen müssen – und es ist nicht Ihre Aufgabe, alles über diese neuen Technologien zu verstehen und wie sie genutzt werden können.

 

Suchen Sie stattdessen einen vertrauenswürdigen Partner, der sich mit intelligenten Verkehrssystemen auskennt, Ihre Anforderungen mit der richtigen Technologie abstimmen und Ihnen erklären kann, was Sie in Bezug auf den ROI erwarten können, und der Ihnen helfen kann, Systeme effektiv einzusetzen und den größtmöglichen Nutzen zu erzielen.

 

2. Arbeiten mit veralteter Infrastruktur

Viele neue Technologien der nahen Zukunft arbeiten gut mit intelligenten Verkehrssystemen zusammen und werden erforderlich sein, damit sie ihren vollen Wert entfalten können:

  • IPv6 wird Fahrzeugen helfen, mit Autobahnen und untereinander zu kommunizieren.
  • V2X (Vehicle-to-Everything) nutzt Sensoren, Kameras und Wireless-Verbindungen, um Autos mit ihren Fahrern und ihrer Umgebung zu verbinden.
  • Edge Computing verarbeitet Sensordaten näher an dem Ort, an dem Informationen generiert werden, um schnellere Reaktionszeiten zu ermöglichen.
  • 5G unterstützt Dienste wie automatisierte Maut und mobiles Hochgeschwindigkeits-Internet in Fahrzeugen für eine bessere Verbindungstechnik, so dass alle Arten von Geräten kommunizieren können.

Veraltete und leistungsschwache Netzwerke können diese bandbreitenintensiven Technologien jedoch nicht unterstützen.

 

Einige Städte, Gemeinden, staatliche Behörden und private Einrichtungen haben dies aus erster Hand erfahren, als sie versuchten, ITS-Lösungen in ihrer bestehenden Infrastruktur einzusetzen. In einem Fall versuchte eine Stadt, Daten von 1.000 Kameras mit einer 100-Mbit/s-Verbindung zu streamen. Es dauerte nicht lange, bis man feststellte, dass dies nicht möglich war. Die Netzwerkinfrastruktur muss aktualisiert werden, um den steigenden Bandbreitenanforderungen und der für die Digitalisierung erforderlichen Ethernet-Kommunikation gerecht zu werden.

 

Wenn Sie Investitionen in intelligente Verkehrssysteme planen, stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk diese unterstützen kann – zusammen mit jeder anderen Technologie, die Sie später einsetzen könnten. Ein zukunftssicheres Netzwerk ist der Schlüssel, um einen soliden ROI zu erzielen und sicherzustellen, dass die ITS-Technologie wie erwartet funktioniert.

 

3. Investieren trotz kleiner Budgets

Investitionen in intelligente Verkehrssysteme sind nicht günstig. Es kann finanziell überwältigend sein, Ihre Infrastruktur auf einmal komplett zu transformieren.

 

Erstellen Sie stattdessen einen Plan für den Übergang in Phasen. Arbeiten Sie mit einem vertrauenswürdigen Netzwerkinfrastrukturpartner zusammen, der Ihnen sagen kann, was Sie tun sollten und wann Sie es tun sollten. Indem Sie sich die Zeit nehmen, Ihren aktuellen Stand, Ihre Ziele und Ihre derzeitige Technologie zu beurteilen, können Sie Lücken und Bereiche identifizieren, in denen Legacy-Assets erhalten werden können. Auf diese Weise können Sie strategische Investitionen tätigen, die dort angesiedelt sind, wo sie am dringendsten benötigt werden.

 

Bei richtigem Einsatz bieten intelligente Verkehrssysteme einen schnellen ROI, was die Vorabinvestition praktischer macht. Sie senken die Kosten, indem sie eine intelligentere Möglichkeit bieten, Probleme zu beheben und zu lösen, Straßenarbeiten zu planen und durchzuführen, den Verkehr umzuleiten und auf Vorfälle zu reagieren sowie die Fernüberwachung und Visibilität zu unterstützen, um die Zeit der Mitarbeiter zu maximieren.

 

4. Mangelndes Wissen der Führung über ITS

Bei all den anderen Aufgaben, für die sie verantwortlich sind – die Erstellung von Richtlinien und Verfahren, die Überwachung von Sicherheit und Geräten sowie die Überwachung von Mitarbeitern, haben viele Transportleiter kaum die nötige Zeit, um sich genauer über den Wert von ITS und seine Möglichkeiten zu informieren. Sie sind zu sehr mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. Es kann ein Vollzeitjob sein, mit der Technologie in der Transportbranche auch nur Schritt zu halten.

 

Hier kommt der richtige Partner ins Spiel. Sie sollten nicht nur über den Wert intelligenter Verkehrssysteme und ihre Möglichkeiten aufklären, sondern Ihnen auch dabei helfen, finanzielle Argumente zu erstellen, damit jeder die Möglichkeiten versteht und die technischen Details nachvollziehen kann.

 

Wir helfen Ihnen, ITS-Lösungen auf den Weg zu bringen

Die ITS-Lösungen von Belden ermöglichen es Städten und Gemeinden, die Digitalisierung zu beschleunigen und den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit zu verbessern.

 

Wir fungieren als Ihr Partner bei der Entwicklung einer Netzwerkarchitektur, die intelligente Straßen ermöglicht und riesige Datenmengen unterstützt, die aus mehreren Quellen gleichzeitig stammen, wie z. B. Kameras, Detektoren, Leuchten, Zähler, Sensoren, Apps und vernetzte Fahrzeuge.

 

Unsere Kundeninnovationszentren verfügen über Teams von internen Experten für Transportsysteme, die sich in Ihre Lage versetzen, Ihre Herausforderungen verstehen und Ihnen helfen können, ein herstellerunabhängiges Netzwerk zu entwerfen, zu konfigurieren, bereitzustellen und zu warten, damit Ihre Transportpläne ohne ständige und kostspielige Updates, Upgrades und Produktänderungen erfolgreich sein können.

 

 

 

Passende Ressourcen: