Ein Einblick in den NFPA-Prozess zur Entwicklung von Standards
Um sicherzustellen, dass die neuesten Sicherheits- und Technologiepraktiken berücksichtigt und implementiert werden, arbeiten die Gremien zur Erstellung von Codes (CMPs) zusammen. Das Gremium besteht aus Inspektoren, Anwendern, Installateuren, Handwerkern, Prüflaborspezialisten und Herstellern (darunter Belden) und ist für die Prüfung und Aktualisierung des National Electrical Code (NEC, oder NFPA 70) zuständig.
Die letzte Aktualisierung, an der derzeit gearbeitet wird, wird der 2023 National Electrical Code. Er soll noch in diesem Jahr und voraussichtlich im Oktober 2022 veröffentlicht werden.
Im Rahmen dieser Überarbeitung werden mehrere neue Artikel vorgeschlagen. Die Themen reichen von der Verwendung, der Installation und den Konstruktionsvorschriften von Mess-Abzweigkabeln bis hin zum Anschluss alternativer Energiesysteme an Versorgungseinrichtungen. In diesen Artikeln ist eine vorgeschlagene Aktualisierung enthalten, die sich auf die strukturierte Verkabelung auswirken wird: Neuer Artikel 726, Klasse 4 (CL4) Stromsysteme.
Systeme der Klasse 4 werden auch als Packet Energy Transfer (PET), Digital Electricity™ (DE), Impulsstrom, intelligente Übertragungssysteme oder Stromsysteme mit Fehlermanagement bezeichnet. Im Gegensatz zu leistungsbegrenzten Schaltungen der Klassen 2 und 3 haben Systeme der Klasse 4 keine Begrenzung für das Ausgangssignal der Stromquelle. Sie begrenzen die im Fehlerfall zur Verfügung stehende Energie und Leistung, einschließlich menschlicher Kontakte, Lichtbögen und Widerstandsfehler. Mit anderen Worten: Sie überwachen auf Fehler und steuern die Leistungsabgabe, um die Fehlerenergie zu begrenzen. Dadurch sind Systeme der Klasse 4 genauso sicher – wenn nicht sogar sicherer – als Systeme der Klasse 2 und Klasse 3, so dass sie von denselben Teams installiert werden können, die auch CAT-Kabel installieren.
Während die Arbeit am 2023 National Electrical Code im Gange ist – einschließlich der möglichen Ergänzung um Stromversorgungssysteme der Klasse 4 – hielten wir es für einen guten Zeitpunkt, um den von der NFPA verfolgten Entwicklungsprozess zu untersuchen. Es ist ein offener, konsensbasierter Prozess, der die Beteiligung der Öffentlichkeit bei jedem Schritt fördert.
Unsere Branche befolgt diese Normen, um Einheitlichkeit, Leistung, Kompatibilität und Sicherheit zu gewährleisten. Jedoch wissen viele Menschen nicht, wie der Entwicklungsprozess funktioniert. Da Belden an der Entwicklung beteiligt ist, möchten wir einen Blick hinter die Kulissen gewähren und zeigen, wie eine NFPA-Norm zu einer Norm wird.
Obwohl es sich um vereinfachte Erklärungen handelt, bieten diese vier Schritte einen hilfreichen Überblick darüber, wie der Prozess von Beginn bis zum Ende funktioniert.
Stufe 1: Öffentlicher Input
Alle Interessenten haben eine bestimmte Zeit (in der Regel einige Monate), um auf elektronischem Wege Beiträge zu einer bestehenden Norm oder einem neuen Normentwurf auf der Grundlage der neuesten Ausgabe einzureichen.
Nach Ablauf der Einsendefrist wird eine erste Entwurfssitzung abgehalten, bei der der technische Ausschuss diese öffentlichen Beiträge prüft und beantwortet. Jeder Vorschlag wird abgewogen und geprüft und dann auf der Grundlage der relevanten Daten bewertet. Überarbeitungen, die die Abstimmung in der „ersten Entwurfssitzung“ erfolgreich bestehen, werden als erster Entwurf veröffentlicht.
Die erste Entwurfssitzung für den 2023 National Electrical Code wurde im Januar 2021 abgehalten. Kommentare aus der Öffentlichkeit wurden von Mitte Mai bis Mitte September entgegengenommen 2020.
Stufe 2: Öffentlicher Kommentar
Nach der Veröffentlichung des ersten Entwurfs des Berichts kann jeder Interessierte erneut einen Kommentar zu dem Entwurf abgeben. Dabei kann es sich um eine Zustimmung oder einen Einwand zu einer bestehenden Norm oder einem neuen Normentwurf handeln.
Nach Ablauf dieser Frist findet eine zweite Entwurfssitzung statt, in der das technische Gremium die Kommentare noch einmal überprüft und beantwortet.
Die zweite Entwurfssitzung für den 2023 National Electrical Code wurde im Oktober 2021 abgehalten.
Stufe 3: NFPA Technische Sitzung (Tech Session)
Nach Abschluss der öffentlichen Input- und der öffentlichen Kommentarphase hat die Öffentlichkeit eine weitere Gelegenheit, Themen zu erörtern und zu diskutieren. Dies geschieht auf dem NFPA Technical Meeting, das jedes Jahr im Juni auf der NFPA Conference & Expo stattfindet.
Sollte der ursprüngliche Einsender (oder sein Vertreter) mit der Arbeit des technischen Komitees nicht zufrieden sein, kann er während dieser Zeit eine NITMAM (Notice of Intent to Make a Motion, Mitteilung über die Absicht, einen Antrag zu stellen) einreichen, um während des NFPA Technical Meeting angehört zu werden. Voraussetzung dafür ist, dass er seine Absicht, einen NITMAM einzureichen, vor der Sitzung erklärt.
Wenn für eine bestimmte Norm kein NITMAM eingereicht oder als ordnungsgemäß zertifiziert wird, wird die Norm an das Normungsgremium zur Veröffentlichung weitergeleitet, anstatt auf die Tagesordnung des NFPA Technical Meeting gesetzt zu werden. Diese Normen werden als „Zustimmungsnormen“ bezeichnet, was bedeutet, dass keine weitere Diskussion darüber erforderlich ist.
Die Anhörung und Abstimmung über die Einsprüche für den 2023 National Electrical Code findet im Rahmen der NFPA Conference & Expo im Juni 2022 statt.
Stufe 4 (letzte Stufe): Einsprüche des Gremiums und Veröffentlichung der Normen
Wenn das Normungsgremium zusammentritt, um eine NFPA-Norm herauszugeben, werden auch Einsprüche im Zusammenhang mit dieser Norm behandelt.
Nach Anhörung aller Einsprüche veröffentlicht das Normungsgremium die offizielle NFPA-Norm (vorbehaltlich einer begrenzten Überprüfung durch das NFPA Board of Directors). Die neue Norm tritt 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Nach ihrer Veröffentlichung als Norm wird sie im Internet kostenlos abrufbar sein. Um mehr über den NEC zu erfahren, sollte man sich die Zeit für das Durchlesen nehmen.
Unter diesem Link gelangen Sie zur NFPA-Website, wo Sie kostenlos auf die neueste Ausgabe des NEC zugreifen können (klicken Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche „free access“).
Wir werden Sie weiterhin über die Herausgabe des 2023 National Electrical Code auf dem Laufenden halten. Wenn Sie Fragen haben, dann kontaktieren Sie mich bitte.