Intelligente Gebäude

Erstellen Sie Ihr eigenes Glasfaser-Playbook zum Entwerfen, Installieren und Verwalten von Glasfasern

Henry Franc

Ein Glasfaser-Playbook ist nicht nur ein Leitfaden für die Vorplanung, sondern für alles, was mit Ihrer Glasfaser zu tun hat. Es legt Systemanforderungen und praktische Lösungen dar, um zu visualisieren, was Sie für den Erfolg benötigen.

 


 

Da Glasfaser immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist es von entscheidender Bedeutung, Ihre Glasfaserprojekte so zu verwalten, dass die Ergebnisse erzielt werden, die Sie und Ihre Kunden erwarten. Sie müssen in der Lage sein, Glasfaser effektiv zu entwerfen, zu installieren und zu verwalten.

 

Wir haben einen kleinen Trick gelernt, um es einfacher zu machen. Möchten Sie das Geheimnis erfahren?

 

Es beginnt mit der Erstellung eines Glasfaser-Playbooks. Es gibt nicht eine einzige Glasfaserlösung, die alle Ihre Anforderungen erfüllt, und genau das macht ein Glasfaser-Playbook so hilfreich.

 

Was ist ein Playbook für Glasfaserprojekte?

Stellen Sie sich ein Playbook als einen Strategieplan vor – ein Tagebuch des Vertrauens, in dem festlegt ist, wie Sie die erwarteten Ergebnisse basierend auf den Anforderungen und den Einschränkungen Ihrer Umgebung erzielen.

 

Wenn Sie es richtig erstellen, können Sie mit Ihrem Glasfaser-Playbook Folgendes tun:

  • Erfassen Sie alle Anforderungen, die Sie benötigen, um Ihr Glasfaserprojekt erfolgreich durchzuführen.

  • Dokumentieren und stellen Sie sicher, dass die Ziele aller Beteiligten während des gesamten Glasfaserprojekts erreicht werden.

  • Bieten Sie eine Möglichkeit, alle Glasfaser-Szenarien und -Strategien, die Ihr Projektteam verwenden kann, zusammen mit ihren Auswirkungen aufzuzeichnen, zu formalisieren, zu organisieren und regelmäßig zu überprüfen.

  • Reduzieren Sie die Zeit, die Sie im Problemlösungsmodus verbringen, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können, ohne sich um so viele unerwartete Notfälle oder Probleme bei der Fehlerbehebung kümmern zu müssen.

  • Entwickeln Sie einen Rahmen für die Nachfolgeplanung. Selbst wenn das Playbook in fünf oder 10 Jahren für Ihre Rolle nicht mehr relevant sein wird, wird es für jeden, der nach Ihnen kommt und diese Informationen benötigt, sehr wertvoll sein.

 

Ein Glasfaser-Playbook ist nicht nur ein Leitfaden für die Vorplanungsphase des Designs, sondern für alles, was mit Ihrer Glasfaser zu tun hat. Es hilft Ihnen bei der Festlegung von Systemanforderungen und praktischen Lösungen, um sich ein Bild von Ihrem Ziel zu machen und von dem, was Sie brauchen, um erfolgreich zu sein.

 

Welche Informationen sollten wir einbeziehen?

Auf einem hohen Niveau sollte es Informationen enthalten über:

  • Menschen
  • Organisationen
  • Prozesse
  • Materialien, Werkzeuge und andere Technologien

 

Es kann Bilder, Diagramme, Beispiele und sogar Links für Firmware-Updates und Technologieressourcen enthalten.

 

Hier sind einige wichtige Komponenten, die Sie in jedes von Ihnen erstellte Glasfaser-Playbook aufnehmen sollten:

 

  • Eine Beschreibung der Bedürfnisse der Organisation. Was treibt dieses Bedürfnis an? Warum ist der Bedarf überhaupt da? Warum muss es angegangen werden? Standards können zwar eine Rolle spielen, aber es kann sein, dass Sie über die Standards hinausgehen müssen, um das zu erreichen, was Sie wirklich brauchen.

  • Die Menschen und Organisationen, die betroffen sein werden. Wer wird von dieser Glasfaserlösung bedient? Wer wird an dem Projekt beteiligt sein und welche Rolle werden sie spielen? Dieser Abschnitt sollte Kunden, Vertreter, Anbieter, Vertriebspartner, Auftragnehmer und Berater umfassen.

  • Prozesse. Notieren Sie Dinge wie Workflows, Installationspraktiken, vertrauenswürdige Ressourcen, Formeln, erwartete Leistungsniveaus, Wartungsaufgaben und Schritte zur Fehlerbehebung.

  • Materialien und Werkzeuge. Dieser Abschnitt sollte eine Dokumentation der Komponenten und Geräte, Bilder, Beispiele, Software und Prüfgeräte enthalten. Formulieren Sie klar und deutlich, damit jeder, der das Playbook in die Hand nimmt, genau weiß, auf welche Komponente oder welches Gerät Sie sich beziehen.

  • Technologien und andere Ressourcen. Dies kann Dinge wie Überwachung, Sicherheit und Asset-Management sowie die für diese Ressourcen erforderliche Koordination umfassen.

  • Erwartete Ergebnisse. Welche Ergebnisse erwarten Sie? Wie wird der Erfolg gemessen und verifiziert? Welche Leistungswerte werden priorisiert und wie werden diese Werte dokumentiert?

 

Wie oft sollten wir unser Glasfaser-Playbook aktualisieren?

So wie sich das Playbook einer Fußballmannschaft von Saison zu Saison ändert, ändert sich auch Ihr Playbook für Glasfaserprojekte, je nachdem, was mit der Technologie, den Geschäftsanforderungen, Ihrer Umgebung und sogar den weltweiten Geschehnissen passiert. Fragen Sie einfach jeden, der ein Glasfaserprojekt-Playbook verwaltete, als die Pandemie ausbrach, als der Bundesstaat Texas einen noch nie dagewesenen Frost erlebte oder als ein 5G-Turm in England in Brand gesteckt wurde: Änderungen werden notwendig sein!

 

Beispielsweise haben Sie vor 20 Jahren vielleicht OM1-Faser zum Anschließen von Schalttafeln verwendet. Mit zunehmender Ethernet-Geschwindigkeit kann die OM1-Glasfaser jedoch nicht mehr mithalten. Ihre interne Spezifikation oder Norm muss sich ebenfalls ändern.

 

Betrachten Sie zum Beispiel ein Rechenzentrum. Wir haben mit einem Kunden zusammengearbeitet, um ihn bei der Aktualisierung seines Glasfaser-Playbooks während der Modernisierung seines Datenzentrums zu unterstützen. Das Playbook enthielt natürlich Informationen über Glasfaser, aber es enthielt auch Informationen über neue End-of-Row-Methoden und wie sie Geräte- und Technologie-Migrationen verwalten.

 

Der nächste Schritt beim Aufbau eines Glasfaser-Playbooks

Da sich die gesamte Welt über das Internet der Dinge vernetzt, um die Automatisierung und datengesteuerte Entscheidungsfindung zu unterstützen, wird eine anpassungsfähige und zielgerichtete Glasfasertechnologie entscheidend sein, um dies zu erreichen.

 

Sobald Sie wissen, was Sie benötigen (und warum Sie es benötigen), und die Überlegungen zum Glasfaserdesign und zur Bereitstellung besser verstehen, sind Sie bereit, Ihr eigenes Glasfaser-Playbook zu entwickeln.

 

 

 

Passende Ressourcen: