Entschlüsselung von RJ45 Farb-Codes
Während sich die Farben der Jahreszeiten von Erntegelb zu den Frühlingsfarben Rot und Grün ändern, bleiben die Farben Ihrer Ethernetkabelpaare immer gleich: Blau, Orange, Grün, Braun!
Kabel der Kategorien 3 bis 8, sowohl UTP als auch geschirmt, enthalten vier verdrillte Paare isolierter Kupferleiter. Jeder einfarbige Leiter ist mit einem „weißen“ Leiter gepaart, der eine gestreifte Kombination aus Weiß und der einfarbigen Farbe ist.
Bei der normgerechten Kategorie-Verkabelung werden diese Leiter an den Enden von Steckern und Buchsen von RJ45-Steckverbindern angeschlossen.
Anschluss von RJ45-Steckern
Patchkabel werden verwendet, um Geräte wie PCs mit Switches zu verbinden. Oft werden Stecker als werkseitig konfektionierte Patchkabel verkauft, es ist jedoch nicht unüblich, Patchkabel vor Ort selbst herzustellen.
Es gibt zwei Verdrahtungsnormen: T568A und T568B. Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden: Die Stiftpositionen für das grüne und das orangefarbene Paar sind vertauscht.

Die Verwendung der einen oder anderen Farbe ist oft durch Tradition und Gewohnheit bedingt: T568B wird in Nord- und Mittel- und Südamerika häufig verwendet, da AT&T den alten Farbcode 258A verwendet. Bei neuen Bauprojekten kann die Verkabelung entweder nach T568A oder T568B erfolgen. Es ist jedoch unbedingt erforderlich, dass die Farben und Streifen der Drähte übereinstimmen, wenn Stecker und Buchsen angeschlossen werden. Andernfalls können die Datensignale nicht übertragen werden.
Bei herkömmlichem 10-Mbit/s und 100-Mbit/s-Ethernet werden für die Signalübertragung nur die Pins 1, 2, 3 und 6 verwendet. Alle vier Paare werden für 1000BASE-T und höher verwendet.
10BASE-T and 100BASE-T node devices with uplink ports, such as PCs and routers, transmit data on pins 1 and 2, and receive on pins 3 and 6. Hubs and switches, on the other hand, transmit information on pins 3 and 6 while receiving on pins 1 and 2.
Beim Anschluss dieser Geräte ist es sinnvoll, Straight-Through-Patchkabel mit Pin (T568A auf T568A oder T568B auf T568B) anzuschließen. Nur in seltenen Fällen, z. B. bei PC-zu-PC-Verbindungen, sollte ein Ende mit T568A und das andere mit T568B angeschlossen werden. Diese Patchkabel werden häufig „Crossover“-Kabel bezeichnet.
Viele moderne Geräte sind in der Lage, Verbindungen automatisch zu erkennen und bei Bedarf eine Crossover-Signalübertragung einzuleiten.
Anschluss von RJ45-Buchsen
Die Farbcodierung der Buchsen hängt von der Verdrahtung im Inneren des Moduls ab. Buchsen enthalten oft Anschlussrahmen (ein durchgehendes Stück Metall) oder Leiterplatten (PCBs), die das Signal vom Kabel/der Rückseite der Buchse zu den Stiften leiten.
Beachten Sie beim Anschluss einer Buchse den auf dem Gehäuse aufgedruckten Farbcode für T568A oder T568B. Wie in der Abbildung mit den verschiedenen Buchsen zu sehen ist, variiert die Farbcodierung der Buchsen; lesen Sie daher das Etikett sorgfältig.

Je nach Hersteller – und sogar bei verschiedenen Steckverbindern desselben Herstellers – können unterschiedliche Farbcodierungen verwendet werden.
Bei Belden sind wird immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Installation von Verkabelungen zu vereinfachen – dazu gehört auch die Verwendung von leicht verständlichen Farbcodes. Weitere Tipps und Techniken zum Anschließen finden Sie in unseren Installationshandbüchern oder kontaktieren Sie uns unter 800.BELDEN.1.