Broadcast

Wie ein MPO-System Ihren Broadcast auf die nächste Stufe bringen kann

Werner Eich

Angesichts der zunehmenden Produktion von Unterhaltungsinhalten können die Systeme, die Sie für die Übertragung von Audio- und Videosignalen wählen, den Unterschied zwischen engagierten Fans, die es kaum erwarten können, was als Nächstes kommt, und distanzierten Zuschauern, die das Adrenalin nicht spüren, ausmachen.

 

Broadcast- und Unterhaltungsorte sind oftmals temporäre Standorte, wie etwa ein globales Sportereignis, ein Live-Rennen, ein Mega-Outdoor-Konzert, ein jährlich stattfindender Kongress, eine nationale Messe oder ein Red-Carpet-Event. Doch nur weil ein Veranstaltungsort temporär ist, muss seine Broadcast-Infrastruktur nicht minderwertig sein.

 

Viele Veranstaltungsorte verlassen sich auf Multifaser-Push-On-Systeme (MPO), weil diese Glasfasersysteme eine Leitung, einen Adapter und ein Patchkabel enthalten, d. h. vorkonfektionierte Multifaserkabel, die mit vorkonfektionierten Steckverbindern verbunden werden, um eine schnelle Installation und eine überragende Leistung zu unterstützen – ideal für temporäre Standorte.

MPO-Leitungen von Belden sind das Fundament für schnellere, einfachere und bessere vorkonfektionierte Glasfaser-Verbindungslösungen

Um Ihnen dabei zu helfen, ein MPO-System auszuwählen, das Ihre Broadcasts auf die nächste Stufe bringt, haben wir eine Liste mit Empfehlungen zusammengestellt, die Sie berücksichtigen sollten.

 

Wenn Sie ein System wollen, das die gleichen kompromisslosen Erwartungen erfüllt wie Ihr Broadcast, sollten Sie sicherstellen, dass es diese sechs Dinge liefern kann:

 

1. Es kann schnell von einer Person installiert werden

Wenn Sie die richtigen Maße kennen und bereit sind, im Vorfeld etwas mehr auszugeben, können Sie mit vorgefertigten MPO-Systemen Zeit und Geld sparen.

 

Bei MPO-Systemen entfällt das sehr zeitaufwendige Spleißen von Steckverbindern auf der Baustelle. Vielmehr sind diese Plug-and-Play-Systeme sofort nach dem Eintreffen von einer einzigen Person einsetzbar, was die Installations- und Anschlusszeit bei Projekten mit einer hohen Anzahl von Faserkabeln erheblich reduziert.

 

Auf diese Weise kann hochqualifiziertes Personal mehr Zeit dafür einsetzen, das bevorstehende Event zu einem besonderen Ereignis zu machen, und sich weniger mit dem Aufbau beschäftigen.

 

2. Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen

Wird ein MPO-System in einer Broadcast- oder Unterhaltungsumgebung verwendet, dann muss es für den Einsatz unter staubigen, rauen und feuchten Bedingungen konzipiert sein. Die Steckverbinder und Kabel müssen Matsch, Regen, Fußgängerverkehr, starken Temperaturschwankungen und vielem mehr standhalten.

 

Halten Sie Ausschau nach MPO-Systemen mit robusten Steckverbindern, etwa solchen mit Gehäusen aus Metall, um stoßfeste Verbindungen zu gewährleisten. Eine IP68-Klassifizierung garantiert, dass die Steckverbinder gut gegen Schmutz, Staub und Wasser geschützt sind.

 

Die Konstruktion von Glasfaserkabeln sollte auch in rauen Umgebungen maximale Leistung und Zuverlässigkeit garantieren (beispielsweise widersteht eine Ummantelung aus Polyurethan (PUR) Sonnenlicht, Chemikalien, Abrieb, Quetschen und Schneiden).

 

3. Wiederholte Verwendung

Stellen Sie sicher, dass Ihr MPO-System für wiederholte Einsätze und Rückholaktionen ausgelegt ist und über ein robustes, widerstandsfähiges Design verfügt. Auf diese Weise kann das System wiederverwendet werden und trotzdem jedes Mal eine hervorragende Leistung liefern.

 

Durch die Möglichkeit einer häufigen Wiederverwendung werden nicht nur Kosten gesenkt und Investitionen besser ausgenutzt, sondern auch die Umweltbelastung Ihres Broadcast Events verringert, indem unnötiger Abfall vermieden und Ressourcen geschont werden.

 

4. Verlängerung der Betriebsdauer des Systems

Erwägen Sie ein MPO-System mit hermaphroditischen MPO-Steckverbindern, mit dem Sie mehrere identische, steckbare Kabelbaugruppen kombinieren können. Diese Steckverbinder lassen sich miteinander verbinden, um kostengünstige, platzsparende Designs zu erzeugen, bei denen die Systemlänge erweitert wird, ohne die Faserpolarität zu beeinträchtigen.

 

Da Sie sich bei hermaphroditischen Steckverbindern keine Gedanken über die Kompatibilität von Schnittstellen mit Steckern oder Buchsen machen müssen, verringern sie auch die Installationsdauer und die Anzahl der Materialien, die Sie vor Ort benötigen.

 

5. Geringerer Platzbedarf

In vorübergehenden Broadcasting-Umgebungen schätzen Monteure, Ingenieure und andere Arbeitskräfte Komponenten, die leicht und einfach anzuwenden sind.

 

Kleine, runde Kabel ermöglichen eine schnelle Installation mit geringem Kraftaufwand. Sie benötigen weniger Platz, sind leichter zu transportieren und fügen mobilen Fahrzeugen weniger Gewicht hinzu.

 

Ein MPO-System mit leichten MPO-Steckverbindern lässt sich einfacher handhaben und kann leichter von mobilen Fahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden.

 

6. Ein hohes Maß an Leistung

Die Qualität Ihrer Produktion hängt von der Leistung und Zuverlässigkeit der Kabel ab.

 

Suchen Sie nach einem MPO-System aus biegeunempfindlicher Faser, das Verbindungen über große Entfernungen und hohe Bandbreiten unterstützt, um Hochgeschwindigkeitssignale zu übertragen.

 

Biegeunempfindliche Fasern zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Zugspannung, einen geringen Memory-Effekt und eine hervorragende Widerstandsfähigkeit aus, um den chaotischen Bedingungen standhalten zu können.

 

MPO-Lösungen für raue Umgebungen

Zur Bewältigung der Herausforderungen, die sich bei der Installation von mobilen Kommunikations- und Broadcast-Systemen in temporären Umgebungen ergeben, stellen wir Glasfaser-MPO-Systeme zur Verfügung. Sie bestehen aus leistungsstarken Komponenten von Belden:

 

  • Micro TAC Kabel (24 oder 48 Fasern)
  • Hermaphroditische Steckverbinder mit harteloxiertem Aluminiumgehäuse (2 oder 4 MT Base-12/APC)
  • Patch-Panels (12 oder 24 LC/UPC Duplex Steckverbinder)

 

Dieses MPO-System wurde zur Verwendung in staubigen und rauen Umgebungen entwickelt, um Hochgeschwindigkeitssignale für die immer höheren Anforderungen an die Bandbreite der Unterhaltungsindustrie zu liefern.

 

Die Micro TAC Kabel sind zukunftssicher gemäß 10/40/100G und wurden entwickelt, um den schnellen, einfachen Außeneinsatz für professionelle Broadcaster in TV-, Funk- und Broadcast-LKWs zu erleichtern, damit sie über News, Sportevents und andere temporäre Unterhaltungsproduktionen im Freien berichten können.

 

Hermaphroditische MPO-Steckverbinder verringern die Installationszeit und -kosten erheblich und verfügen gleichzeitig über eine IP68-Leistungsbewertung.

 

Schließlich ermöglichen die vorkonfektionierten 1U Patch-Panels eine einfache MPO-Verbindung (24 oder 48 Fasern) mit robusten hermaphroditischen Steckverbindern auf der Rückseite. Auf der Vorderseite bietet es 12 oder 24 LC/UPC Duplex Steckverbinder. Die Panels sind darauf ausgelegt, an beiden Seiten des Systems verwendet zu werden.

 

 

ÄHNLICHE BEITRÄGE:

4 Trends, die den Sport in diesem Jahr (und darüber hinaus) beeinflussen

5 Trends in der Broadcasting-Technologie und die Notwendigkeit von Glasfaser

Woher kommt der Bedarf an Glasfaser im Broadcasting?