Intelligente Gebäude

Die Climate Pledge Arena kombiniert technologisch fortschrittlichen Sport und Nachhaltigkeit

Belden

Sie mag die Heimat der Seattle Kraken (das neueste Franchise der NHL) und der WNBA Seattle Storm sein, aber die Climate Pledge Arena steht auch für etwas viel Größeres in der Welt des Sports und der Unterhaltung: Sie setzt die Messlatte für das Design und den Betrieb von Arenen auf fortschrittliche, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise.


Nachdem Amazon sich die Namensrechte gesichert hatte, gabe es dem Veranstaltungsort einen Namen, der auch als subtile Aufforderung zum Handeln dient. Die Climate Pledge Arena ist eine Hommage an Amazons Entschlossenheit zum Klimaversprechen – ein Versprechen von Unternehmen und Organisationen, gemeinsam Maßnahmen zu ergreifen, um bis 2040 die Netto-Null-Emission zu erreichen.

Bislang haben sich 217 Unternehmen zum The Climate Pledge verpflichtet und Folgendem zugestimmt:

  • Regelmäßige Messung ihrer Treibhausgasemissionen und entsprechende Berichterstattung
  • Implementierung von Strategien zur Dekarbonisierung, z. B. Investitionen in erneuerbare Energien und Verbesserungen der Energieeffizienz
  • Die Nutzung von Kohlenstoffkompensationen zur Neutralisierung der verbleibenden Emissionen

Das 1 Milliarden USD teure Sport- und Unterhaltungszentrum hat hochgesteckte Ziele, einschließlich der Tatsache, dass es die erste Arena ist, die eine Netto-Null-Kohlenstoff-Zertifizierung erhält, keinen Abfall erzeugt und mit 100 % erneuerbarer Energie betrieben wird. Um diese Träume zu verwirklichen, konnte sich der Veranstaltungsort nicht auf veraltete oder traditionelle Praktiken verlassen. Damit das Projekt erfolgreich sein konnte, mussten drei wichtige Faktoren zusammenkommen. 


1. Finden von Partnern, die sich ebenfalls für die Umwelt engagieren

Wenn ein Veranstaltungsort eine Botschaft um die Welt sendet, die für Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein wirbt, ist es kritisch, dass alle Komponenten, die den Raum zum Leben erwecken, dieselbe Vision teilen. 
Climate Pledge Arena – Archivbild
Zur Erreichung der ambitionierten Nachhaltigkeitsziele wurden bei der Climate Pledge Arena nachhaltige Baupraktiken angewandt und umweltfreundliche Materialien eingesetzt. Außerdem wurden Mitglieder des Projektteams und Partner hinzugezogen, die sich dem Wandel verpflichtet fühlten, darunter Hersteller, die genaue Daten über die Umweltauswirkungen ihrer Produkte liefern konnten. So konnte der Veranstaltungsort fundierte Entscheidungen über die Art der ausgewählten Produkte treffen.

2. Leistungsstarke Infrastruktur zur Unterstützung bahnbrechender Technologie

Obwohl sie möglicherweise als die nachhaltigste Arena der Welt bekannt ist, ist die Climate Pledge Arena auch eine technisch fortschrittliche Einrichtung. Es wurde eine robuste Verkabelungs- und Verbindungsinfrastruktur benötigt, um die Technologie zu unterstützen, die den Fans nahtlose, sichere und unvergessliche Erfahrungen bietet. 

In der gesamten 740.000 Quadratfuß großen Arena finden Sie modernste Innovationen – von den „Grab and Go“-Verkaufsständen und den zwei hängenden Anzeigetafeln bis hin zu 28.175 Quadratfuß digitaler Beschilderung und riesigen Anzeigen auf dem Vorplatz und den Parkplätzen. 

All diese Technologie – kabelgebunden und kabellos – ist auf die Verkabelung hinter den Kulissen angewiesen, um eine Verbindung zu Netzwerken herzustellen und Daten zu übertragen. Die Infrastruktur muss die aktuelle Technologie unterstützen, aber auch ausreichend sein, um neue Technologien in den kommenden Jahren zu unterstützen. Während die Arena an ihren Zielen arbeitet, die Netto-Null-Kohlenstoff-Zertifizierung zu erreichen, Einwegplastik zu eliminieren, Wasser zu sparen und Abfall umzuleiten, will sie sich keine Gedanken über die Aufrüstung der Verkabelung machen, um hypothetische Technologien zu unterstützen.

3. Die Fähigkeit, sichere Arbeitsumgebungen zu erschaffen

Die Bauarbeiten begannen im Dezember 2018, so dass die Climate Pledge Arena bereits in vollem Gange war, als die Pandemie im März 2020 in den Vereinigten Staaten landete. 

Trotz der damit verbundenen Rückschläge war der Fertigstellungstermin der Arena – Oktober 2021 – nicht verhandelbar. Da Seattle eine der ersten Städte war, in denen Beschränkungen eingeführt wurden, mussten die Pläne für den Zugang zu den Baustellen, die Schichten und die Größe der Besatzung überarbeitet werden, um den Richtlinien zu entsprechen.

Um die Installationsteams am Laufen zu halten, war es erforderlich, dass die Produkte schnell und einfach zu installieren waren, ohne dass Nacharbeiten erforderlich oder die Leistung beeinträchtigt wurde. Obwohl die meisten Hersteller mit Problemen in der Lieferkette und wochenlangen Vorlaufzeiten zu kämpfen hatten, benötigte der Veranstaltungsort einen schnellen Zugang zu den Produkten (manchmal innerhalb eines Tages oder weniger).

Beldens Einfluss auf die Climate Pledge Arena

Belden begann im Jahr 2016 mit der Durchführung von Analysen der Produktlebenszyklen, um die Umweltauswirkungen seiner Produkte zu messen und zu reduzieren. 

Nachdem die Produkte einer Lebenszyklusbewertung unterzogen wurden, die anhand etablierter Produktkategorieregeln (PCRs) durchgeführt wurde, erhalten sie eine Umweltproduktdeklaration (EPD). Diese Deklaration kommuniziert die Ergebnisse der Lebenszyklusbewertung, welche das Potenzial des Produkts zur Veränderung des Klimas, die Nutzung von Energie und Wasser bei der Herstellung des Materials usw. untersucht.

Die Daten in den EPDs messen die Leistung und überwachen den Fortschritt – und helfen der Climate Pledge Arena, fundierte Entscheidungen über umweltfreundliche Produkte zu treffen. 

Lesen Sie die vollständige Case Study

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Belden der Climate Pledge Arena dabei geholfen hat, diese drei Zielsetzungen zu erfüllen, und das Projekt im Zeitplan zu halten? Lesen Sie die vollständige Case Study hier.

Als fortschrittlichster und umweltfreundlichster Unterhaltungskomplex der Welt setzt die Climate Pledge Arena in Seattle einen inspirierenden neuen Standard für nachhaltiges Design und ermutigt andere Organisationen, das Gleiche zu tun – und wir sind stolz darauf, diese Botschaft zu verbreiten!