2023 NEC: 5 kommende Änderungen, die Integratoren kennen müssen
Hinter den Kulissen des National Electrical Code® (NEC) arbeiten 18 Gremien zur Erstellung von Codes (CMPs) zusammen, um diesen wichtigen elektrischen Sicherheitscode zu prüfen und zu aktualisieren.
Diese Gremien setzen sich aus Inspektoren, Elektrikern, Benutzern, Installateuren, Handwerkern, Prüflabor-Spezialisten und Herstellern (darunter Belden) zusammen, um zu gewährleisten, dass die neuesten Sicherheits- und Technologiepraktiken behandelt und implementiert werden.
Als Ausschussmitglied des Gremiums 3 zur Erstellung von Codes habe ich mich Anfang Juni auf der NFPA Conference & Expo in Boston anderen Gremiumsmitgliedern angeschlossen, um zertifizierte Änderungsanträge zu prüfen und zu diskutieren. Diese lebhaften Diskussionen sind immer das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung, die bei NEC-Änderungsvorschlägen verlangt werden.
Auch bekannt als NFPA 70, schafft der NEC eine grundlegende Basis für die elektrische Sicherheit in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden weltweit. Obwohl er alle drei Jahre auf den neuesten Stand gebracht wird, beginnt die Entwicklung der nächsten Ausgabe, unmittelbar nachdem die vorherige Ausgabe veröffentlicht wurde.
Mit jeder neuen Ausgabe ist das Ziel verbunden, den Kodex noch genauer, verständlicher und benutzerfreundlicher zu machen. Daher ist es wichtig, dass Sie immer die aktuellste Version des NEC verwenden.
Die Informationen im NEC sind in Artikel unterteilt. Jeder Artikel im Kodex ist entsprechend seinem Kapitel nummeriert. Zum Beispiel: Vom NEC akzeptierte Sonderbedingungen finden Sie in Kapitel 7, und alle genehmigten Vorschriften, die sich auf Sonderbedingungen beziehen, finden Sie unter 700.
Um die Community der Integratoren über die neuesten NEC-Änderungen auf dem Laufenden zu halten, hier eine Zusammenfassung von fünf Kodexänderungen, die auf der letzten NFPA Convention & Expo besprochen wurden. Somit wissen Sie, wie Sie den NEC 2023 verwenden und wie Sie Ihre anstehenden Projekte entsprechend planen können.
1. Artikel 720 wurde entfernt
Artikel 720, Schaltkreise und Geräte, die mit weniger als 50 Volt betrieben werden, wird aus dem NEC 2023 entfernt. Das Gremium, das die Vorschriften erarbeitet hat, glaubt, dass der Artikel 720 zu Verwirrung in der Branche geführt hat, da Geräte, die in diese Kategorie fallen, seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt werden (und es gibt keine bekannten Systeme, die heute in Betrieb sind).
Interessante Randbemerkung: Artikel 720 wurde zuerst in den 1920er Jahren in den NEC aufgenommen, um alleinstehende, in landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzte Generatoren zu regeln.
2. Alle Kabel für Stromversorgungssysteme mit begrenzter Leistung und Fehlermanagement sind jetzt Teil des Artikels 722.
Der neue Artikel 722 kombiniert die Kabelanforderungen für Kabel der Klasse 2 und der Klasse 3 und führt die neue Kabelklassifizierung (Klasse 4) in einem einzigen Artikel im NEC 2023. Diese Vereinheitlichung wurde durchgeführt, um Redundanz über mehrere Artikel hinweg zu beseitigen und Benutzern zu helfen, schneller die benötigten Informationen zu finden. Außerdem wurde der Artikel umbenannt, damit er genau wiedergibt, was Artikel 722 jetzt bedeutet: Kabel für leistungsbegrenzte Stromkreise und fehlergesteuerte Stromkreise.
Interessanter Seitennotiz: Erwägungen, einige Teile der Installation von Glasfaserkabeln in 722 zu verschieben, wurden besprochen, aber durch eine gute Debatte im Rahmen des Kodexerstellungsprozesses verworfen.
3. Stromkreise der Klasse 2 und der Klasse 3 bleiben in Artikel 725
Artikel 725 enthielt ursprünglich die Anforderungen für Stromkreise und Verkabelung in dieser Kategorie. Künftig werden allerdings nur noch Stromkreise der Klasse 2 und der Klasse 3 mit Leistungsbegrenzung Teil des Artikels 725 sein, mit einer neuen Betitelung, um deutlich zu machen, dass die Anforderungen an die Verkabelung und die Klasse 1 nicht mehr Teil des Artikels sind: Klasse 2 und Klasse 3 Leistungsbegrenzte Stromkreise. Stattdessen sind im NEC 2023 die Anforderungen der Klasse 1 unter Artikel 724 zu finden.
Interessante Randbemerkung: Bei der Installation müssen Kabel der Klasse 2 und der Klasse 3 von elektrischen Licht-, Strom-, Klasse-1-, nicht-leistungsbegrenzten Feueralarm- und netzbetriebenen Breitbandkabeln mit mittlerer Leistung getrennt werden, weswegen sie auch in einem anderen Artikel behandelt werden.
4. Es wurde ein neuer Artikel 726 für Stromkreise der Klasse 4 erstellt.
Wir reden schon seit ein paar Monaten über Stromversorgungssysteme mit Fehlermanagement oder Stromversorgungssysteme der Klasse 4. Anstelle einer Begrenzung des Ausgangssignals der Stromquelle wie bei Systemen der Klasse 2 und 3 limitieren diese Stromsysteme die verfügbare Energie und Leistung während eines Fehler-Events. Anforderungen an Schaltkreise der Klasse 4 sind im NEC 2023 unter Artikel 726, Fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme der Klasse 4zu finden. Kabel für Systeme der Klasse 4 finden Sie unter Artikel 722 neben Kabeln für Systeme der Klasse 2 und der Klasse 3.
Interessante Randbemerkung: Belden war das erste Unternehmen in der Branche, das ein UL-zertifiziertes Verkabelungssystem der Klasse 4 vorgestellt hat!
5. Artikel 727 ist jetzt der neue Artikel 335
Artikel 727, Instrumentierungs-Abzweigkabel, wurde in den Artikel 335 verschoben, so dass er als Teil von Kapitel 3 unter den Kabelartikeln angesehen wird. Der Artikel 727 wird gestrichen.
Interessante Randbemerkung: Der Artikel 727 wurde ausgelagert, weil er eine Verdrahtungsmethode umfasst, die besser in Kapitel 3 behandelt werden sollte.
Achten Sie auf den NEC 2023 in diesem Herbst
Dies ist lediglich ein Teil der zu erwartenden Veränderungen. Nach der Veröffentlichung, die für den frühen Herbst 2022 zu erwarten ist, wird der NEC 2023 online zur kostenlosen Ansicht bereitgestellt werden. Dieser Link bringt Sie zur Website der NFPA, wo Sie jederzeit auf eine kostenlose Version der neuesten Ausgabe des NEC zugreifen können (klicken Sie auf die Schaltfläche „Kostenloser Zugriff“ am oberen Rand der Seite).
Wie immer halten wir Sie auf dem Laufenden über die Veröffentlichung des NEC 2023. Jetzt, wo die Veröffentlichung näher rückt, wird es Zeit, an die nächste Ausgabe zu denken! Bei Fragen können Sie sich gern an mich wenden.
ÄHNLICHE BEITRÄGE:
Ein Einblick in den NFPA-Prozess zur Entwicklung von Standards
Warum wir an der Erstellung von Kabelstandards beteiligt sind